Sistemas de acumuladores de bateria com acoplamento DC As redes elétricas DC estão a tornar-se cada vez mais importantes na indústria, uma vez que as redes DC podem aumentar significativamente a eficiência energética e a sustentabilidade. Para que estas vantagens possam ser aproveitadas de modo otimizado, as redes têm de ser estáveis e alimentadas de forma segura. Os sistema de armazenamento de energia em bateria (SAE) dão um contributo significativo para este objetivo.

Um colaborador da Phoenix Contact abre o acumulador de bateria em frente à All Electric Society Factory em Blomberg
A All Electric Society Factory da Phoenix Contact em Blomberg

Desafio Segurança de fornecimento na All Electric Society Factory

Fomos um dos primeiros edifícios industriais na Alemanha a equipar o nosso novo edifício em Blomberg, a All Electric Society Factory, com uma rede elétrica DC, a fim de utilizar os benefícios associados. Naturalmente, foi dada especial atenção à segurança de fornecimento, combinada com a máxima eficiência energética. A integração de um sistema de armazenamento de baterias diretamente ligado à rede DC foi, portanto, uma escolha óbvia.

Uma das vantagens de um SAE com acoplamento DC é a sua eficiência em comparação com os sistemas AC convencionais. Uma vez que não é necessária qualquer conversão de corrente contínua (DC) para corrente alternada (AC) e vice-versa, as perdas de conversão são evitadas. Isto conduz a uma utilização mais eficiente da energia armazenada, maximiza a potência disponível e torna o acumulador de bateria uma opção atrativa em redes DC.

Acumulador de bateria aberto em frente à All Electric Society Factory em Blomberg

A produção de energia eficiente em termos de custos, utilizando energias renováveis, também desempenha um papel importante na All Electric Society Factory. Esta permite reorganizar estrategicamente o seu próprio consumo de energia, a fim de se proteger do aumento dos custos da eletricidade e garantir o seu fornecimento. Além disso, com um sistema de armazenamento de bateria, também se pode compra eletricidade barata de modo direcionado e utilizá-la quando for necessário.

Os acumuladores de bateria são flexíveis porque podem absorver e libertar energia elétrica com elevado desempenho e tempos de resposta na ordem dos milissegundos. Graças à sua conceção modular, podem ser dimensionados e adaptados de forma flexível – até aos sistemas de armazenamento industrial de grande formato. Os métodos de análise permitem monitorizar e controlar com precisão o conteúdo energético e o desempenho das baterias. Os dados recolhidos podem ser utilizados em redes inteligentes para garantir a otimização da alimentação, do armazenamento e da utilização da energia. Isto não só contribui para a estabilidade da rede, como também permite uma integração mais eficiente das energias renováveis.

Uma rede de corrente contínua otimiza toda a cadeia energética, desde a produção até à distribuição e ao consumo. Aqui, os sistemas de armazenamento de energia são indispensáveis.

Tobias Lüke, Application Expert DC Technology
Tobias Lüke, Application Expert DC Technology na Phoenix Contact
Tobias Lüke da Phoenix Contact Power Supplies GmbH e Roman Alberti da Voltfang GmbH

Tobias Lüke da Phoenix Contact Power Supplies GmbH e Roman Alberti da Voltfang GmbH

Cooperação como fator de sucesso A Phoenix Contact colabora com a empresa Voltfang

A empresa Voltfang GmbH, sediada em Aachen, desenvolve métodos de reciclagem de baterias de E-mobility. As baterias de segunda vida ou as baterias de sobreprodução concebidas para a E-mobility têm geralmente uma capacidade de carga superior à das baterias desenvolvidas para utilização estacionária. A Voltfang aproveita este facto e baseia-se na reutilização de baterias de alto desempenho, concebidas para uma elevada resistência de ciclos. As estratégias operacionais otimizadas e uma gestão energética inteligente maximizam a vida útil destas baterias e garantem a eficiência para aplicações estacionárias. Com o sistema de gestão de energia da Voltfang, em conjunto com a PLCnext Technology, é possível implementar casos práticos, tais como nivelamento dos picos de carga, otimização do autoconsumo, tarifas dinâmicas de eletricidade e marketing de flexibilidade, e otimizar a operação económica do sistema de energia. Além disso, a empresa sediada em Aachen também trabalha há anos no acoplamento de sistemas de armazenamento de bateria a redes elétricas DC. Foi assim lançada a base para uma colaboração de sucesso.

Um colaborador a trabalhar nos módulos de potência DC CHARX no acumulador de bateria em frente à All Electric Society Factory em Blomberg

Solução Da ideia à operação real: um acumulador de bateria completa a All Electric Society Factory

Como resultado da colaboração entre a Phoenix Contact e a Voltfang, surgiu uma solução com uma capacidade de armazenamento de 300 kWh.
Para o acumulador de energia, que está localizado em frente à All Electric Society Factory, a Voltfang utiliza módulos de baterias requalificados de veículos elétricos. É-lhes dada outra vida antes de serem reciclados: com o prolongamento da sua vida útil em aplicações de armazenamento estacionário. Os módulos de potência DC CHARX são utilizados como interface entre a rede DC e a bateria, fornecendo a potência do sistema de 270 kW em ambas as direções do fluxo de energia. Para além dos componentes do quadro de comando, como réguas de borne, componentes de segurança, relés e cartuchos de fusível, foi utilizada a fonte de alimentação auxiliar de 24 V DC da série Quint, incluindo UPS da Phoenix Contact.

Um colaborador a trabalhar nos conectores de polos da bateria no acumulador de bateria em frente à All Electric Society Factory em Blomberg

A alimentação própria dos componentes é realizada a partir da bateria. Isto dá ao sistema a capacidade de arrancar autonomamente toda a rede DC e, por conseguinte, também desempenha a função de energia de reserva no sistema de energia do edifício. O sistema está alojado num contentor de 20 pés e protegido contra sobretensões por produtos da série VAL MB da Phoenix Contact. A integração do SAE DC na gestão de rede DC é realizada através da plataforma PLCnext Technology da Phoenix Contact. O sistema de gestão de energia da Voltfang utiliza um algoritmo de controlo simplificado para regular os parâmetros de carga e descarga exclusivamente através da tensão do sistema do conjunto DC. Deste modo, as oscilações de tensão são compensadas e a rede é estabilizada. A curva característica a ser utilizada para a regulação é especificada para o sistema de armazenamento de energia em bateria pelo sistema de gestão de energia de nível superior, dependendo da respetiva aplicação de gestão de energia. O sistema de armazenamento funciona normalmente como um estabilizador da rede. Esta arquitetura de sistema permite uma operação escalável e resistente a erros graças à minimização da comunicação entre os sistemas parciais individuais na rede de energia. Com o projeto-piloto, as empresas criaram um sistema de armazenamento de energia modular, escalável, sustentável e eficiente que também está a ser utilizado noutras redes DC em aplicações industriais a uma escala semelhante, devido à sua maior eficiência e menor utilização de materiais em comparação com o acoplamento AC.

Contacto

Temos todo o gosto em ajudá-lo no que diz respeito a soluções para acumuladores de bateria com acoplamento DC

Tobias Lüke, Application Expert DC Technology na Phoenix Contact
Tobias Lüke
Application Expert DC Technology na Phoenix Contact
Os acumuladores de bateria são essenciais para a expansão das redes DC e para o caminho em direção a uma All Electric Society.
Rüdiger Meyer, Application Expert para o tema SAE na Phoenix Contact
Rüdiger Meyer
Application Expert SAE na Phoenix Contact