Identificar e eliminar gremlins da eficiência na construção de quadros de comando

Pequenas causas, grande impacto: muitos pequenos gremlins da eficiência, muitas vezes sem que se perceba, reduzem a produtividade e, somados, resultam em grandes perdas. É hora de torná-los visíveis e eliminá-los de forma direcionada.
Bancada de trabalho com régua de bornes, ferramentas manuais e condutores
Gremlin da eficiência representado como um monstrinho verde e fofinho

Será que os gremlins da eficiência já se tornaram algo comum no seu dia a dia?

Segunda-feira de manhã na construção de quadros de comando. A tarefa parece clara, mas, mesmo assim, o processo fica paralisado porque faltam ferramentas, os materiais não estão disponíveis e as informações não correspondem. Em vez de processos claros, surgem atrasos, esforços de coordenação e soluções improvisadas.

São pequenas interrupções que ninguém realmente questiona. Mas é justamente aí que está o problema. Afinal, o que passa quase despercebido individualmente acaba se acumulando ao longo do dia, do trabalho e de toda a produção: tempos de busca, deslocamentos desnecessários, etapas duplicadas e informações pouco claras prejudicam a geração de valor. Chamamos essas perdas ocultas de gremlins da eficiência. O problema: a maioria dos gremlins da eficiência são invisíveis e já se tornaram parte do nosso dia a dia há muito tempo. No entanto, quem as identifica pode eliminá-las de forma direcionada, muitas vezes já com pequenas mudanças e soluções adequadas.

Gremlins da eficiência típicos na construção de quadros de comando


Materiais em uma bancada de trabalho na construção de quadros de comando

Quando os caminhos consomem tempo Gremlins da eficiência: deslocamentos, distâncias de manuseio e busca por materiais

A peça não está no lugar certo, a ferramenta necessária está faltando ou está do outro lado da oficina. Então, corre-se, agarra-se, procura-se. Mais de uma vez por dia. 82% das empresas atuam na área de montagem em oficina. Ao mesmo tempo, 64% dos construtores de quadros de comando não utilizam métodos Lean. As consequências são, em geral, tempos de busca excessivamente longos, movimentos desnecessários, interrupções nos processos e falta de foco no trabalho propriamente dito. O que parece durar apenas alguns segundos acaba se acumulando ao longo do dia, resultando em perdas reais de eficiência devido a muitos pequenos deslocamentos evitáveis e ao fornecimento desorganizado de materiais.

Diagrama elétrico rasgado em uma documentação em papel

Quando as informações atrapalham Gremlins da eficiência: entre o papel, a desorganização de dados e as rupturas de mídia

Dados em falta, informações desatualizadas, atualização manual de dados ou documentação em papel: em vez de trabalhar, passa-se o tempo procurando, comparando e solicitando esclarecimentos. 88% dos construtores de quadros de comando ainda utilizam papel na produção; apenas 12% trabalham de forma totalmente digital. Ao mesmo tempo, em 88% das empresas, os dados dos clientes chegam em formato PDF; dados de engenharia propriamente ditos são a exceção. O resultado: descontinuidades entre sistemas, duplicação de tarefas, confusão com versões e perda de tempo devido a informações ausentes, pouco claras ou dispersas.

Um operário decapa um condutor

Quando os movimentos manuais se tornam fonte de erros Gremlins da eficiência entre o trabalho árduo, subprocessos e perda de precisão

Na construção de quadros de comando, as atividades manuais marcam o dia a dia, desde a montagem dos trilhos de fixação, passando pela confecção dos condutores, até o cabeamento. 86% dos construtores alemães de quadros de comando operam com baixo grau de automação e apenas 14% utilizam sistemas de assistência. O que parece ser uma série de movimentos rotineiros acaba resultando, no dia a dia, em perdas de tempo perceptíveis. Ao mesmo tempo, as tarefas repetitivas aumentam a propensão a erros e causam variações na qualidade. Muitas divergências passam despercebidas, mas muitas vezes levam a retrabalhos demorados e onerosos.

Não hesite. Marcar data agora.
Já está na hora de revidar!

Você identificou gremlins da eficiência ou deseja avaliar sua produção? Com experiência e uma visão externa, tornamos visíveis os potenciais ocultos. Não se irrite mais. Recupere o valor agregado que você perdeu.

Marcar uma data de assessoria
Um consultor da Phoenix Contact explica uma análise do fluxo de valor em um flipchart

Seu contato pessoal

Juntos contra gremlins da eficiência na construção de quadros de comando

Você identificou gremlins da eficiência ou deseja avaliar sua produção? Terei prazer em orientá-lo.

Nossas soluções contra gremlins da eficiência

Muitos gremlins da eficiência podem ser eliminados mais rapidamente do que se imagina. Com estruturas claras, postos de trabalho bem planejados e o fornecimento adequado de informações. Esta seleção de produtos apresenta medidas concretas para eliminar, na prática, os gremlins da eficiência.

Estações de trabalho que incomodam qualquer gremlin da eficiência Organizado, ergonômico, eficiente

Mapa interativo de imagens: estação de trabalho assistida por software para preparação de condutores e cabeamento em um ambiente de construção de quadros de comando
Ferramentas automáticas em vez de trabalho manual demorado
As etapas de trabalho manuais durante o corte, a remoção do isolamento e a crimpagem rapidamente se tornam verdadeiros gremlins da eficiência na montagem de condutores. As ferramentas automáticas de usinagem permitem a automação parcial desses processos e garantem tempos de produção mais curtos, resultados reproduzíveis e alta segurança de processo.
Saber mais
Ferramentas automáticas em vez de trabalho manual demorado
Estações de trabalho móveis em vez de deslocamentos desnecessários
As estações de trabalho móveis levam materiais e ferramentas diretamente para onde são necessários. Isso reduz deslocamentos desnecessários e o tempo gasto com buscas, alivia a carga de trabalho dos processos manuais e garante um fluxo de trabalho mais uniforme. Uma contribuição importante para reduzir significativamente os gremlins da eficiência na construção de quadros de comando.
Saber mais
Estações de trabalho móveis em vez de deslocamentos desnecessários
Um processo sem contratempos, em vez de interrupções
Os condutores deslizam para trás; é preciso procurar a extremidade sempre de novo. Essas etapas desnecessárias tomam tempo, interrompem o fluxo de trabalho e aumentam a probabilidade de erros. A abraçadeira para cabos resolve esse problema. Ela mantém o condutor firmemente no lugar e evita que ele deslize para trás.
Saber mais
Um processo sem contratempos, em vez de interrupções
Organização em vez de longos tempos de busca
Seja a desorganização na arrumação das ferramentas, a demora na busca por elas ou deslocamentos desnecessários: quando falta estrutura, os fluxos de trabalho são constantemente interrompidos. As estações de trabalho com gavetas em combinação com os shadowboards criam aqui condições claras: cada ferramenta tem seu lugar fixo, visualmente identificado, e está imediatamente ao alcance.
Saber mais
Organização em vez de longos tempos de busca
Consistência dos dados em vez de rupturas de mídia
Quando os dados são mantidos em duplicado ou transferidos manualmente, a suscetibilidade a erros e o custo aumentam. Soluções de software com interfaces inteligentes integram perfeitamente o planejamento e a produção, garantindo que todos os dados sejam transferidos automaticamente e utilizados de forma consistente.
Saber mais
Consistência dos dados em vez de rupturas de mídia
Identificação automatizada em vez de trabalho manual
Muitas tarefas manuais podem consumir tempo no dia a dia de trabalho e levar a erros, além de causar variações na qualidade. Os sistemas de impressão para identificação automatizada reúnem essas etapas: as etiquetas são impressas e aplicadas automaticamente – de forma mais rápida, precisa e com qualidade constante.
Saber mais
Identificação automatizada em vez de trabalho manual

Juntos contra gremlins da eficiência


Assessoria de processos na construção de quadros de comando

Assessoria de processos na construção de quadros de comando

No dia a dia, os gremlins da eficiência se infiltram em todos os lugares e muitas vezes se tornam um hábito. Mesmo que, à primeira vista, pareçam pequenos, eles, somados, resultam em grandes perdas. É exatamente aí que entra nossa consultoria de processos. Juntos, identificamos, nas suas instalações, as ineficiências evidentes e ocultas. Não nos limitamos a analisar etapas individuais do trabalho, mas sim a interação entre colaboradores, materiais e informações. Com base nisso, desenvolvemos junto com você soluções personalizadas que se adaptam à sua produção. Nesse contexto, vale lembrar que mesmo pequenas mudanças podem trazer grandes ganhos de eficiência. Por isso, otimizamos seus processos passo a passo – de forma conjunta, com foco na prática e com soluções que podem ser implementadas imediatamente.