返回概述

云安全

通过互联网将安全相关的数据传输到PROFICLOUD,进一步增强运行性能。

云安全
云安全——提高效率的新方法

云安全是提高效率的新方法

基于云的应用程序具有整合人、数据与过程的全新功能。安全相关数据也发挥着重要作用。这些功能是如何实现的?

我们将展示基于云的安全解决方案如何增强运行性能。菲尼克斯电气基于PROFINET的云解决方案可确保您在数字化领域的竞争优势。  

优势

  • 随时随地访问过程和安全数据,最大化可用性
  • 综合考虑数据、资源和设备,提高生产效率
  • 预防性维护,大大缩短干扰和停机时间
  • 采用TLS加密技术,确保安全通信

基于云的安全解决方案可提高效率

Proficloud安全

通过物联网(IoT)实时访问安全系统数据并将转换为有意义的信息,对于系统运营商或设备制造商而言,蕴含着巨大的潜力。

  • 通过云设备传输安全相关数据到云端
  • 云端持续合并和监测过程和安全数据
  • 随时随地在移动式终端设备上评估采集的信息

支持云的安全和非安全I/O,用于控制柜

支持云的安全和非安全I/O,用于现场安装

云安全所带来的机遇

借助菲尼克斯电气Proficloud解决方案,系统运营商或设备制造商可通过分析用户行为改善工序。通过分析也可优化设备人体工学设计。此外,通过实时数据分析还可实现预防性维护,及时更换继电器等易磨损的组件,从而延长设备的使用寿命。

应用示例

我们将为您展示如何应用基于云的安全解决方案以及该方案带给我们的新机遇:

假设您是设备操作员。系统电源频繁中断。

由于系统紧急关闭,安全门打开,造成生产中断。

解决方案:基于云的安全解决方案

通过初步分析连接至云的安全门开关及急停按钮的实时数据,可了解设备的运行时间段及其他过程参数。这些参数可能包括生产量和废料等。

下一步需要对比分析采用类似设计的设备或不同制造商的设备。此外,还可对比类似设备在各生产班次中的表现。

从而得出与错误设计或操作不当相关的结论,进而制定生产效率提高措施。

假设您是设备操作员。设备需要定期清洁或维护。

此时监测设备的驱动速度可以发现,设备的操作模式发生变化,并处于减速状态。但在调试过程中,经常发现安全门处于关闭状态。

解决方案:基于云的安全解决方案

云端实时采集安全相关的信号,如安全门互锁、操作模式确认设备和安全速度参数等,并进行分析。根据分析结果进行可行性检查,防止误操作。 

假设您是设备操作员。系统需要频繁维护干预。

由于频繁的不定期维护干预,容易造成易损安全组件,如继电器、阀门和机械开关等负载不均衡。

解决方案:基于云的安全解决方案

若安全门打开过于频繁,可能表示设备未正常工作且需要更高级的维护。因而,可以针对机械安全门互锁装置使用过于频繁,导致使用寿命缩短,从而影响原始使用寿命(PL计算的任务时间)的原因,制定出有效的改善措施。 

您负责监控桥梁和水闸。

由于河流的存在,无法直接访问各个系统。因此,通过控制室集中控制遍布各处的桥梁和水闸。

解决方案:基于云的安全解决方案

使用菲尼克斯电气的云解决方案无线传输安全相关数据。远程监控和升降桥梁并启用紧急关断系统。此外,监控图像可直接传输到云端,并在云端处理。

PROFICLOUD行业云解决方案

通过PROFICLOUD创建物联网(loT)  

通过PROFICLOUD创建物联网(loT)

通过菲尼克斯电气的开放式IoT平台PROFICLOUD,可高效集成支持云的自动化组件和云设备。

通过PROFICLOUD平台可跨区域安全联网生产系统。联网是通过系统耦合器连接PROFINET网络实现的。

可直接使用菲尼克斯电气的全套服务或使用软件开发套件(SDK)创建个性化云服务。

采用TLS加密技术,确保安全通信

安全的TLS加密技术  

安全的TLS加密技术

PROFICLOUD收发通信采用TLS 1.2加密技术。

通过PROFICLOUD连接的各种设备和服务形成外发连接。这意味着,这种联网是所有参与者连接到PROFICLOUD,而不是云连接到参与者。

这种方式可避免在互联网与PROFICLOUD参与者之间建立不必要的连接。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


PROFICLOUD

Standortübergreifende und sichere Kommunikation

更多信息