您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

IO-Link

IO-Link是率先实现标准化的国际I/O技术,可用于传感器和执行器的通信。
IO-Link通信
IO-Link标识

IO-Link是什么?

IO-Link是率先实现全球标准化的I/O接口。该技术已成为机械和系统制造业的通信标准。采用IO-Link接口的产品数量迅速增长。该通信标准具有诸多优势,创造全新的应用机会,适于工业物联网等领域 (IIoT)。根据定义,IO-Link是一种开源的串行点对点通信协议,用于将传感器和执行器连接到自动化系统。

IO-Link安全协议可实现贯穿全程的安全通信。由此,用户可在功能安全领域享受到IO-Link带来的典型优势,如使用IODD便捷设置参数或快速更换设备。

IO-Link优势

  • 提高生产率
  • 简化安装、维护和更换过程
  • 提高数据可用性和准确性
  • 通过远程诊断排除故障
生产中的信号灯

生产率

IO-Link设备为控制器提供状态详情。通过这些数据可快速发现问题,实施维护计划。例如,如果用户每六个月从传感器收到一条清洁告警消息,可每年安排两次清洁。此外,实时设备故障检测可减少意外停机,降低运营成本。

安装在控制柜中

简便

通过IO-Link技术,操作变得非常简单。只需使用标准电缆和连接器即可轻松安装。通过监控系统并调整系统设置,轻松实现高效维护。借助IO-Link设备的错误检测功能,轻松快速地诊断问题。控制器已存储参数数据,可轻松更换设备。如须更换IO-Link设备,无需使用编程设备,所存储的参数自动复制至IO-Link设备。由此,系统即可再次快速投入使用。

屏幕上的数据分析

提高数据可用性和准确性

不使用IO-Link的模拟传感器在传输数据至控制器前通常需要执行多次A/D转换,容易出错。而IO-Link设备只需进行一次A/D转换。这样提高了测量精度,从而提高了整个过程的准确性。

通过PC机进行远程配置

远程配置

可通过响应状态消息从桌面修改IO-Link设备的参数。因此,排除故障时无需关闭生产线和现场接触设备。

IO-Link系统组件

IO-Link系统由一个控制器,一个IO-Link主站和一个或多个IO-Link设备组成。它们通过简便的3芯非屏蔽电缆连接,安装经济便捷。

交互式图像映射:IO-Link系统组件
IO-Link主站
主站提供面向上级控制器的接口,控制与所连IO-Link设备的通信,并存储参数据和IODD(IO设备描述)文件。该文件包含IO-Link设备的设备描述和参数信息,包括制造商、产品编号、功能等。
PLC(可编程逻辑控制器)
控制器用于监测输入状态和控制输出状态。而安全数据则需使用安全控制器处理。
IO-Link设备
指系统连接的所有智能传感器或执行器,如I/O、转换器、安全继电器、马达启动器或设备断路器。IO-Link设备的“智能性”意味着设备可识别数据,如型号名称、序列号或参数数据。数据可通过IO-Link协议读取。此外,IO-Link设备可提供详细的诊断数据,用于预防性维护和检修。
执行器
执行器是输出装置,可将电信号和电流转换成机械运动,从而控制机械装置。
传感器
传感器是测量物理变量(如温度、压力或位置)并记录和显示这些变量或提供反馈的装置。
IO-Link安全主站
在执行常规IO-Link主站的任务外,IO-Link安全主站还可实现功能安全领域的安全通信。除常规的标准IO-Link设备外,主站还可连接安全相关IO-Link设备,如安全传感器、通过OSSD的安全传感器、安全执行器甚至是混合型安全设备(如机电设备)。
IO-Link安全协议
全新标准:贯穿全程的安全通信。IO-Link是一种开源的串行点对点通信协议,用于将传感器和执行器连接到自动化系统。
有关IO-Link安全协议的更多信息

IO-Link设备特性

IO-Link设备提供三种类型的数据:

  • __过程数据:__IO-Link设备读取和发送到IO-Link主站的状态信息或IO-Link主站发送给IO-Link设备的信息。该过程同时发送状态信息。这样,用户可检查过程数据的有效性。距离传感器测量的距离即是一种过程数据。

  • __维护数据:__可写入IO-Link设备或由IO-Link设备读取的信息。如传感器的型号或制造商编号,可帮助识别设备或配置新设备。

  • __事件数据:__一旦事件发生(如过热),故障通知立即从IO-Link设备发送到IO-Link主站。

IO-Link产品

涵盖各个阶段的通信产品组合: