IO-Link安全协议

全新标准:贯穿全程的安全通信

什么是IO-Link安全协议?

IO-Link安全协议是针对IO-Link通信国际标准的扩展,包含了功能安全要求。具体而言,IO-Link安全协议可实现自动化系统的一致通信,涵盖控制层到现场的安全相关传感器和执行器。

依托这项技术扩展,用户可在功能安全领域享受到IO-Link带来的典型优势,如通过IODD便捷配置或快速更换设备。由此打造通用、便捷和经济的安全解决方案。通过联动IO-Link与IO-Link安全协议,可构建独立于制造商的全新设备和系统方案。

IO-Link安全协议的优势

IO-Link安全协议将IO-Link技术的成熟优势融入功能安全领域:

  • 通过详细的状态数据提高生产率
  • 依托所采用的标准,简化安装、维护和更换过程
  • 支持简便的数模转换,提高数据可用性和准确性
  • 支持远程诊断,实现快速配置
  • 通过安全功能集成安全组件
白皮书
全新标准:IO-Link安全协议

您希望使用IO-Link安全协议打造全新设备和系统方案吗?浏览白皮书,了解有关IO-Link和IO-Link安全系统架构及优势的各类信息、重要的技术背景信息以及一些机械制造行业的实际基础应用示例。

立刻下载白皮书
工厂中的IO-Link安全协议

IO-Link安全协议是如何工作的?

IO-Link是一种开源的串行点对点通信协议,用于将传感器和执行器连接到自动化系统。

基于黑色通道的IO-Link安全数据传输

基于黑色通道的IO-Link安全数据传输

黑色通道原理

IO-Link安全技术扩展基于黑色通道原理。该原理通过标准化IO-Link通信介质实现安全通信。此外,安全相关信号和标准信号可经由同一通信通道一并传输。

通过IO-Link安全协议实现独立于现场总线的安全通信

通过IO-Link安全协议实现独立于现场总线的安全通信

独立于现场总线的通信

得益于IO-Link安全协议的一致通信,未来可减少IO-Link设备大规模部署。因此,这一独立于现场总线的通信亦可简化采购过程,节省仓储成本。

系统结构

IO-Link安全系统由一个控制器,一个IO-Link安全主站和一个或多个设备组成。而安全数据则需使用安全控制器处理。

IO-Link和IO-Link安全系统结构
IO-Link安全主站和设备

IO-Link安全主站和设备

IO-Link安全主站

IO-Link安全主站是面向上级安全控制器的接口,可实现与所连IO-Link设备的安全通信。

IO-Link安全设备

除常规的标准IO-Link设备外,依托IO-Link安全技术扩展,IO-Link安全主站还可连接安全相关设备,如安全传感器、基于OSSD的安全传感器、安全执行器以及混合型安全设备(例如机电设备)。

应用中的IO-Link安全协议

以下应用示例展现了IO-Link安全协议在各行各业的丰富功能和实用性。

配备机器人的生产线

配备机器人的生产线

安全监测机器人位置

在生产线中,机器人能够辅助产品制造过程的原材料抓取操作。

IO-Link安全协议可实现经济、安全的机器人位置监测。诊断选项丰富,助力维护规划、错误检测和故障排除。依托IO-Link数据存储功能,轻松更换受损设备。
标准化电缆则简化了接线操作。

气动阀岛主站

气动阀岛主站

安全关断气动阀岛

急停按钮触发后,应断开阀岛的电源电压,进而中断气缸的气动气源供应。

IO-Link通信支持全面获取阀岛的诊断消息。安全关断的性能等级可达PLe或SIL 3。接口亦可在IP65/IP67区域内实现增强型防护连接。M12电缆采用推拉自锁式连接,进一步简化和优化了接线。

IO-Link安全协议白皮书

IO-Link安全协议白皮书

有关IO-Link安全协议的更多信息

您是否希望了解有关IO-Link安全协议的更多信息?

浏览白皮书,了解有关以下方面的更多信息:

❯ IO-Link和IO-Link安全协议架构
❯ 功能安全背景下的IO-Link安全协议
❯ IO-Link安全协议带来的变化