借助优化的过程实现高效的控制柜制造 高效的控制柜制造并不一定非要从全面的自动化开始。通常,仅靠组织层面的优化——如过程更清晰、行走路线更短、物料供应更完善——就足以显著提升生产率并改善工作条件。这体现了KSK Elektro Technik Automation公司与菲尼克斯电气之间的合作。
客户概况 KSK Elektro Technik Automation(德国哈尔腾阿姆泽)
KSK Automation GmbH总部位于德国哈尔腾阿姆泽(Haltern am See),隶属于一家家族企业集团,专门从事工业系统的自动化和控制解决方案。该公司为项目提供从规划、方案设计到调试的全过程支持,同时还生产低压开关设备。核心专业领域包括工业自动化、PLC编程、起重机自动化以及控制柜制造。
挑战
随着公司持续发展,现有的生产过程也日益固化。事实证明,多年来逐渐形成的过程并非在所有领域都是理想的解决方案。与此同时,现有的生产区域也带来了一项额外挑战。空间有限导致活动区域受限、行走路线不合理,且难以取用材料和进入工作区域。因此,目标是在无需进行大规模投资的情况下提高生产效率。相反,重点在于分析现有过程,并识别组织结构、物料流和工作站设计方面的优化潜力。
专属联系人
关于高效控制柜制造的任何问题
解决方案
起初举办了一场精益研讨会,旨在分析组织变革对生产周期产生的影响。在此基础上,对实际物料流和工作过程进行了分析,并确定了改进机会。随后对生产区域进行重组是一个重要举措:对收货区、临时仓库和机械加工区进行了重新布局,以缩短搬运距离、优化过程并减少包括噪音在内的干扰。
与此同时,工作站设计通过与员工协作得到了进一步完善。通过纸板工程技术,制作了原型,在日常工作场景中进行了测试,随后投入使用。由此诞生了符合人体工学设计的接线车,可在工作站直接进行物料供应和结构化导线进线。员工全程参与了该项目的实施。这催生了一系列在日常工作中切实可行的解决方案,并可得到可持续的进一步发展。
作为一家正在成长的公司,我们意识到,外部意见对于有效发掘和利用潜力具有不可估量的价值。在我们的日常工作中,许多事情都让我们放慢了脚步。我们共同审查并优化了现有过程。这些成果包括过程更加清晰、路径更简短,以及日常工作量明显减少。
总结 过程优化与工作站设计的结果
通过对生产过程进行系统分析与重组,KSK Elektro Technik Automation公司成功实现了效率的可持续提升——且无需在新设备上进行大规模投资。精益方法、空间利用优化以及定制工作站的结合,既提高了生产率,又改善了工作条件。与此同时,整个团队之间的知识共享为持续改进过程奠定了基础。
与菲尼克斯电气的合作包括对现有过程进行严格审查、快速实施具体措施,以及将其长期融入日常工作中。