您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于所有场景的远程控制技术 从控制系统一直到现场

哪种传输介质最合适应用?如需远距离传输,则建议使用光纤 (FO)。如无通信电缆,可利用现有蜂窝网络。菲尼克斯电气为各种传输介质提供合适的组件:从用于转换到光纤(FO)和(蜂窝)无线模块的光电转换器到合适的连接器、电缆和天线,一应俱全。

适用于各种应用的高效远程控制技术示意图

使用各种介质的远程控制技术

传输介质的属性

表格显示了远程控制技术的传输介质的属性

远程控制系统的介质比较

远程控制解决方案

示意图:使用TC Router将数据流量通过VPN传输到控制室
示意图:拥有开放的、可扩展的Proficloud.io工业物联网平台的智能服务
拓扑:通过延长器进行串行现场总线通信
示意图:使用光电转换器与远程系统通信
示意图:通过无线技术传输测量值和级别
示意图:使用TC Router将数据流量通过VPN传输到控制室

菲尼克斯电气提供支持所有技术标准(5G、4G、3G和2G)的蜂窝设备,用于持续获取过程数据。通过全球可用的蜂窝网络,这些设备甚至在基础设施薄弱的地区也能可靠通信。
小型远程站点和整个系统专用区(如 远程泵站)可以根据需求,通过数据传输速率低的远程控制协议,使用从SMS消息一直到宽带VPN连接的各种方法连接到控制中心。

有关工业路由器的更多信息
示意图:拥有开放的、可扩展的Proficloud.io工业物联网平台的智能服务

作为开放的、可扩展的工业物联网平台,Proficloud.io可提供智能通信、联网组件、控制技术(PLC)、智能服务和全面的数据分析——所有这些都具有最高级别的安全性。

利用基于云的解决方案的无限可能性,持续传输数据。借助Proficloud.io,用户即可通过互联网轻松安全地联网现场分布式设备,

有关Proficloud.io的更多信息
拓扑:通过延长器进行串行现场总线通信

通过扩展器,您可以在远距离上经济连接以太网网络或串行现场总线。千兆级应用成为可能,传输距离可达20 km。使用现有电缆进行复杂的网络安装,最大限度地降低投资成本。找到适合您应用需要的理想延长器。

有关以太网延长器的更多信息
示意图:使用光电转换器与远程系统通信

采用适用于以太网及现场总线的FO光电转换器,将基于铜缆的接口转换为无干扰的光纤接口,而无需复杂的电涌保护、屏蔽和等电位连接措施。光数据传输的另一个优势是在点对点连接中将最长距离延申到80 km。

有关光电转换器的更多信息
示意图:通过无线技术传输测量值和级别

通过无线系统,您可以轻松地记录偏远或难以访问地区的测量数据和系统信息,然后传输到中心点。对于远程控制技术,这提供了可靠、优惠的方案来替代有线传输,特别是在安装全新系统组件或更换有缺陷的电缆时。无线模块拥有各种接口,因而能充当过程站点的本地传感器和执行器与控制中心之间的网关。

有关Radioline的更多信息
LinkedIn标志

LinkedIn:工业通信和网络安全 欢迎立即加入社区!

工业通信网络助力实现从现场到控制层,再到云端的可靠数据传输。我们的__工业通信和网络安全__LinkedIn页面将提供有关网络可用性、网络安全、远程维护等方面的有趣内容。欢迎加入社区!