面向德国幼儿园和学校的MINT项目

ing’enious女性互助网络旨在激发儿童对技术的热情。
参与幼儿园和学校MINT项目的同事合影

项目目标

“Mara和Felix带你体验MINT”项目旨在让幼儿园儿童对技术产生初步认识,从而进一步接触。

重要节点

  • 为各类MINT相关实验制定指南
  • 创建材料清单
  • 设置材料盒内容
  • 在各家幼儿园开展试点项目

24项实验

涵盖数学、自然科学、计算机科学和技术等不同领域

作为MINT项目一部分的儿童研究活动

实验指南

菲尼克斯电气ing’enious女性互助网络的愿景是激发女孩对于技术的兴趣。这不仅仅是个愿景,更是关乎心灵的重要问题。虽然年纪尚小,女孩们(以及男孩们)也对此深感兴趣并全身心投入。有鉴于此,热心于技术的菲尼克斯电气员工萌生了开发“Mara和Felix带你体验MINT”项目的想法。

幼儿园儿童将跟随Mara和Felix深入了解各个MINT主题领域。他们可以尝试各种活动,找到感兴趣的事物。该项目要求每周开展一次特定主题的实验。

重点主题包括工艺与建筑、电力与能源、信息技术、自然科学、废弃物处置、力学以及磁学。儿童将了解重力和各种形式的能量,探索磁力的奥秘。

各项实验均巧妙融合到儿童读物中,故事讲述了一只名为"Inga"的猫头鹰的故事。作为代表MINT的猫头鹰,Inga通过研究和各项尝试帮助儿童找到问题的答案。

Image for sustainability development goal number 10
减少不平等

实现性别平等,赋权妇女和女孩

我们希望借此机会鼓励儿童,尤其是女孩进入技术领域,以后有望学习相关技术专业技能。

Katrin Petters, 菲尼克斯电气产品经理兼ing’enious女性互助网络成员
Katrin Petters

关注我们

ing’enious女性互助网络团队的Katrin Petters
ing´enious-Netzwerk

您也可能对以下内容感兴趣