应用示例
2024-08-07(年-月-日)

全电气社会园区的网络化照明解决方案 聚焦高效、高质量和可持续性。

全电气社会园区的网络化照明解决方案

简介

全电气社会园区智能照明系统的实施可展示先进的技术如何助力工业企业克服所面临的挑战,令人印象深刻。依托数字通信基础设施,可支持企业通过数字化提高可持续性和成本效益,并有效促进行业耦合。

全电气社会园区的灯柱

这些特殊的灯柱可确保按需为整个园区提供功能性照明。传感器隐蔽地集成在下部泛光灯元件中

聚焦智能照明解决方案

就像城市和市政机构一样,工业公司也面临着降低运营成本、提高效率且同时满足安全和环保高标准的的持续压力。

设施照明是一大难题。菲尼克斯电气位于布隆伯格的全电气社会园区为这一难题提供了量身定制且面向未来的解决方案。

全电气社会园区展馆夜景照片

展馆内的所有照明设施也均与中央照明控制系统相连。这可确保时刻为全电气社会园区提供适宜的照明

智能照明:高效可持续

如何高效可持续地做到这一点? 答案在于实施智能照明系统,其功能远不止照明。

在菲尼克斯电气位于布隆伯格的全电气社会园区,照明系统是园区整个能源管理系统不可分割的一部分。同时,它还可为该网络中的各种设备、执行器、传感器、能源消耗器和发电机提供必要的通信基础设施。

全电气社会园区的现代化灯柱

每根灯柱均通过LoRaWAN与整个系统无线连接,并集成到数据网络中

更多照明,更多安全

园区可自由出入,且全天候开放。因此,即使在黄昏或夜幕降临后,仍需确保园区的安全和吸引力,并向访客开放。整体照明理念既吸引人,又和谐,营造出一种令人愉悦的氛围。这使得这个在设计和技术方面本就极具吸引力的园区,在夜晚也成为了公司的一个杰作展示。

全电气社会园区的灯柱堪称真正的多面能手。LED照明及用于检测运动和亮度的传感器位于上部区域。其下方是扬声器和特殊的LED彩光系统,可营造氛围照明。

全电气社会园区内带顶棚的充电站。

充电园区的车棚也配有照明。这些均是保证园区整体安全和舒适度的重要因素

全电气社会园区的照明总功率约为7.8 kW。以所用的LED为例,其最大功耗为36瓦,光输出约为91流明/瓦。路灯可灵活调光且无延迟。

这表明全电气社会园区的照明可根据需求和访客频率进行调整。园区已配备多个传感器和执行器,包括与照明系统相连的众多传感器。当园区无访客时,亮度会被调低到法规要求的40%左右。当检测到运动时,系统会升至全功率。如此既符合规范要求,又能最大限度地确保道路安全。

同时既满足法规要求,又能实现额外的节能。与传统照明相比,此版本的高效LED技术与基于需求的智能控制管理相连,可使其效率提高约80%,因而更具可持续性。

以智能通信解决方案为基础

一个将照明系统与整个园区连接起来的智能通信解决方案,是实现该目标的先决条件。该解决方案的特点涵盖:协同配套的硬件、量身定制的服务、高性能和开放式架构的物联网平台以及直观的软件。

这些模块共同构成一个灵活高效的系统,可提高照明质量、降低运营成本并优化能源消耗。园区控制系统与grovez.io物联网平台相连,可管理控制路灯。

夜间的全电气社会园区楼梯通道

园区楼梯的扶手也配有照明设施。这些均是保证园区整体安全和舒适度的重要因素

系统工作原理

硬件包含支持LoRaWAN的灯具控制器单元(LCU)和分段控制器单元(SCU)。LoRaWAN基于端到端加密可实现低能耗的长距离传输,且传输可靠性高,因此尤为适合在大型户外区域使用。控制器可建立从单盏灯或灯组到网关的连接。这些网关是控制单元与其他物业管理系统之间进行通信和数据传输的接口。

物联网平台是系统的核心。来自环境传感器、天气探测器和涉及到系统运行状态的所有信息均收集于此。园区数据被记录在一个中心位置,并相互关联。

仪表盘一目了然,通过软件可随时随地对系统进行全面控制。其功能包括实时监控、能源分析、照明场景的规划和自动化,以及出现异常或系统故障时的报警系统。

全电气社会园区智能照明系统的实施可展示先进的技术如何助力工业企业克服所面临的挑战,令人印象深刻。依托高能效LED灯和基于需求的智能控制系统,不仅可显著降低能耗,还可降低操作成本并提高安全性。运营成本也得以降低,安全性得到提升。

总之,该示例表明,智能照明提供的远不止照明,它还可作为数字通信基础设施,助力企业借助数字化提高可持续性和成本效益,并从中获益。

摘要

全电气社会园区智能照明系统的实施可展示先进的技术如何助力工业企业克服所面临的挑战,令人印象深刻。依托数字通信基础设施,可支持企业通过数字化提高可持续性和成本效益,并有效促进行业耦合。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子