体验、发现和探索未来:

可再生能源的可靠性有多高?在没有阳光和风时,从哪获取能量?为何电动汽车有多种不同充电方式?而绿色电力又是如何为汽车、楼宇或生产过程所用的?

菲尼克斯电气的布隆伯格全电气社会园区可回答上述及其他有趣问题:现场体验能源生产、存储和分配,了解如何优化能耗以及各领域如何互连。

全电气社会园区初印象

全电气社会园区详情
全电气社会园区概览
全电气社会园区的光伏跟踪器
全电气社会园区夜景
立方体和全电气社会展馆
您知道吗?
为何能量是无限的
您知道吗?能量是无法被消耗的。从物理学的角度来看,能量始终通过转换的方式留存下来。例如,吹风机的电能转化为风扇的热能和动能,可用于吹干头发。
风力发电机和光伏系统

什么是全电气社会?

全电气社会这一愿景旨在以科学技术为基础,实现碳中和与可持续发展世界。早在20世纪70年代,打造全电气社会的第一种方案即已成型。

全电气社会仅使用可再生能源产生的电能。化石燃料将退出舞台。然而可持续行动并不一定意味着将就了事。其重点在于确保高效利用现有资源,并一视同仁地提供给社会民众。

这可通过行业耦合实现:联通交通、能源、基础设施和工业等日常生活工作的各个相关领域,进而构成整体系统。系统将根据需求自动分配绿色能源。由此确保能源始终用于所需之处。

交互式园区体验

全电气社会园区的应用

全电气社会园区设有互动式站点,用于展示可再生能源生产、转换、存储、分配和应用的各种方式。为此,我们既使用自发的绿色电力,也采用热泵和转换过程产生的热能。

菲尼克斯电气通过多种方式利用太阳能和风能生产可再生电力。依托采用先进技术的电池和氢合成系统,即可存储宝贵能源便于后续使用。菲尼克斯电气以电动汽车、智能楼宇、交通基础设施和生产设施为例,通过具体实践应用展示此类能源的高效利用。您还可了解到如何携手菲尼克斯电气,以可持续的方式使用宝贵水资源。
此类主题以大型透明立方体的形式遍布整个园区。交互式玻璃立方体内容一目了然,可以提高观看者参与和探索地意愿。

欢迎体验令人兴奋的能源世界,了解可解决未来重大难题的当下技术,打造更为宜居和可持续的未来世界。
在全电气社会展馆,你可深入了解这一未来愿景和以及全电气社会园区是如何以小规模形式展现该宏伟构想的。我们深信除各方所作出的承诺外,实现可持续发展社会的关键还在于面向行业和社会的技术解决方案。

面向未来的绝佳小型构想

全电气社会展馆
全电气社会园区的免预约风力发电机机舱
全电气社会园区主题
全电气社会园区概览
全电气社会展馆

全电气社会园区设有体验区域。作为园区的核心所在,全电气社会展馆体现了菲尼克斯电气对全电气社会的理解,以及行业耦合如何助力优化可再生能源流动。

全电气社会园区的免预约风力发电机机舱

风力发电机机舱确保风力发电机可在高处运行。通常情况下只有专家才能进入这一敏感区域,但在园区内,您不仅有机会近距离观察机房, 还可亲身进入其中。

全电气社会园区主题

遍布园区的交互式玻璃立方体为全电气社会主题体验增添乐趣。所有立方体之间均智能互联。由此即可显示可用能源量以及所需能源之处。

全电气社会园区概览

全电气社会园区内各处设有约500个太阳能电池板,为园区提供完全的可再生能源供电。除屋顶电池板和集成到窗户的太阳能电池板外,人行道上还铺设了可供人行走的26 m²太阳能路面。

全电气社会园区不容错过。

  • 通过真实应用体验如何携手实现能源变革
  • 了解当下技术上可行的方案以及行业中能提高可持续性的各类机会
  • 从幼儿园儿童到老年人,园区适合全年龄段的人参观。园区将提供清晰的应用解释,即使是儿童和无技术背景的人也能了解有关全电气社会的各类主题
  • 可亲身体验和探索:通过交互装置成为能源流的一部分
  • 在全电气社会园区不仅能遇到助力塑造未来的人们,还可体验各种主题活动!

参观规划

  • 全电气社会展馆和立方体开放时间:周一至周日,上午7:00至晚上9:00。
  • 全电气社会园区场地可自由出入,可随时参观。
  • 门票免费。

常见问题

带有问号的骰子
带有问号的骰子
Wüfel mit Fragezeichen
AES-Park
全电气社会园区内带电动汽车充电站的停车位
带有问号的骰子

是。轮椅、婴儿车等均可进入园区。

带有问号的骰子

不需要。全电气社会园区将清楚解释可持续宜居世界的基础知识,即使无技术背景的人也能了解技术解决方案。

Wüfel mit Fragezeichen

可以。全电气社会园区旁设有提供常规公交车服务的站点。732路公交车经过此处。

AES-Park

现场有大量汽车和自行车停车位。

下载场地平面图
全电气社会园区内带电动汽车充电站的停车位

可以。园区内设有多个交流充电站。