Новости Следите за нашими последними новостями о наших изделиях и технологиях, нашей компании, стратегическом развитии бизнеса и наших устойчивых обязательствах. Вы можете легко загрузить информацию для прессы и изображения в области загрузки.

  • Фильтры:
  • Примененные фильтры (1):
Phoenix Contact получает новые сертификаты IEC 62443 на выставке SPS 2025

Управляемые коммутаторы от Phoenix Contact получили сертификат IEC 62443-4-2

Управляемые коммутаторы серии изделий FL Switch 2000 от Phoenix Contact были сертифицированы TÜV Rheinland в соответствии с IEC 62443-4-2. Это подтверждает, что устройства отвечают высоким требованиям безопасности, предъявляемым к системам автоматизации.

Термообрабатывающая установка

Будущее теплового процесса: Phoenix Contact устанавливает новый стандарт безопасной автоматизации в промышленном тепловом процессе

Экосистема PLCnext Technology от Phoenix Contact теперь соответствует глобальным стандартам, таким как DIN EN ISO 13577-2/4 и NFPA 85, 86, 87 для промышленных тепловых процессов.

Коммутаторы Raptor EP4200/EP5200

Новые коммутаторы уровня 2 Raptor EP4200 и EP5200

Коммутаторы Raptor серий EP4200 и EP5200 от Phoenix Contact предлагают расширенные функции уровня 2 с высокой производительностью и доступностью. Они специально разработаны для применения в критически важных инфраструктурах и энергетическом секторе.

Cellulink: маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Маршрутизатор мобильной связи Cellulink: кибербезопасность теперь и для опасных зон

Ассортимент маршрутизаторов мобильной связи Cellulink от Phoenix Contact расширяется: теперь доступны новые варианты, специально разработанные для использования во взрывоопасных зонах Zone 2. Устройства имеют допуски IECEx и ATEX и поэтому обеспечивают безопасную работу в сложных промышленных условиях.

Удаленный доступ через планшет

mGuard Secure Cloud с новой версией 3.1

Решение mGuard Secure Cloud от Phoenix Contact обеспечивает безопасный удаленный доступ к машинам и системам по всему миру. Новая версия 3.1 уже в наличии.

Датчик LoRaWAN для измерения влажности почвы

Экологический мониторинг как основа для ирригации по мере необходимости

Правильное использование воды как ресурса всегда имело большое значение, особенно в условиях изменения климата. Комплексный мониторинг окружающей среды – это первый шаг в сторону управления экстремальными ситуациями, такими как наводнения и засуха. В городской среде, например, влажность почвы измеряется в зеленых насаждениях. Это позволяет реализовать ирригацию по мере необходимости.

Элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи данных IO-Link

Новые элементы связи IO-Link для бесконтактной передачи питания и данных

Phoenix Contact расширяет ассортимент для бесконтактной передачи питания и данных новыми элементами связи IO-Link. Инновационное изделие обеспечивает бесконтактный обмен данными между устройствами IO-Link в существующих системах автоматизации и предлагает множество преимуществ для пользователей.

Серия изделий Cellulink

Новые промышленные маршрутизаторы мобильной связи для наружного применения

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент изделий для удаленной связи промышленными маршрутизаторами мобильной связи для наружного применения. Серия изделий Cellulink рассчитана на подключение к сети мобильной связи совместимых устройств по всему миру и сертифицирована в соответствии с МЭК 62443-4-2.

Два новых модуля WLAN для диапазона 6 ГГц

Новые модули WLAN для диапазона 6 ГГц повышают уровень промышленной автоматизации

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент промышленных модулей клиентов WLAN вариантами Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax) для нового частотного диапазона 6 ГГц. Это обеспечивает 24 новых свободных канала передачи, в которых можно использовать все возможности новых функций IEEE 802.11ax с помощью модулей Wi-Fi 6E.

FL SWITCH 5900

Новые 19-дюймовые стоечные управляемые коммутаторы для промышленности

Phoenix Contact представляет на Ганноверской ярмарке 2025 новый ассортимент управляемых коммутаторов в 19-дюймовом формате. Коммутаторы серии FL Switch 5900, оснащенные до четырех 10-гигабитных портов, обеспечивают высокую передачу данных, множество функций обеспечения безопасности и современные механизмы TSN.

Устройство защиты от импульсных перенапряжений APL TERMITRAB complete на DIN-рейке

Новая защита от перенапряжений для приложений APL

Новая защита от перенапряжений для приложений SPE и APL серии изделий TERMITRAB complete Phoenix Contact соответствует международным стандартам и обеспечивает комплексную защиту взрывоопасных зон при автоматизации процессов.

NearFi передает бесконтактную энергию и данные Ethernet в реальном времени

Новые варианты для бесконтактной передачи энергии и данных Ethernet в реальном времени

Новые варианты устройств сопряжения NearFi от Phoenix Contact позволяют вдвое увеличить дальность передачи данных по радиоканалу. Они также обеспечивают удвоенную мощность благодаря автоматическому выравниванию тока или пересылке двух гальванически развязанных напряжений (US/UA) по параллельной схеме включения.

Серия WLAN 1000 с Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)

Производительные модули WLAN с Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) для промышленной автоматизации

Компания Phoenix Contact расширяет ассортимент для промышленных сетей, добавляя в него клиентские модули WLAN в соответствии с технологическим стандартом Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax). Новые модули серии WLAN 1000 поддерживают общую скорость передачи данных WLAN до 2 402 Мбит/с при пропускной способности 160 МГц.

Коммутаторы REG для автоматизации зданий

Неуправляемые коммутаторы для автоматизации зданий

В этом году на выставке Light + Building во Франкфурте компания Phoenix Contact впервые представила новую серию неуправляемых коммутаторов REG для автоматизации зданий. Благодаря своему формату REG, компоненты специально разработаны для использования в распределительных устройствах для монтажа в зданиях.

Устройство управления освещением LoRaWAN

Устройство управления освещением LoRaWAN для уличного освещения

Новое устройство управления освещением LoRaWAN для уличного освещения от Phoenix Contact позволяет снизить энергопотребление, продлить срок службы и уменьшить необходимость в обслуживании светильников.

Серия изделий медиаконвертеров Ethernet

Новое поколение медиаконвертеров Ethernet

Компания Phoenix Contact начинает выпускать три новые серии медиаконвертеров, каждая из которых предназначена для использования в конкретных промышленных условиях и решения определенных задач.