The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Экологический мониторинг как основа для ирригации по мере необходимости

21.05.2025
Датчик LoRaWAN для измерения влажности почвы

Правильное использование воды как ресурса всегда имело большое значение, особенно в условиях изменения климата. Комплексный мониторинг окружающей среды – это первый шаг в сторону управления экстремальными ситуациями, такими как наводнения и засуха. В городской среде, например, влажность почвы измеряется в зеленых насаждениях. Это позволяет реализовать ирригацию по мере необходимости.

Новый беспроводной датчик влажности почвы PMD EM Phoenix Contact является частью комплексной сети LoRaWAN и может быть индивидуально адаптирован к любому типу почвы с помощью простой параметризации. Адаптация обеспечивает правильную интерпретацию значений влажности почвы. Количество доступной влаги варьируется в зависимости от типа почвы: глинистой, песчаной и т.д., поэтому необходимо правильно рассчитать содержание воды. Датчик длиной 30 см определяет объемное содержание воды в почве в процентах. В датчике может храниться до шести измеренных значений, которые каждый час передаются на сервер LoRaWAN. Датчик также регистрирует температуру у почвы.

Датчик влажности почвы имеет степень защиты IP67, совершенно не требует обслуживания и служит до восьми лет в зависимости от интервала передачи данных и местоположения.
Для декодирования полезных данных, передаваемой датчиком на сервер LoRaWAN, доступна библиотека JavaScript, которую можно интегрировать в свое приложение.

Помимо использования в парках и зеленых зонах, возможно применение на спортивных площадках, в теплицах, на плантациях и сельскохозяйственных угодьях.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации