Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Источник питания с максимальной функциональностью: защита в экстремальных условиях

25.08.2023
Источник питания – QUINT POWER >100 Вт

Новая версия Quint Power Plus от Phoenix Contact - это решение для сложных приложений, в том числе в экстремальных условиях окружающей среды.

Источник питания с номинальным выходным током 40 А обладает защитным покрытием и допусками ATEX и IECEx для взрывоопасных зон (зона 2). Благодаря встроенному развязывающему МОП-транзистору источник питания может быть подключен напрямую параллельно, что повышает эксплуатационную готовность оборудования. Кроме того, версия Plus с допуском SIL3 обеспечивает высокий уровень безопасности в эксплуатации. Версия Quint Power Plus имеет двойную защиту от перенапряжения (OVP), защищающую установку от скачков напряжения. В случае неисправности соответствующий выход отключается для защиты потребителей от перенапряжения, а параллельно подключенный источник питания берет на себя безопасное питание.

Возможные области применения - это, прежде всего, перерабатывающая промышленность, судостроение, энергетика и даже железнодорожная промышленность. Надежная сторона входа с входным напряжением 85 В AC ... 264 В AC и встроенным газонаполненным разрядником обеспечивает высокую помехоустойчивость (до 6 кВ) и буферное время сбоя сетевого питания ≥20 мс. Мощная сторона выхода со статическим boost 45 А, динамическим boost 60 А и технологией SFB позволяет легко расширять систему и обеспечивает надежный запуск сложных нагрузок, а также отключение стандартных выключателей LS.

Благодаря разнообразной сигнализации критические рабочие состояния заблаговременно распознаются превентивным функциональным контролем при помощи аналоговых, цифровых и релейных контактов до появления неисправностей. Для использования в экстремальных условиях окружающей среды новый вариант plus рассчитан на единственный в своем роде расширенный диапазон температуры от -40 до+75 °C.

Контакт для прессы
Ева фон дер Веппен
Eva von der Weppen | Корпоративные коммуникации