A Phoenix Contact desenvolve tecnologias para fabricantes de equipamentos para um futuro sustentável e melhor. Por este motivo, a proteção do clima e as emissões ambientais, como o CO₂, são pontos de partida centrais da nossa estratégia de sustentabilidade. É por isso que estamos a converter os primeiros produtos para plástico de base biológica.
"Com paixão por tecnologia e inovação, juntos conseguiremos criar um mundo sustentável." É assim que a Phoenix Contact define o seu objeto social para orientar o seu trabalho diário na tecnologia de ligação de equipamentos. A preservação de recursos e a proteção do meio ambiente e do clima têm de constituir o fundamento para o pensamento e a ação de toda a sociedade. Vamos aperfeiçoar em conjunto as nossas ações sustentáveis e questionar os comportamentos enraizados. O diálogo permite-nos superar os desafios no caminho para um mundo sustentável.
Vantagens
A pegada de CO₂ é significativamente reduzida.
Garantia de futuro das suas aplicações através do uso de tecnologia de ligação de equipamentos de base biológica
O uso de matérias-primas renováveis preserva recursos valiosos e finitos.
Promoção do ciclo de reciclagem de plásticos através do uso de materiais com uma fração de resíduos plásticos
O comprovado nível de qualidade também é mantido através do uso de plásticos de base biológica.
É desnecessário um novo Design-in para as variantes do produto mais sustentáveis, mantendo a mesma especificação.
Só as empresas com um modelo empresarial orientado para a sustentabilidade terão sucesso económico a longo prazo.
Torsten Janwlecke, Chief Operating Officer e Presidente da Área de Negócios Device Connectors da Phoenix Contact
Bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos de plásticos de base biológica
Nos seus produtos, a Phoenix Contact aposta numa mudança sucessiva rumo a uma maior sustentabilidade. Já hoje em dia, a gama de produtos da Phoenix Contact é sucessivamente completada com soluções que, graças a otimizações de processos e ao uso de materiais mais sustentáveis, apresentam uma melhoria significativa do balanço de CO₂ em comparação com as séries de produtos fabricados de forma convencional. Assim, nas categorias de produto de bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos, já estão disponíveis as primeiras soluções com sustentabilidade otimizada. Isso é conseguido, p. ex., através do uso de plásticos de base biológica desenvolvidos com base na planta de rícino.
No vídeo, o Gestor de Produto Timur Uzunlar mostra o aspeto do plástico de base biológica feito a partir de sementes de rícino que é processado no borne para placa de circuitos impressos MKDS 3.
Plantas de rícino para reduzir a pegada de CO₂
A base para os plásticos redutores de CO₂ é o óleo da planta de rícino. Do ponto de vista ecológico, esta planta útil traz algumas vantagens, pois não entra em conflito com o cultivo de alimentos ou forragem. O rícino cresce precisamente em áreas secas que não são adequadas para outros tipos de agricultura e, portanto, não envolvem uma utilização adicional de terras. Não é necessário fertilizar ou regar. Com base neste recurso sustentável, é possível obter uma redução significativa de CO₂ em componentes à base de plástico.
Análise do impacto do produto
Para se poder implementar mais sustentabilidade em todo o portfólio de produtos, é necessário determinar a pegada ecológica dos produtos. Na Phoenix Contact, isto é feito através da criação das chamadas Pegadas Ambientais do Produto (Product Environmental Footprint, PEF).
Uma PEF, também conhecida como impacto ambiental ou Life Cycle Assessment (LCA), é uma compilação e avaliação dos fluxos de entrada e saída, bem como de possíveis impactos ambientais, p. ex., as emissões de CO₂ de um produto ao longo do seu ciclo de vida. Isto inclui o desenvolvimento, a aquisição de materiais, a produção, a distribuição, o uso e a análise do fim da vida útil. Só com estes conhecimentos básicos exatos é que é possível apresentar melhorias significativas.
Três exemplos de sustentabilidade na Phoenix Contact
A Gestora de Sustentabilidade Lara Meyer esclarece na SPS 2023 em Nuremberga de que forma a Phoenix Contact está comprometida com o aumento da sustentabilidade: para além da melhoria da logística por intermédio da utilização de E-Trucks e do certificado de Pegada Ambiental dos nossos produtos no nosso site, também contribui para isso a produção dos primeiros produtos de base biológica com sementes de rícino para reduzir as emissões de CO₂.
Amostras gratuitas
Teste produtos de base biológica
Gostaria de experimentar os nossos primeiros bornes para placas de circuitos impressos, conectores ou invólucros eletrónicos de base biológica? – Encomende já a sua amostra personalizada gratuita e deixe-se surpreender pela mais-valia das soluções da Phoenix Contact.
FAQ sobre produtos de base biológica da Phoenix Contact
Usamos plásticos que são produzidos recorrendo a matérias-primas renováveis. Desta forma, são criados produtos que emitem significativamente menos CO₂ para o meio ambiente.
O uso de plásticos de base biológica permite-nos reduzir significativamente as emissões de CO₂ dos nossos artigos. Em casos específicos, isto depende do respetivo produto.
Sim. Os plásticos de base biológica que usamos são termoplásticos de alta qualidade. Asseguramos que todos os requisitos técnicos e relevantes para certificação são satisfeitos da mesma forma que para os plásticos produzidos convencionalmente.
Não. Ainda nem todos os produtos foram convertidos para plástico de base biológica. Na prática, queremos identificar as necessidades e prioridades juntamente com os nossos clientes.
Nesta lista de produtos, encontra os primeiros artigos de base biológica das categorias de bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos.
Queremos percorrer consigo o caminho para um futuro mais sustentável. Agradecemos as suas opiniões, sugestões ou perguntas sobre as nossas atividades relativas aos produtos à base de plásticos de base biológica.