O novo regulamento Máquinas Segurança de máquinas no Espaço Económico Europeu.
Saiba mais sobre o novo regulamento Máquinas 2023/1230 da UE no nosso White Paper gratuito:
- O que é o novo regulamento Máquinas?
- Quem é afetado?
- Quais são as alterações iminentes?
- Dicas práticas: o que se pode fazer já agora?
A transformação digital, o aumento do surgimento de novas tecnologias, as formas colaborativas de trabalho entre pessoas e máquinas e os efeitos daí resultantes sobre as normas de segurança foram os principais impulsionadores da revisão da diretiva Máquinas 2006/42/CE. O resultado deste desenvolvimento é o novo regulamento Máquinas da UE.
O que muda? A diretiva Máquinas evolui para novo regulamento Máquinas
São afetados os fabricantes, distribuidores e operadores de máquinas correspondentes no mercado europeu. As empresas devem informar-se com antecedência sobre as alterações no novo regulamento Máquinas 2023/1230 em comparação com a diretiva Máquinas 2006/42/CE. Os novos requisitos têm de ser obrigatoriamente implementados até à entrada em vigor da nova regulamentação a partir de 20 de janeiro de 2027.
As novidades também afetam as normas harmonizadas. Até à entrada em vigor do novo regulamento Máquinas, tem de ser efetuada uma revisão formal e de conteúdo de todas as normas listadas na diretiva Máquinas 2006/42/CE.
Dicas práticas:
No White Paper, encontra mais dicas práticas e úteis, bem como recomendações de ação, para se preparar com sucesso para as alterações iminentes na segurança de máquinas.