Parede móvel no Lucas Oil Stadium

Success Story: Videovigilância no Lucas Oil Stadium Tecnologia de Industrial Wireless Ethernet da Phoenix Contact

A Uni-Systems, uma empresa que se especializou em soluções de arquitetura móveis, necessitou de uma comunicação clara entre as câmaras e o centro de comando com um telhado móvel e uma parede envidraçada móvel com seis elementos de parede móveis no Lucas Oil Stadium, o estádio dos Indianapolis Colts.

Para garantir uma comunicação fiável e precisa foram instalados vários módulos sem fios de Industrial Wireless Ethernet da Phoenix Contact em diversos locais das instalações.

Perfil do cliente Uni-Systems

Há mais de 40 anos, a Uni-Systems começou a realizar soluções de arquitetura móveis para as indústrias aeronáutica e espacial, expandindo-se pouco depois para as atividades desportivas.

A empresa forneceu tetos móveis para vários projetos de estádios na América do Norte. A experiência da Uni-Systems foi aplicada em cinco grandes projetos de estádios, nomeadamente o University of Phoenix, Minute Maid Park, Reliant Stadium, Lucas Oil Stadium e o novo estádio dos Dallas Cowboys.

Antena omnidirecional

Antena omnidirecional

Aplicação

O Lucas Oil Stadium é a casa dos Indianapolis Colts da NFL. Este estádio possui um moderno teto móvel e apresenta uma parede envidraçada com seis elementos de parede móveis.

Surgiram as seguintes dificuldades:

  • Dois elementos de teto móveis com quatro câmaras cada, separados entre si por mais de 180 metros.
  • Um elemento de parede envidraçada com um acionamento de frequência variável (VFD) e um módulo I/O requeria uma comunicação rápida e fiável com o centro de comando.
  • A estrutura de suporte em aço do estádio e a parede envidraçada bloqueiam sinais de vídeo das câmaras para o controlador e entre as câmaras.
  • Não era possível um local único para um módulo sem fios fixo para comunicação com os seis elementos de parede enquanto o teto e os elementos de parede estão em movimento.
Vista exterior da parede móvel no Lucas Oil Stadium

Vista exterior da parede móvel no Lucas Oil Stadium

Solução

Para obter uma comunicação clara para as câmaras no elemento de teto, foi instalado um módulo sem fios principal com antenas omnidirecionais de 10 dBi para o exterior na estrutura fixa entre os dois elementos de teto que se abrem e diretamente alinhado com um par de câmaras em cada elemento de teto. Os módulos sem fios de Industrial Wireless Ethernet com classificação IP54 foram configurados para a transmissão no espetro de rádio de 5 GHz, uma vez que neste espetro existem menos sinais de interferência.

Para resolver o problema com os elementos de parede, foi instalado um módulo sem fios montável em calha metálica e uma antena omnidirecional de 10 dBi única em cada elemento para que os oito módulos sem fios de Ethernet industrial controlem os seis elementos de parede. Dois módulos sem fios fixos comunicam com os módulos sem fios móveis nos elementos individuais.

Construção da estrutura do teto móvel no Lucas Oil Stadium

Estrutura do teto móvel com controlo através de módulos sem fios Ethernet da Phoenix Contact

Conclusão

A solução sem fios de Ethernet industrial da Phoenix Contact no Lucas Oil Stadium foi um sucesso para a Uni-Systems. A parede móvel transmite dados de uma forma simples, precisa e fiável sem perder o contacto visual e sem as dificuldades de uma cablagem fixa. O teto móvel é monitorizado fiavelmente através de uma transmissão de vídeo para detetar problemas e impedi-los. É possível visualizar uma vista geral do teto através da transmissão de vídeo sem que alguém tenha de se colocar em perigo para efetuar uma inspeção manual.

A tecnologia de Industrial Wireless Ethernet possibilitou funcionalidades adicionais de monitorização e controlo que não teriam sido praticáveis com cablagem fixa convencional.