Equipamentos de medição de energia no centro de processamento de dados da Audi
Equipamentos de medição de energia no Campus IN
Dados de boa qualidade são o primeiro passo para uma elevada eficiência energética. Por esta razão, a Audi decidiu utilizar os equipamentos de medição de energia EEM-EM377. Saiba mais sobre os desafios no planeamento e as soluções implementadas.
O centro de processamento de dados apoia os futuros projetos da AUDI AG com hardware e software modernos (Fonte da imagem: Audi Mediacenter)
Base de dados para uma elevada eficiência energética
Equipamentos de medição de energia no centro de processamento de dados da AUDI AG no campus IN
O IN-Campus, um projeto da Audi AG e da cidade de Ingolstadt, está a ser construído numa antiga refinaria em Ingolstadt. A primeira fase de construção inclui o centro de segurança automóvel da Audi, que ficou concluído em 2023. Foi também planeado um novo centro de processamento de dados com modernos componentes de IT para um espaço adicional de 2.000 m². Os centros de processamento de dados são infraestruturas que consomem muita energia e cujo consumo energético deve ser otimizado para um futuro sustentável. A Audi decidiu utilizar os contadores de energia da Phoenix Contact. Isto garante uma boa base de dados e, consequentemente, uma gestão energética eficaz. Nesta base, os potenciais são conhecidos e são aplicadas medidas para aumentar a eficiência energética.
Sistema de arrefecimento interno: produção no centro de arrefecimento e distribuição orientada para a procura nas salas de servidores para uma temperatura constante consoante a estação do ano e o desempenho (Fonte de imagem: Audi Mediacenter)
Desafio
Sistema de gestão de energia para otimizar o consumo de energia
O ambiente no centro de processamento de dados deve estar sempre à mesma temperatura. Como a eletrónica de potência incorporada gera muito calor, o arrefecimento é um grande consumidor de energia. A Audi foi confrontada com o desafio de reduzir os elevados requisitos energéticos do seu centro de processamento de dados, especialmente em tempos de aumento dos custos energéticos e da necessidade de reduzir as emissões de CO2. O planeamento, a construção e a operação foram realizados com base na norma DIN EN 50600, que prevê a implementação de um sistema de gestão energética. Juntamente com a Congiv GmbH, a Audi desenvolveu um sistema de gestão de energia (EMS) personalizado para reduzir os elevados requisitos e custos de energia nos centros de processamento de dados e proteger o ambiente. O EMS regista, consolida, visualiza e analisa todos os valores relacionados com a energia.
São registados cerca de 60 valores elétricos por contador, por exemplo, corrente, tensão, potência ativa, reativa e aparente, energia (kWh) e o fator de potência (cosPhi). Os quatro contadores trifásicos instalados numa caixa de alimentação recolhem [...] até 240 valores de medição.
Fonte da imagem: Audi Mediacenter
Os contadores de energia com certificação MID da série EEM-EM377 são utilizados para medir a potência ativa em redes até 500V/80A (Fonte de imagem: Audi Mediacenter)
Solução
Contadores de energia comunicativos para uma gestão energética eficaz
A Phoenix Contact fornece 1.200 contadores de energia trifásicos (EEM-EM377) para o centro de processamento de dados, que monitorizam e controlam a eficiência energética. Estes contadores são compactos, fáceis de configurar e medem vários valores elétricos. Um sistema de barramento liga os servidores, o armazenamento e os componentes de rede, com o EEM-EM377 a enviar dados para o EMS através de Ethernet. Os modernos gateways IoT baseados no Raspberry Pi industrial permitem a ligação e a gestão dos dados dos contadores, que são processados e monitorizados em tempo real. Estes dados ajudam a Audi a otimizar o consumo de energia e a melhorar a eficiência energética, o que é um passo em direção à All Electric Society, um futuro com eletrificação abrangente e fornecimento de energia sustentável.
Transferência
Relatório de referência completo
Gostaria de saber mais sobre a implementação de um centro de processamento de dados energeticamente eficiente? Saiba mais sobre as medidas e soluções utilizadas pela Audi. Inspire-se com a forma como também pode beneficiar destas tecnologias.
Os dispositivos EMpro da Phoenix Contact oferecem uma integração simples em sistemas existentes e permitem uma utilização eficiente dos dados registados. Os equipamentos de medição de energia EEM-EM377 fornecem à AUDI AG os dados necessários. A sua análise mostra quais as alavancas que podem ser utilizadas para melhorar ainda mais a eficiência energética. A redução do consumo de energia nos centros de dados é mais um passo em direção à All Electric Society. Esta descreve um mundo em que a energia produzida de forma sustentável está disponível em quantidades suficientes e de forma económica. A Phoenix Contact permite que as indústrias atinjam esta direção estratégica com os seus produtos, soluções e serviços.