Fabricante de autocarros elétricos aposta em tomadas de carga CCS da Phoenix Contact A Ebusco instala as tomadas de carregamento da Phoenix Contact nos seus autocarros elétricos, confiando assim na tecnologia de carregamento de alta qualidade para uma elevada autonomia e pausas de carregamento curtas.
Resumo
- O fabricante neerlandês Ebusco tem vindo a produzir autocarros elétricos desde 2012. Entretanto já estão em uso centenas de veículos.
- Também no transporte de passageiros, o mercado exige autonomias elevadas e a possibilidade de recarregar rapidamente em viagem.
- São utilizadas tomadas CHARX connect da Phoenix Contact, com as quais podem ser alcançadas potências de carregamento permanentes de 250 kW e temporariamente superiores de até 500 kW.
- No futuro, continuará a ser importante otimizar os processos de carregamento no setor dos veículos comerciais. A Ebusco já está a trabalhar na automatização de garagens de autocarros e operações de carregamento robotizadas.
A Ebusco desenvolve, fabrica e monta os seus autocarros elétricos de 3.ª geração inteiramente nos Países Baixos
Perfil do cliente
O fabricante neerlandês de autocarros elétricos Ebusco apresentou o seu primeiro modelo de autocarro elétrico, o Ebusco 1.0, na feira de veículos comerciais IAA Nutzfahrzeuge logo em 2012, o ano da sua fundação. Entretanto já estão em uso centenas de veículos. As exigências estão também a aumentar no transporte eletrificado de passageiros: baterias potentes requerem uma tecnologia de carregamento inovadora.
As tomadas de carga CCS CHARX connect da Phoenix Contact permitem altas potências de carregamento para veículos comerciais: 250 kW permanentemente e até 500 kW temporariamente
Aplicação
Para carregar baterias de autocarros elétricos, os períodos de descanso na garagem de autocarros são normalmente suficientes no quotidiano. No entanto, para longas distâncias ou temperaturas exteriores invernais, deve haver também a possibilidade de carregar rapidamente os autocarros fora dos períodos de descanso. A duração do processo de carregamento não só desempenha um papel na utilização rentável dos veículos, mas também na longevidade das baterias. A regra é: quanto mais equilibrada for a carga, mais serão os ciclos pelos quais a bateria pode passar.
A tomada no veículo utilizada tem de ser adequada para as altas potências de carregamento no setor dos veículos comerciais. Aqui, a Ebusco confia na tecnologia inovadora da Phoenix Contact.
Fornecido aos clientes como um sistema completo: autocarros elétricos com estações de carga DC para o carregamento rápido em intervalos
Solução
A Ebusco conseguiu aumentar os alcances dos seus autocarros elétricos não só através de uma construção leve, mas também através de uma tecnologia de baterias melhorada: a empresa utiliza baterias de alta qualidade e de longa duração com tecnologia LFP (fosfato de ferro lítio), que são montadas de acordo com o alcance desejado e otimizadas em termos de desempenho.
Baterias potentes, por sua vez, requerem uma tecnologia de carregamento inovadora: aqui a empresa conta com as tomadas de carga CCS CHARX connect da Phoenix Contact. Elas permitem um processo de carregamento seguro com potências de carregamento temporárias de até 500 kW. Os sensores de temperatura precisos em ambos os contactos de potência DC e a comunicação dos dados medidos impedem o sobreaquecimento dentro da tomada no veículo, mesmo com correntes de carga elevadas. Além disso, a corrente de carga pode ser controlada pelos dados de medição da temperatura no lado do veículo, de modo a que seja sempre utilizada a máxima corrente de carga possível. A tecnologia de ligação otimizada entre os contactos de potência DC e os cabos de alta tensão minimiza adicionalmente o aquecimento do sistema de ligação.
Para além do veículo, uma estação de carga própria da Ebusco complementa o pacote global otimizado: o fabricante de autocarros elétricos produz estações de carga que são especialmente concebidas para satisfazer as necessidades dos packs de baterias pesados. Nestas estações de carga também se encontram cabos de carregamento e eletrónica de potência da Phoenix Contact. Uma solução global que consiste em tecnologia de carregamento e de bateria inovadora garante um processo de carregamento otimizado.
Conclusão
Também no futuro será importante otimizar os processos de carregamento no setor dos veículos comerciais. A Ebusco já está a trabalhar na automatização de garagens de autocarros: um robô inovador guia automaticamente o robusto conector de carga para veículos CCS da Phoenix Contact para o autocarro e liga-o à tomada no veículo. Esta tecnologia não só poupa tempo e é fiável, como também representa processos de carregamento orientados para o futuro no que diz respeito à condução autónoma. A alta qualidade do produto é crucial para a segurança no carregamento automático.