Espanha combina a gestão de mercadorias com a energia solar

A instalação fotovoltaica no telhado do centro logístico irá cobrir um quarto da necessidade energética própria.
Sistema de energia solar no telhado da Phoenix Contact em Espanha

Objetivo do projeto

A filial espanhola estabeleceu o objetivo de cobrir um quarto das suas necessidades de eletricidade com uma instalação fotovoltaica.

Após uma pequena análise de viabilidade por uma empresa de construção local, ficou claro que o telhado do centro logístico da Phoenix Contact em Espanha tinha as capacidades de carga necessárias.

Marcos

  • Medidas eficazes contra as alterações climáticas através do sistema fotovoltaico
  • Desenvolvimento de espaço no telhado até agora não utilizado para a produção de energia renovável

110 MWh

de rendimento de energia solar elétrica por ano

66 t

de redução de dióxido de carbono

134 kWp

de energia solar

Captação de energia a partir de superfícies de telhados existentes

Com uma área total de cerca de 6000 m², o telhado do centro logístico da Phoenix Contact no Parque Tecnológico de Astúrias, no norte de Espanha, oferece muito espaço para uma utilização que vai muito além de um mero "teto". Muitos telhados de grandes espaços comerciais continuam a não ser utilizados porque as construções não foram concebidas para cargas adicionais. Assim, cada quilograma a mais leva a construção do telhado ao limite da sua capacidade de carga calculada. Estes regulamentos dificultam a implementação posterior de modernizações ou equipamentos, como uma instalação fotovoltaica no chamado "brownfield" – razão pela qual, por exemplo, os painéis solares leves são cada vez mais procurados. São flexíveis, pesam pouco e podem ser colados diretamente ao revestimento do telhado.

Image for sustainability development goal number 07
Energias renováveis e acessíveis

A energia renovável proveniente da energia solar abre caminho para a All Electric Society

O nosso objetivo é contribuir para a luta contra as alterações climáticas com este investimento.

Bruno Lorenzo, Diretor de Finanças e Administração

Potência solar máxima com orientação para o sul

Em Espanha, a decisão de investimento numa instalação fotovoltaica normal com subestrutura foi precedida de uma análise precisa das possibilidades estruturais por uma empresa de construção local. E o que muitas vezes não é possível, em Espanha foi: de um ponto de vista estático, o telhado tem uma capacidade suficiente. Em Espanha, o rendimento mais elevado dos painéis em comparação com a variante de folha de alumínio está também relacionado com a orientação favorável para sul, um golpe de sorte. A empresa espera que a instalação de aproximadamente 600 m², com uma produção anual calculada de 110 MWh, forneça eletricidade suficiente para cobrir cerca de 25% das suas próprias necessidades. Isto corresponde ao equivalente a cerca de 40 prédios com aproximadamente 500 unidades residenciais.

O seu contacto para este projeto

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Diretor de Finanças e Administração, Phoenix Contact Espanha

Também pode ser do seu interesse