Factos interessantes
24.10.2024

O que é o nivelamento dos picos de carga? Como é que as empresas podem beneficiar do nivelamento dos picos de carga.

Vista de postes de eletricidade e das luzes de uma cidade grande

O nivelamento dos picos de carga é um conceito de energia que visa reduzir os picos de carga numa rede de energia elétrica. Isto é conseguido através da redução do consumo de energia em alturas de grande procura, o que, por sua vez, resulta em custos de energia mais baixos. Para ser eficaz, o nivelamento dos picos de carga requer tanto uma infraestrutura técnica como um planeamento específico.

Acumuladores de bateria para o nivelamento dos picos de carga

Acumuladores de bateria permitem um fornecimento estável de energia

Como funciona o nivelamento dos picos de carga?

No nivelamento dos picos de carga, o consumo de energia é reduzido especificamente nos horários de pico. Isso é conseguido, p. ex., com a utilização de acumuladores de bateria que libertam a energia anteriormente armazenada quando a procura é elevada. Outro meio eficaz é a utilização de instalações fotovoltaicas, que disponibilizam energia solar para cobrir os picos de carga sem ter de recorrer a eletricidade adicional da rede. Além disso, os sistemas de gestão de carga podem ser integrados para reduzir ou desligar automaticamente consumidores não essenciais, como o ar condicionado ou a iluminação, quando se preveem picos de procura elevados.

Nivelamento dos picos de carga e transferência de carga

O nivelamento dos picos de carga e a transferência de carga têm ambos como objetivo reduzir os custos de energia e melhorar a estabilidade da rede. No entanto, a abordagem é diferente. O nivelamento dos picos de carga concentra-se na redução do pico máximo de carga, seja por os consumidores reduzirem a procura de energia nos horários de pico ou por utilizarem fontes alternativas de energia. Com a transferência de carga, p. ex., a operação de máquinas que consomem muita energia é transferida para a noite, quando os preços da eletricidade são mais baixos. Estas estratégias podem complementar-se, mas exigem tecnologias e planeamento diferentes.

Instalação fotovoltaica para o nivelamento dos picos de carga

Instalações fotovoltaicas desempenham um papel central no nivelamento dos picos de carga

Responder à procura de energia com instalações fotovoltaicas e acumuladores de bateria

Para responder às necessidades flutuantes de energia, as instalações fotovoltaicas e os acumuladores de bateria desempenham um papel central no nivelamento dos picos de carga. As instalações fotovoltaicas utilizam energia solar, o que reduz a dependência da rede de energia elétrica e os custos associados. Os acumuladores de bateria complementam perfeitamente as instalações fotovoltaicas, absorvendo a energia excedente e libertando-a novamente quando necessário. Isto permite um fornecimento de energia contínuo e estável.

As empresas atingem a máxima eficiência através da integração de sistemas inteligentes de gestão de energia. Isto otimiza o processo de carga e descarga das baterias, bem como a produção de energia das instalações fotovoltaicas.

As vantagens do nivelamento dos picos de carga

Uma das principais vantagens é a poupança de custos, uma vez que a redução dos picos de carga diminui os custos máximos de aquisição de energia. Além disso, a eficiência energética é aumentada através da otimização do consumo de energia e da eliminação de cargas desnecessárias.

Outra vantagem é a melhoria na estabilidade da rede: os picos de carga são reduzidas e a carga é diminuída na rede de energia elétrica. Este alívio é importante em alturas de alta procura, de modo a evitar falhas de energia.

Além disso, é promovida a integração de energias renováveis. A utilização de instalações fotovoltaicas e acumuladores de bateria ajuda a reduzir as emissões de CO₂ e a atingir as metas ambientais.

Análise do consumo de energia para o nivelamento dos picos de carga

A análise do consumo de energia é o primeiro passo

Aplicação e implementação

O nivelamento dos picos de carga é implementado na empresa em vários passos claramente definidos. Para identificar os horários de pico e os potenciais de poupança, começa-se por efetuar uma análise detalhada do consumo de energia. No próximo passo, a infraestrutura técnica é avaliada e, se necessário, adaptada. Para reagir de forma flexível às alterações da procura de energia, aqui podem ser integrados acumuladores de bateria, instalações fotovoltaicas e sistemas de gestão de carga.

Além disso, é importante implementar soluções de software adequadas. Registam e processam os dados em tempo real, de modo a tomar automaticamente medidas para limitar os picos de carga. Após a implementação técnica, é efetuada uma execução de teste. Isto garante que todos os componentes trabalhem sem problemas em conjunto e que são alcançados os efeitos pretendidos. Para melhorar constantemente o sistema com base nos dados recolhidos e maximizar a eficiência, por último é efetuada uma monitorização e otimização contínuas.

Conclusão

As empresas que implementam o nivelamento dos picos de carga podem conseguir poupanças consideráveis nos custos de energia. O nivelamento dos picos de carga também reforça a estabilidade da rede ao reduzir a carga da rede de energia elétrica em momentos de elevada procura, o que minimiza o risco de sobrecargas da rede e falhas de energia. O nivelamento dos picos de carga também apoia a integração e utilização de energias renováveis.

A longo prazo, o nivelamento dos picos de carga também permite o desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis do ponto de vista ecológico e económico. O nivelamento dos picos de carga é, portanto, um método útil para reduzir os custos operacionais e também para contribuir positivamente para a proteção ambiental.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Ligue-se aos nossos especialistas

"Teremos todo o gosto em aconselhá-lo sobre a All Electric Society e o acoplamento sectorial."

Outras contribuições