Acoplamento sectorial requer comunicação consistente Uma entrevista com Martin Müller, da Phoenix Contact, sobre a falta de normas e o olhar para além do horizonte do mundo de bus de campo.
Versão resumida
Desde as infames guerras dos bus de campo, passando por protocolos Ethernet específicos, até à comunicação verdadeiramente uniforme com base em padrões globais – parece quase demasiado bom para ser verdade. Será que os desenvolvimentos atuais podem realmente funcionar a médio prazo? Com uma comunicação que já não distingue os fins para que é usada? Ou seja, um cabo para tudo? Neste sentido, Martin Müller usa o termo "redes convergentes". Numa entrevista com Thorsten Sienk, o veterano da Phoenix Contact para bus de campo e afins, ele explica porque é que estes são tão importantes para ligar sectores muito diferentes.
Entrevista
Thorsten Sienk:
Interbus, Profibus, CANopen: lembro-me do tempo em que havia revistas técnicas inteiras cheias de todo o tipo de sistemas de bus de campo. Na viragem do milénio, o sector de automação sentiu que estava a gastar mais tempo no desenvolvimento de módulos de comunicação do que nas funções reais das máquinas. Viveram os primórdios dos bus de campo e também o que mais tarde ficou conhecido nos meios de comunicação como a guerra dos bus de campo. Porquê todo este esforço?
Martin Müller:
Aquilo a que mais tarde chamámos a guerra dos bus de campo começou realmente no início da década de 1990. A necessidade de comunicação entre os controladores, assim como sensores e atuadores no campo, resultou essencialmente de uma fonte tangível de sofrimento: a cablagem paralela de sensores com controladores de máquinas e os enormes cabos multicondutor. O desenvolvimento dos bus de campo prometia enormes poupanças e foi subsidiado pelo governo num chamado projeto conjunto. O Profibus já estava especificado na altura, no qual a Phoenix Contact estava envolvida e que, mais tarde, foi estreitamente associado à Siemens.
Thorsten Sienk:
No entanto, lembro-me que a Phoenix Contact favorecia o Interbus.
Martin Müller:
Sim. Tivemos sucesso comercial com o Interbus S. S significa Speed. Havia também uma variante C, que desenvolvemos como "Communication" em conjunto com a Intel e a Digital Equipment. Mesmo no início, o Interbus P também existia como derivado do Profibus. No final, apenas o Interbus S teve sucesso comercial para a Phoenix Contact.
Thorsten Sienk:
Sem olhar muito para trás. Porque é que mais tarde o setor da automação decidiu enterrar os clássicos bus de campo e usar, em vez disso, a Ethernet?
Martin Müller:
A principal vantagem da Ethernet era a possibilidade de transmitir mais informações diferentes com um cabo. No passado, não era incomum haver três cabos para a comunicação: o clássico bus de campo, a comunicação para a tecnologia de segurança e, finalmente, a Ethernet para a interligação de subsistemas inteligentes. Já ninguém queria operar dois ou três cabos em paralelo. Este foi o início de sistemas como o CC-Link, Ethercat, Powerlink, Sercos3 e também o Profinet.
Thorsten Sienk:
Mas, também neste caso, por detrás de cada nome há um fabricante de automação que opera o seu sistema. Não teria sido mais inteligente usar a experiência adquirida com a coexistência dos bus de campo para finalmente evitar de forma eficaz a proliferação de protocolos? Na época, os colegas da imprensa especializada já estavam a anunciar a segunda guerra dos bus de campo. Armamento individual em vez de um pacto conjunto: a indústria não aprendeu nada?
Martin Müller:
Se olharmos para o tempo que antecedeu os bus de campo clássicos, a concorrência entre os diferentes sistemas dessa altura baseava-se no simples facto de não existir uma comunicação normalizada. Havia, portanto, a necessidade de desenvolver algo. Isto resulta numa diferenciação em relação aos concorrentes no mercado. A sua pergunta justifica-se, o mais tardar, com a introdução da Ethernet em tempo real – sabendo bem que os negócios em curso das empresas dependem dos diferentes sistemas de comunicação. Isto aplica-se tanto aos bus de campo como aos protocolos Ethernet aperfeiçoados.
Precisamos de novos sistemas e redes convergentes para o acoplamento sectorial.
Thorsten Sienk:
Mas será que isto ainda é sustentável? Em termos de compreensão, o canal de comunicação é apenas um meio para atingir um fim, para transportar informações de A para B. Será que precisamos finalmente de normas universais?
Martin Müller:
Acima de tudo, precisamos de novos sistemas e de redes convergentes. Estou a referir-me a tecnologias de uso comercial que também podem ser usadas na indústria. Estas devem ser especificadas em conformidade.
Thorsten Sienk:
Isso significa fundir o mundo?
Martin Müller:
Exatamente, e deve ser para uma rede convergente em que são usadas diferentes tecnologias. TSN, p. ex., como Ethernet com fio para tempo real. A TSN ou, por extenso, Time Sensitive Network, foi originalmente desenvolvida para aplicações de transmissão de áudio e vídeo, mas também pode ser usada para tarefas críticas em termos de tempo em aplicações industriais, como o controlo de movimento. Depois, há o 5G para aplicações que necessitam de comunicação móvel ou WLAN 6 e 7 na área de tecnologia de transmissão sem fio e sem licença. Por outro lado, a Single Pair Ethernet, abreviada SPE, é muito adequada para a comunicação nos últimos metros.
Thorsten Sienk:
Assim, já temos tudo para o novo mundo normalizado da comunicação industrial.
Martin Müller:
Exatamente. Se resumirmos os exemplos acima referidos, já hoje dispomos de tecnologias ,baseadas em normas que podem satisfazer tudo aquilo para que, no passado, implementámos e comercializámos soluções específicas da indústria.
Thorsten Sienk:
Onde estamos hoje?
Martin Müller:
A questão não é tanto onde estamos, mas onde deveríamos estar.
Thorsten Sienk:
Mas então onde deveríamos estar?
Martin Müller:
Onde já estamos na esfera privada. A verdade é que, enquanto utilizador, não me preocupo com as tecnologias que usa o meu smartphone. Lá dentro está comunicação móvel e, espera-se, também 5G, Bluetooth e NFC para pagar. Não me interessa qual a marca que uso quando quero fazer uma chamada telefónica. Afinal, um telemóvel da Google comunica com um iPhone da mesma forma que com um equipamento Android.
Thorsten Sienk:
Com base na tese de que um acoplamento sectorial funcional requer uma comunicação de elevado desempenho e consistente: o que é que a Phoenix Contact está a fazer para o conseguir?
Martin Müller:
Trabalhamos ativamente nos organismos de utilizadores e de normalização relevantes, investindo não só tempo, mas também dinheiro. Estamos convencidos dos benefícios do acoplamento sectorial e somos promotores convictos da All Electric Society. É por isso que nos envolvemos ativamente e não esperamos que outros preparem algo que depois assumimos. Isto vai tão longe que não estamos apenas a trabalhar em soluções técnicas, mas sobretudo a convencer as pessoas de que o caminho certo é um mundo que, a longo prazo, obtém as suas necessidades de energia inteiramente a partir de energias renováveis. Portanto, não comunicamos apenas ao nível das máquinas, mas também incluímos as pessoas. Pelo menos, é esse o nosso objetivo a longo prazo.
Precisamos de informações para o acoplamento sectorial.
Thorsten Sienk:
Este ano vai para a reforma antecipada. Deixa para trás 36 anos na Phoenix Contact e uma vida profissional igualmente longa, caracterizada pela comunicação industrial. Nem quero perguntar o que significa deixar o lado profissional para trás. Mas: o que pretende em termos de comunicação num mundo eletrificado?
Martin Müller:
No início referi-me às redes convergentes. Gostaria que nos tornássemos mais rápidos no desenvolvimento e uso destes recursos. Quando olho para trás, vejo que já há muito tempo que precisamos de comunicação industrial em muitas áreas. No ambiente comercial, p. ex., nas telecomunicações, os agentes estão habituados a um ritmo mais rápido.
Thorsten Sienk:
No seu papel de "nativos digitais", será que a geração mais jovem pode assumir a tarefa de tirar o pé do travão e pisar no acelerador?
Martin Müller:
Consigo imaginar que sim, especialmente porque esta geração tem pouca compreensão do motivo pelo qual operamos tantos sistemas de comunicação diferentes na automação industrial. A longo prazo, não conseguimos explicar de forma razoável porque nos agarramos aos negócios existentes. Tendo em conta os desafios climáticos globais, temos de nos concentrar ainda mais no facto de que, p. ex., um medidor de caudal mede o fluxo e não na forma como o ligo. O que conta aqui é a função e não a ligação. Precisamos de informações para o acoplamento sectorial. O caminho é apenas o meio.
Thorsten Sienk:
Martin Müller, obrigado pela entrevista. Penso que a indústria vai sentir a sua falta.
White Paper Single Pair Ethernet Uma tecnologia chave na digitalização do nosso mundo
Saiba mais sobre:
- Fundamentos tecnológicos de Single Pair Ethernet
- Áreas de serviço e gama de aplicações
- Experiência em aconselhamento e serviços de um único fornecedor
Ligue-se aos nossos especialistas
Outras contribuições
Redes de campus 5G
Exemplos de aplicações industriais para a comunicação de banda larga sem fios.
Acoplamento de fábrica e edifício
O sistema de gestão de edifícios Emalytics Automation harmoniza os formatos de dados e interliga os sectores de forma inteligente.
Redes separadas DC para o acoplamento sectorial
A E-mobility, os sistemas de energia solar e os acumuladores de bateria revolucionam a indústria.