Bem-vindo ao All Electric Society Park

Mundo sustentável de amanhã, tecnologias de hoje.
Vista geral do All Electric Society Park e do fluxo de energia elétrica

Experimentar, descobrir e explorar o futuro:

Qual é o grau de fiabilidade das fontes de energia renováveis? Onde é que vamos buscar energia quando o sol não brilha e o vento não sopra? Porque existem diferentes formas de carregar um veículo elétrico? E como é que a eletricidade verde chega ao veículo, a um edifício ou à produção?

As respostas a estas e outras questões interessantes podem ser encontradas no nosso All Electric Society Park: descubra connosco, ao vivo em Blomberg, como a energia é gerada, armazenada, distribuída e como o consumo de energia é otimizado – e como todas estas áreas estão interligadas.

Primeiras impressões do All Electric Society Park

All Electric Society Park
Pessoas em frente a uma nacela eólica no All Electric Society Park
Uma mulher e um homem em frente a um monitor no All Electric Society Park
Um homem e duas crianças numa parede de interação no All Electric Society Park
Fotografia noturna do All Electric Society Park com Windtree e seguidor solar

Planeie a sua visita connosco

  • Horário de funcionamento Pavilhão e Cubos All Electric Society: de segunda a domingo, das 7:00 às 21:00 horas.
  • O recinto do All Electric Society Park é de acesso livre ____ e pode ser visitado em qualquer altura.
  • Entrada: a visita é gratuita.
  • Grupo-alvo: o parque é adequado para todas as faixas etárias. A explicação das aplicações foi especialmente concebida para ajudar crianças e visitantes não especializados a compreender os temas relacionados com a All Electric Society.
  • Endereço: Flachsmarktstraße 8, 32825 Blomberg

Vista geral do All Electric Society Park

Mapa interativo de imagens: Mapa do All Electric Society Park
Energy Storage
Os nossos acumuladores de bateria armazenam a energia renovável excedente. Esta é usada quando o sol não brilha, o vento não sopra ou há uma elevada necessidade de energia. A tecnologia fiável de ligação e de automação integra de forma ideal os acumuladores de bateria no fornecimento de energia.
A Phoenix Contact oferece as soluções para este efeito
Energy Storage
Power-to-X
Ao converter a energia elétrica em hidrogénio, esta é armazenada. O processo é designado eletrólise. A energia armazenada é usada quando não é possível gerar energia renovável. A monitorização e automação dos processos são cruciais para uma operação fiável.
Estas soluções da Phoenix Contact ajudam para este efeito
Power-to-X
Thermodynamical Center
O sistema de distribuição de energia térmica garante que todos os edifícios do All Electric Society Park são climatizados. Aqui mostramos o circuito de aquecimento e arrefecimento e explicamos como aquecer com um acumulador de gelo. A automação de edifícios inteligente assegura uma climatização ideal.
Estas soluções da Phoenix Contact ajudam para este efeito
Thermodynamical Center
Water and Environment
Um mundo sustentável precisa de mais do que apenas eletricidade renovável. Temos de usar todos os recursos valiosos de forma responsável. Por este motivo, no All Electric Society Park usamos uma irrigação automatizada e de acordo com as necessidades. Aqui explicamos como funciona.
Water and Environment
Wind Power
No All Electric Society Park, existe uma verdadeira nacela eólica. Aqui mostramos o que um aerogerador tem de suportar quando há tempestades e neve. As instalações são monitorizados para assegurar, mesmo assim, a produção fiável de eletricidade. Isto permite uma resposta rápida aos fenómenos meteorológicos.
A Phoenix Contact oferece as soluções para este efeito
Wind Power
Solar Power
A energia solar é a fonte da eletricidade sustentável no All Electric Society Park. Para este efeito, há painéis solares em todos os telhados, nas fachadas do pavilhão e até no pavimento. Para que a transição energética seja bem sucedida, a energia solar tem de ser introduzida de forma rápida e fiável na rede de energia elétrica.
Estas soluções da Phoenix Contact ajudam para este efeito
Solar Power
Substation
A estação de rede local fornece a eletricidade renovável no All Electric Society Park. Dois transformadores asseguram a frequência e a tensão corretas. Em caso de uma falha, deixaríamos de ter eletricidade. As estações da rede local são monitorizadas de forma digital, a fim de detetar e eliminar rapidamente as falhas.
A Phoenix Contact oferece estas soluções para o efeito
Substation
Power Center
O sistema de distribuição de energia elétrica assegura o fornecimento de eletricidade do All Electric Society Park. O desafio é manter a rede de energia elétrica estável apesar da alimentação descentralizada. Aqui mostramos que, para tal, é crucial o equilíbrio correto entre a produção e o uso da energia.
A Phoenix Contact oferece as soluções para este efeito
Power Center
E-mobility
A E-mobility é um componente importante rumo a um futuro sustentável. Aqui mostramos como a energia entra no veículo elétrico e nem sempre tem de ser usada apenas para a condução. A potente tecnologia de carregamento torna a E-mobility adequada para o quotidiano.
A Phoenix Contact oferece as soluções para este efeito
E-mobility
All Electric Society Pavillon
O All Electric Society Pavillon é o ponto de partida ideal para a visita. Aqui explicamos a imagem de futuro da All Electric Society. Neste caso, o acoplamento sectorial é um fator importante. Este permite criar um sistema global de mobilidade, infraestrutura, indústria e energia que já usa apenas energia renovável.
Mais informações sobre a All Electric Society
All Electric Society Pavillon

O All Electric Society Park foi concebido para que o utilizador possa descobrir por sua conta. Para o efeito, estão disponíveis diferentes fontes de informação.

Encontrará as seguintes informações nos monitores dos cubos de vidro e no pavilhão:

  • Visão geral do All Electric Society Park com todos os fluxos de energia e de dados, bem como janelas de informações na vista "PARK".
  • Vídeos explicativos adequados ao tema do cubo na vista "CUBE".
  • A vista "EXPERTS" fornece informações técnicas mais pormenorizadas.

Os monitores são tácteis, pelo que pode escolher o que quer ver. Nos cubos de vidro estão incorporadas interações adequadas ao tema correspondente. Com estes elementos lúdicos, pode experimentar por si próprio o que a tecnologia da All Electric Society pode fazer.

Em todo o parque encontram-se códigos QR em vários objetos. Estes podem ser digitalizados com um smartphone para obter informações adicionais sobre o objeto.

O melhor lugar para começar a sua visita é o All Electric Society Pavillon. As outras estações podem ser escolhidas livremente.

O que é a All Electric Society?

Na All Electric Society só é usada energia elétrica produzida de forma regenerativa. Uma ação sustentável não significa que se tem de prescindir de algo. Trata-se de garantir que os recursos existentes são usados de forma ideal e estão igualmente disponíveis para todas as pessoas no mundo.
Isto é possível graças ao acoplamento sectorial: a ligação de todas as áreas relevantes da vida e do trabalho, como a mobilidade, a energia, as infraestruturas e a indústria, para formar um sistema. Neste sistema, a energia é distribuída de acordo com a procura e de forma automatizada. De modo a estar sempre disponível onde é necessária.

Uma grande ideia para o futuro, apresentada de forma compacta

All Electric Society Park iluminado à noite
Nacela eólica no All Electric Society Park
Vista geral do All Electric Society Park visitado
Seguidor solar no All Electric Society Park
Quadro de comando no All Electric Society Park
All Electric Society Park iluminado à noite

É um pouco maior do que um campo de futebol. O All Electric Society Pavillon, enquanto peça central do parque, permite transmitir o que a All Electric Society significa na Phoenix Contact e como o acoplamento sectorial contribui para um fluxo ideal de energia regenerativa.

Nacela eólica no All Electric Society Park

Garante o funcionamento de um aerogerador a uma altura elevada: a nacela eólica. Normalmente, esta área sensível só é acessível a especialistas, mas, no nosso parque, não só terá a oportunidade de ver de perto a casa das máquinas, como também de entrar nela.

Vista geral do All Electric Society Park visitado

No recinto, cubos de vidro interativos permitirão aos visitantes experimentar as áreas temáticas da All Electric Society de forma lúdica. Todos os cubos estão interligados de forma inteligente. Isto permite saber sempre quanta energia está disponível e onde é necessária.

Seguidor solar no All Electric Society Park

Cerca de 550 módulos solares no All Electric Society Park garantem o abastecimento total de energia renovável. Para além dos módulos de telhado ou dos módulos solares integrados nas janelas, existem 26 m² de pavimentos solares pedonais integrados nos passeios.

Quadro de comando no All Electric Society Park

No All Electric Society Park, todas as ligações são possíveis. A eletricidade passa por cabos com um comprimento total de 7 km. Os restantes 12 km de cabo são necessários para a ligação de dados.

All Electric Society Park - Making Of

FAQ

Cubo com pontos de interrogação
Cubo com ponto de interrogação
Lugares de estacionamento com estações de carregamento para veículos elétricos no All Electric Society Park
Cubo com ponto de interrogação
Cubo com pontos de interrogação
Cubo com pontos de interrogação

Sim. O acesso também é possível com cadeiras de rodas, carrinhos de bebé, etc.

Cubo com ponto de interrogação

Não. No All Electric Society Park, as bases para um mundo sustentável e digno são explicadas de tal forma que as soluções técnicas podem ser compreendidas mesmo sem conhecimentos prévios.

Lugares de estacionamento com estações de carregamento para veículos elétricos no All Electric Society Park

Sim, estão disponíveis estações de carregamento AC tipo 2 com 22 kW (32 A/400 V) pagas. Estas estações de carregamento oferecem a possibilidade de carregamento ad hoc através de tarifas de roaming contratada.

Transferir o mapa dos parques de estacionamento
Cubo com ponto de interrogação

Deve reservar 60 a 90 minutos para a sua visita, para poder ver tudo à vontade. Naturalmente, isto varia consoante o interesse que se tem por cada um dos temas.

Cubo com pontos de interrogação

As casas de banho estão situadas na cave do All Electric Society Pavillon. O acesso faz-se através da escada exterior na parte lateral do edifício.

Os utilizadores de cadeiras de rodas devem tocar a campainha na porta da escada do rés-do-chão do pavilhão. Em seguida, damos acesso ao elevador.