您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

智慧交通 提高交通效率和透明度,打造低碳、低能耗的交通基础设施。

站在航道前手持智能手机和平板电脑的人

交通运输业依托数字技术和自动化解决方案,为气候目标的落实做出了贡献。携手共塑全球智慧交通。

Jörg Nolte , 基础设施行业副总裁
Jörg Nolte
联网的公路交通

数据正在改变我们的交通

交通出行的质量往往直接影响城市与地区的吸引力。运输能力的逐步增长使得交通基础设施结构日趋复杂,市场对智能化道路和航道解决方案的呼声也比以往更高。
为提高交通效率,我们使用数字技术和人工智能来改善和创新信息收集方式及交通引导。交通基础设施的数据化控制和网络化不仅可以提高交通方式的能源效率,还能提高出行便利性和交通安全性。

与我们携手合作,共同打造能够自主决策的交通基础设施

人们对气候变化的认识不断加深,全球网络化程度日益提高,交通基础设施也因此面临着严峻挑战。菲尼克斯电气为交通管理、隧道建设和运输技术设备领域研发安全的开放式系统。我们的目标是建立一个能够自主决策的交通基础设施,以此来优化交通流动、改善空气质量、保护环境并避免事故的发生。

应用领域


灯火通明的夜间城市街景
城市交通
灯火通明的隧道
位于装有信号系统的水闸前方讨论的两个人
灯火通明的夜间城市街景

现有照明基础设施面临着经济和技术上的全新挑战, 主要集中在提升街道和广场的安全性与观赏性方面。城市规划人员可通过高能效的资源节约型解决方案去实现这些目标。

智能照明控制将显著提高能源效率,实现可单独调节的平稳路灯运行。相关产品组合涵盖机电元件、集成远程控制技术的控制和通信组件,以及基于云的城市灯光管理系统。

有关智能街道照明的更多信息
城市交通

碳排放、噪音和交通拥堵的加剧,对全球社会和自然产生了深远的影响。在未来,基于交通和环境数据的智能交通管理将必不可少。交通流量经过数字化优化后不仅可提升交通模式的能源效率,还可提高城市交通的安全性。

菲尼克斯电气正在开发可实现自动化交通管理的智能交通系统。通过传感器以及分析、预测和信息系统,道路可借助通信网络连接到交通管理系统。

有关智能交通管理的更多信息
灯火通明的隧道

公路、铁路和地铁隧道在发展高效可持续交通系统方面发挥着重要作用。交通基础设施结构日趋复杂,运输能力大规模扩展,市场对智能自动化解决方案的呼声也越来越高。这些解决方案聚焦于城市交通以及道路和交通系统使用者的安全。

菲尼克斯电气经验丰富,可提供控制技术核心元件、传感器和执行器连接件、电涌保护器以及全套安全控制方案,愿意与您携手实施极具挑战性的隧道自动化项目,是您值得信赖的合作伙伴。

有关数字化隧道的更多信息
位于装有信号系统的水闸前方讨论的两个人

全球海运航线要求信号在恶劣环境下可靠传输,安全控制符合机械指令,系统智能联网。智慧交通解决方案则可助力航道运营与发展,使其更透明、高效和简便。

菲尼克斯电气提供可靠的水路信号自动化产品和系统, 从用于严苛环境的单个LED灯到整体解决方案,均有涵盖。采用智能航道管理,确保全天候安全运行,降低运营成本。

有关航道安全信号系统的更多信息