通过蜂窝网络进行远程控制

通过蜂窝网络进行远程控制

全球无线系统

使用全球蜂窝网络,可随时随地访问设备和系统。

为持续采集过程数据,菲尼克斯电气提供支持各种数据传输技术的蜂窝网络设备,从SMS短信到GPRS/EDGE (2G)、UMTS/HSPA (3G)和LTE (4G)数据通信技术。使用全球蜂窝网络,即使在基础设施薄弱的地区,设备也可实现可靠通信。

小型远程站点及整个系统区域(如,远程泵站)可根据通信需求通过各种方式连接到控制中心,包括通过远程控制协议实现低速率SMS信息传输和宽带VPN连接。

优势

  • 全球蜂窝网络,随时随地可用
  • 通过最新的IP远程控制协议和LTE宽带连接传输SMS信息,实现扩展
  • 得益于专有APN、防火墙和VPN,网络安全性高
  • 宽温设计的蜂窝式路由器,适于各种基础设施应用
  • 紧凑型蜂窝模块,节省小型系统部件的连接成本

用于分布式系统的宽带连接

灵活的以太网连接,适于各种应用  

灵活的以太网连接,适于各种应用

蜂窝技术为大数据流量应用提供了安全的通信解决方案。在LTE网络中,数据中心可获取全球各地的监控图像并支持服务器功能。

支持VPN功能的路由器可实现网络封闭式通信。也可通过VPN直接将数据传输至控制室。例如,通过这种技术,可通过摄像头连接风力发电机或连接污水处理厂管网。

事件控制通信

技术人员和控制系统通过SMS信息访问进程  

技术人员和控制系统通过SMS信息访问进程

SMS技术适于需要少量开关操作或大量不同的执行器的应用。远程进程可使用预付卡由SMS命令控制,而不受合同约束。

使用TC MOBILE I/O X200远程控制系统的SMS版本,可通过激活门禁解锁系统实现普通手机的访问控制,也可在发生故障时重新激活系统。控制器的I/O可通过SMS连接或通过蜂窝式路由器的现有软件接口按需初始化VPV通道。

过信元创建专用网络

通过专用APN实现安全的远程通信  

通过专用APN实现安全的远程通信

特殊安全指令适用于供水、供气、供油和供电等关键应用。此类应用通常严禁通过公共网络通信。

许多供应商提供使用专用接入点名称(APN)的SIM卡。从而通过蜂窝接口创建专用网络和分布式LAN(局域网)。与公共蜂窝网络不同的是,专用网络使用固定的IP地址,允许从站间的直接通信。由此避免了对关键应用的未遂网络攻击。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100