Ajudamos você a avançar como construtor de instrumentos

Referências de fabricantes de equipamentos Ligação estável: ajudamos você a avançar como construtor de instrumentos

Miniaturização, manuseio simples e aplicabilidade versátil de conectores e bornes de placa de circuito impresso: mais do que nunca os fabricantes de equipamentos desempenham um papel essencial nas soluções industriais e de infraestrutura. Os nossos conhecimentos sobre aplicações e uma gama abrangente de produtos permitem oferecermos a você serviços à medida.

Deixe-se convencer pela forma como nossos clientes beneficiam da tecnologia de conexão de equipamentos da Phoenix Contact.

Conectores de encaixe direto SKEDD no controle de portões Drico 2.0

Conectores de encaixe direto SKEDD para o controle de portões automatizado

Tecnologia de encaixe direto para controladores automáticos: a ASO GmbH utiliza conectores de encaixe direto SKEDD para o controle de portões automático "Drico 2.0". Os conectores da Phoenix Contact permitem o equipamento adequado às necessidades com conexões adicionais.

Iluminação rodoviária inteligente em uma estrada em Bielefeld

Soluções de conexão confiáveis para iluminação LED moderna

Tecnologia LED para a área exterior: a WE-EF Leuchten GmbH aposta na tecnologia de conexão LED da Phoenix Contact para fontes de luz em estradas e edifícios. Graças às soluções LED da Phoenix Contact as lâmpadas para exterior são intuitivas e duradouras.

Switch Ethernet branco com um cabo SPE verde conectando um sensor JUMO em segundo plano

Os sensores do futuro se comunicam de forma contínua

A Single Pair Ethernet (SPE) tem o que é preciso para tornar as conexões nos últimos metros mais sustentáveis e inteligentes. O fabricante de sensores JUMO confia na SPE como um meio de comunicação inovador para sua tecnologia de medição por um bom motivo. A tecnologia de conexão necessária para isso vem da Phoenix Contact - e é o resultado de uma estreita cooperação ao nível do projeto.

Carro de corrida elétrico da OWL Racing Team

Conectores para o carro de corrida elétrico

No coração da Vestfália Oriental, uma região conhecida por sua inovação tecnológica, uma equipe de estudantes da TH OWL está trabalhando no desenvolvimento de seu novo carro de corrida elétrico para participar da Formula Student. Na bateria são usados diferentes conectores da Phoenix Contact, incluindo os conectores de dados e os robustos conectores de polos da bateria.

Sensor óptico

Dados de imagem em aplicações industriais

Os sensores ópticos são os "olhos" do sistema em aplicações industriais. Mas, assim como acontece com os seres humanos, um potente sistema periférico em uso industrial precisa garantir que o processamento de imagens funcione sempre de forma confiável, sem erros e com o desempenho necessário. Os conectores de dados da Phoenix Contact garantem aqui uma solução confiável.

VDS Verkehrstechnik

Cabeamento robusto de alta velocidade via RJ45

Em condições adversas, a VDS Verkehrstechnik GmbH aposta em conectores de dados RJ45 industriais da Phoenix Contact, para que os dispositivos de medição de velocidade funcionem perfeitamente mesmo sob as condições ambientais mais adversas. Graças às diferentes direções de saída do cabo, os conectores montáveis em campo oferecem um alto grau de flexibilidade no cabeamento no local.

Servoacionamentos compactos com tecnologia de conexão da Phoenix Contact

Servoacionamentos compactos com tecnologia de conexão em M8 e M12

Conectores de encaixe circulares para a Indústria 4.0: a Jenaer Antriebstechnik GmbH utiliza em seus servoacionamentos compactos modulares a tecnologia de conexão inteligente da Phoenix Contact em M8 e M12. Dessa forma, os clientes podem aumentar claramente a produtividade e rentabilidade de suas instalações.

O módulo de quadro de comando AS-i KE5

Caixa de montagem para eletrônica para o módulo de quadro de comando

Caixa à medida para a construção de instalações: aqui ainda é uma raridade encontrar módulos compactos no nível de campo inferior com um elevado número de pontos de conexão. Por isso, a Pepperl+Fuchs desenvolveu em cooperação com a Phoenix Contact o módulo de quadro de comando KE5 – com base na caixa de montagem para eletrônica ME-IO.

Caixa de montagem para eletrônica para um dispositivo de registro de temperaturas e energias (controlador de energia)

Conceito de caixa modular com conector bus para trilho de fixação

Embalagem funcional para um dispositivo de registro de temperaturas e energias: para seu controlador de energia a Scheidl GmbH utiliza a caixa de montagem para eletrônica BC da Phoenix Contact. O conector bus para trilho de fixação de 16 polos é a chave para a concepção de dispositivos.

Caixa de montagem para eletrônica universal na logística

Conceito de caixa universal para o gateway IoT

Uma caixa adaptável para aplicações de IoT: a MyOmega Systems GmbH procurou um conceito de caixa flexível com maior modularidade das peças da caixa – e encontrou o que necessitava na Phoenix Contact: a caixa de montagem para eletrônica UCS funciona agora como invólucro de proteção para o Gateway IoT "d3".

Controladores para a automação dos espaços

Caixas de montagem para eletrônica para a automação predial

Uma caixa de conexão frontal para edifícios inteligentes: a Neuberger Gebäudeautomation GmbH utiliza a caixa de montagem para eletrônica ME-IO no sistema de automação de espaços Open.Room. Juntamente com a Phoenix Contact, a Neuberger adaptou a caixa às demandas especiais.