We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Dados de imagem em aplicações industriais
Os sensores ópticos são os "olhos" do sistema em aplicações industriais. Mas, assim como acontece com os seres humanos, um potente sistema periférico em uso industrial tem de garantir que o processamento de imagens funcione sempre de forma confiável, sem erros e com o desempenho necessário.
Nos processos de produção modernos e no respectivo gerenciamento de qualidade, a eletrônica de monitoramento e avaliação produz uma grande quantidade de dados. Esse volume de dados tem de ser transmitido, coletado e processado de forma segura. Isso também se aplica a condições básicas exigentes como, p. ex., carga mecânica causada por choques ou vibrações.
A tendência de miniaturização com sistemas cada vez mais compactos em espaços menores apresenta desafios adicionais para os desenvolvedores de dispositivos de sistemas de visão. Os impulsos de interferência eletromagnética podem influenciar a funcionalidade dos componentes individuais. As estruturas reduzidas na área de arquitetura do sistema também comprometem a integridade estável do sistema. Além disso, os componentes cada vez mais próximos e potentes acarretam um problema térmico. Isso pode afetar não somente a operação do sensor, mas também dificultar a certificação do dispositivo.
Solução
Conector de dados para o processamento confiável de imagens
As abordagens ativas de soluções para esses problemas iminentes incluem interfaces miniaturizadas e tecnologia de conexão integrada no dispositivo, oferecendo blindagem e transmissão de dados seguras. A segurança no desenvolvimento de dispositivos também é alcançada através do posicionamento otimizado de componentes na placa de circuito impresso de acordo com aspectos eletromagnéticos e térmicos. Aqui, as simulações de formação de calor, integridade de sinais e impedância ajudam especialmente quando são usados componentes não padronizados.
Com sua máxima em termos de qualidade e inovação, a Phoenix Contact é um parceiro competente para a comunicação confiável de dados com componentes como conectores para a Single Pair Ethernet (SPE), conectores RJ45 INDUSTRIAL e o sistema de conexão para conectores placa a placa blindados e não blindados do programa FINEPITCH.
Suas vantagens
Nossa experiência em assessoria sobre a solução adequada para sua interface de dispositivo
Excelente qualidade para comunicação confiável e de longa duração do dispositivo
Suporte no processo de desenvolvimento através de arquivos de download CAx, simulações específicas do cliente e serviço de amostras
Desenvolvimento contínuo do portfólio e das tendências tecnológicas, como a Single Pair Ethernet
O processamento industrial de imagens tem de lidar com volumes de dados e velocidades de transmissão cada vez maiores. A tecnologia de conexão também tem de satisfazer essa máxima.
Teste na prática nossos conectores de dados para o processamento industrial de dados. Para isso, configure seu pacote de amostras personalizado a partir de diferentes amostras.
Para os desenvolvedores de sistemas de visão modernos, vários fatores são importantes no desenvolvimento de produtos, de modo a tornar os sistemas confiáveis e potentes comerciáveis em um ambiente de altas taxas de transmissão de dados e um alto grau de miniaturização. Aqui, o fator de custo também desempenha um papel decisivo.
A Phoenix Contact é um parceiro confiável com seus produtos e serviços. Além dos conectores de dados comprovados ou soluções inovadoras de produtos, p. ex., para SPE, a Phoenix Contact oferece simulações que ajudam a implementar, de modo econômico, uma comunicação estável do dispositivo e sistemas confiáveis. Isso permite criar um potente sistema periférico para um processamento industrial de imagens com confiabilidade.