We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Os conectores de encaixe direto SKEDD tornam o controle de portões modular escalonável
Os conectores de encaixe direto SKEDD tornam o controle de portões modular escalonável
Na ASO GmbH, os conectores de encaixe direto SKEDD da Phoenix Contact permitem o equipamento adequado às necessidades do controle com conexões adicionais.
O desenvolvedor de hardware Dennis Mettner e o gestor de projetos Norbert Pewny (à direita) da ASO GmbH em Lippstadt
Perfil do cliente
A ASO GmbH com sede em Lippstadt, Nordrhein-Westfalen, desenvolve, produz e comercializa controles de portões, réguas de contato de segurança, esteiras de contato e buffers de contato de segurança para utilização em instalações de produção e armazéns frigoríficos, bem como em logística e tecnologia agrícola. A empresa emprega cerca de 180 colaboradores em unidades na Alemanha, China e nos EUA.
Os conectores de encaixe direto SKEDD apoiam a estrutura modular e permitem a integração simples de funções adicionais como barreiras fotoelétricas
Desafio
O controle de portões Drico 2.0 desempenha funções centrais em portões que abrem na horizontal ou vertical. Isso inclui a ativação de acionamentos para abrir e fechar, a integração do freio do portão ou de uma função de parada de segurança, bem como a integração de características adicionais como encoder rotativo ou interruptor termostático.
Para requisitos de potência específicos do cliente, a ASO GmbH oferece os controles de portões em diferentes classes de potência com equipamento eletrônico devidamente escalonado. O módulo abrange no total nove layouts de placa de circuito impresso diferentes que permitem até 480 variações. Atualmente estão especificadas 25 variantes de equipamento.
"O gama de serviços superior é composta por portões de alta frequência, controlados por trânsito, usuários ou processos com, p. ex., vários acionamentos, loops de indução ou semáforos", esclarece o gestor de projetos Norbert Pewny. "Quanto mais complexo é o sistema completo, mais importante são as funções direcionadas para a segurança. Logo, a funcionalidade do controlador tem de acompanhar o crescimento." No desenvolvimento do sistema modular a ASO GmbH tem sempre os requisitos do cliente em consideração. "A ideia fundamental é um escalonamento do hardware o mais transparente possível que traga aos nossos clientes inúmeras vantagens." A tecnologia de conexão é de grande importância para a escalabilidade da funcionalidade.
A tecnologia SKEDD é o complemento ideal para nosso sistema modular. De momento estamos estudando a possibilidade de implementar no futuro também a conexão AC-out com conectores de encaixe direto da Phoenix Contact.
Dennis Mettner, desenvolvedor de hardware na ASO GmbH
Os conectores de encaixe direto com conexão push-in por mola são inseridos manualmente sem solda em orifícios com contatos
Solução
Só as conexões de placa de circuito impresso, como bornes ou conectores permitem transmitir sinais, dados e potência entre o controle de portões e outros consumidores, como acionamentos. A tecnologia de conexão é importante para a escalabilidade da função. Funções centrais e consistentes em todas as classes de potência são implementadas com bornes e conectores de placa de circuito impresso convencionais da Phoenix Contact.
Para funções adicionais, como chopper de frenagem, encoders rotativos ou interruptores termostáticos, a ASO GmbH também utiliza conectores de encaixe direto SKEDD de uma e duas filas. O destaque da inovadora tecnologia de conexão: os conectores das séries SDC 2,5 e SDDC 1,5 são isentos de solda podendo, assim, ser encaixados de forma reversível diretamente na placa de circuito impresso e travados com rebites de expansão.
Os conectores estão certificados conforme UL 1059, CAN/CSA C22.2 No. 158-10 e DIN EN 61984 e permitem até 25 ciclos de encaixe e remoção. "O fato de os conectores não serem soldados é ideal. Assim, dependendo da versão do dispositivo, podemos montar certos componentes mais tarde na instalação final ou simplesmente omiti-los", explica Dennis Mettner, desenvolvedor de hardware na ASO GmbH. A vantagem para os clientes ASO: Eles recebem equipamentos de hardware adaptados às suas demandas específicas e não têm de pagar por funções e componentes de que não necessitam.
Os desenvolvedores implementaram funções centrais e consistentes em todas as classes de potência com bornes e conectores de placa de circuito impresso convencionais da Phoenix Contact. Critérios decisivos foram a alta confiabilidade e disponibilidade mundial da tecnologia de conexão. Afinal, os clientes em todo o mundo devem usar o novo controlador em grandes quantidades.
Produtos
Os conectores de encaixe direto SKEDD da apoiam o conceito de controle modular da ASO GmbH.
Graças aos inovadores conectores de encaixe direto SKEDD, você pode montar pela primeira vez conectores para placa de circuito impresso diretamente e sem ferramenta em qualquer posição na placa de circuito impresso. Você não precisa de réguas básicas. Os processos de solda complexos são eliminados. Os custos são reduzidos.