Referência
27.09.2024

Os sensores do futuro se comunicam de forma contínua Single Pair Ethernet: comunicação enxuta nos últimos metros de automação.

Switch Ethernet branco com um cabo SPE verde conectando um sensor JUMO em segundo plano

Versão resumida

A continuidade da Ethernet em Single Pair Ethernet é essencial para maior sustentabilidade na produção. Os benefícios resultam principalmente das novas opções que simplificam a detecção de problemas. A coleta de informações de status também permite a manutenção baseada em condições.

O exemplo da tecnologia de sensores da JUMO deixa claro como a OEE (Overall Equipment Effectiveness) pode ser aprimorado com esse conjunto de vantagens, ou seja, a disponibilidade geral a instalação. Isso também facilita a conexão com serviços baseados na nuvem.

Manfred Walter, gerente de produtos da JUMO em Fulda

Convencido pela SPE: Manfred Walter trabalha como gerente de produtos na JUMO em Fulda

As informações criam valor agregado

A Single Pair Ethernet (SPE) tem o que é preciso para tornar as conexões nos últimos metros mais sustentáveis e inteligentes. O fabricante de sensores JUMO confia na SPE como um meio de comunicação inovador para sua tecnologia de medição por um bom motivo. A tecnologia de conexão necessária para isso vem da Phoenix Contact - e é o resultado de uma estreita cooperação ao nível do projeto.

"Podemos utilizar melhor nossos sensores inteligentes com o Single Pair Ethernet", diz Manfred Walter, gerente de produtos da JUMO. "Tenho um valor agregado real por poder transferir mais dados de sensores com a SPE." Mais dados são a base para extrair informações lucrativas dela. Essa opção não estará disponível se um sensor de 4 a 20 mA transmitir apenas um valor de corrente pura, por exemplo, como equivalente para uma temperatura.

Sensor de ambiente em uma produção eletrônica

Os sensores podem ser usados para regular o clima da sala. A conexão funciona, como aqui na produção da JUMO em Fulda, de forma enxuta via SPE.

Ethernet sem interrupções de mídia

O gerente de produtos está realmente entusiasmado com o fato de que a conexão SPE finalmente permite que as informações do sensor sejam distribuídas sem problemas em um sistema. Aqui, Manfred Walter tem em mente os limites do piso dentro da pirâmide de automação que são difíceis de superar. "Na JUMO, consideramos a consistência em todos os níveis como um grande ponto forte". Além disso, é possível economizar cabos, pois os dados e a energia - Power over Data Line (PoDL) - são roteados pelos dois fios. Em princípio, a SPE oferece a oportunidade de comunicação de ponta a ponta, desde o nível da ERP até os sensores e atuadores do nível de campo. "E tudo isso também funciona sem interrupções de mídia", enfatiza Walter, pois o sensor se comunica de forma consistente em todos os níveis com base nos protocolos Ethernet.

Uso da SPE para combater a interrupção de mídia na comunicação industrial: esse benefício levará a uma reformulação na escolha da tecnologia de conexão no nível do sensor? De acordo com a experiência de Manfred Walter, as expectativas dos clientes de construção de máquinas e instalações continuam a ser visivelmente orientadas pelo preço. Os orçamentos para cadeias de medição são limitados à configuração de instalações. "A questão é quanto pode custar uma cadeia de medição e quão alto é o preço adicional da conexão SPE". Os argumentos conclusivos a favor da arquitetura Ethernet universal são difíceis de apresentar, especialmente em procedimentos padronizados de licitação. Os efeitos positivos da OEE como um índice importante para decisões de investimento podem, portanto, ser melhor argumentados em contato direto.

Conector com face preta

Dois condutores são suficientes: esta é a aparência da face do conector com comunicação SPE para o JUMO

Monitoramento seguro

A tecnologia de transmissão com SPE representa um passo importante no caminho para as redes convergentes. Enquanto a TSN (Time Sensitive Network, rede sensível ao tempo), por exemplo, foi projetada principalmente para tarefas críticas de tempo nas disciplinas de segurança funcional ou controle de movimento, o 5G é usado para aplicações que exigem comunicações móveis. O mesmo se aplica à WLAN 6 e 7 na área da tecnologia de transmissão sem fio isenta de licença.

Por outro lado, a Single Pair Ethernet é muito adequada para a comunicação nos últimos metros. O denominador comum para todas as tecnologias é a rede Ethernet convergente - o mundo padronizado para a comunicação industrial. Se os participantes dos setores de automação, engenharia elétrica e construção de máquinas e instalações conseguirem chegar a um acordo sobre esse caminho no médio prazo, as guerras de fieldbus com seus desenvolvimentos específicos do setor serão finalmente uma coisa do passado.

Pessoas com jalecos brancos na fábrica

Os dados dos sensores oferecidos via SPE são transferidos para um monitor por meio de um painel durante o processo de produção da JUMO

1.000 m com 10 MBit/s

As chances de isso acontecer são favoráveis. Tudo isso é apoiado pelo desempenho geral de transmissão da comunicação padrão do mercado consumidor. A SPE, por exemplo, como meio para o nível de máquina espacialmente limitado, atinge uma taxa de transmissão de 10 MBit/s em um comprimento de cabo de até 1.000 m. Em comparação, o I/O-Link, por exemplo, fornece apenas 230,4 kBit/s com um comprimento máximo de cabo de 20 m. Embora o I/O-Link, sem dúvida, simplifique consideravelmente a conexão de sensores, Manfred Walter acredita que a transmissão de dados não será mais suficiente para tarefas futuras em setores acoplados.

Falando do futuro: a Phoenix Contact e a JUMO são unânimes em ver uma clara orientação para redes Ethernet convergentes, especialmente entre a geração mais jovem de especialistas. "Para sermos provocativos, os nativos digitais têm menos compreensão do motivo pelo qual operamos tantos sistemas diferentes na automação industrial devido à sua formação e história", diz Martin Müller. O objetivo deve ser fazer mais perguntas sobre o que um sensor pode fazer e o que ele é capaz de fazer além de sua própria faixa de medição para uma operação de sistema eficiente e com economia de recursos. "Vemos aqui um futuro enorme", enfatiza também Manfred Walter.

Solução de conector higienicamente limpo em IP67

Instalar, conectar - pronto: com a conectividade SPE é muito fácil instalar um sensor JUMO e, graças à camada Ethernet, funciona sem gateways ou programação demorada de interfaces. Com o objetivo de alcançar a distância de transmissão de 1000 m do Single Pair Ethernet em aplicações práticas sem limitar a atenuação, o conector desenvolvido pela Phoenix Contact foi projetado no tamanho M12.

"Na versão M8, não teríamos espaço suficiente para conectar um cabo de dados de dois núcleos em 18 AWG, que é usado para distâncias de 1.000 m", explica Manfred Walter. A versão da conexão em si é ajustada para máxima robustez e higiene. Os sensores de fluxo e pressão das séries "flowTRANS MAG H20" e "DELOS S02" da JUMO são amplamente utilizados nas indústrias farmacêutica e alimentícia. Um alto nível de segurança operacional em longas distâncias só pode ser alcançado se as conexões também demonstrarem resistência durante processos de produção exigentes ou limpeza CiP (Clean in Place). A solução da Phoenix Contact segue o design higiênico e atinge o grau de proteção IP67.

Resumo

A conexão de sensores com a SPE abre caminho para a integração de parâmetros de medição adicionais na comunicação. Além disso, abre também novas possibilidades para conectar sensores diretamente à nuvem, pois os dispositivos já têm um gateway funcional e, portanto, não é necessário nenhum gateway adicional. Isso economiza componentes e dinheiro. A JUMO vê áreas típicas de aplicação para o multissensor SPE "hydroTRANS S20" para temperatura, umidade e CO₂, por exemplo, no monitoramento de salas de armazenamento sensíveis, tarefas gerais de monitoramento e tarefas exigentes relacionadas à segurança operacional e dos funcionários.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Entre em contato com nossos especialistas

"Teremos prazer em assessorar você sobre a All Electric Society e o acoplamento setorial."

Outros artigos