实用信息 ·
2025-11-21(年-月-日)

什么是负载管理? 优化型负载管理可高效利用电力容量,提高充电过程效率。

一只手拿着平板电脑,屏幕上显示着充电场管理控制面板

简介

负载管理是指能源的智能控制和分配,从而避免电网过载并降低能源成本。在众多负载同时需要供电的情况下,这点尤为重要。若缺少有效管理,就会出现峰值负载,严重影响电网和用户用电成本。

位于充电场控制室PC机前的员工

负载管理的主要任务

负载管理的主要任务是分配可用电力,确保各个相连负载获得所需电量,同时不会导致电网过载。基于当前能源需求和可用电网容量,通过智能功率调节即可实现上述目标。

负载管理类型


负载管理分为两类,各有其特定优势和应用领域。主要类型包括静态和动态负载管理,此处以电动汽车为例进行说明。

负载管理可视化:四辆电动汽车停在电动汽车充电站旁,配有显示总功率的条形图

静态负载管理
静态负载管理将最大可用功率平均分配至各充电点。充电功率固定且保持恒定,不受当前状况影响。该方案尤其适用于小型装置,或均衡配电就已足够的场合。这一设计的优势在于系统简洁明了,充电过程可预测。然而相较于动态方案,静态负载管理对容量的利用效率较低。

动态负载管理
相比之下,动态负载管理可使充电功率灵活适配当前电网负载以及楼宇中其他负载的耗电量。这可高效利用可用电力,有效防范峰值负载。动态系统是高耗电大型装置的理想之选。该方案的缺点在于实施较为复杂,但能源成本节约和规避费用高昂的峰值负载弥补了不足之处。

优势

有效负载管理可为私人住宅和公司带来诸多优势。

成本降低
通过避免会导致高额电费附加费的峰值负载,私人用户和公司均可节省大量费用。

效率更高
一套优秀的系统会充分利用电力裕度,改善环境平衡状况,而非让电网容量闲置。

公司优势
公司可获得更高的运行安全性和灵活性优势。配电规划将尽可能避免干扰运行操作。

实施

实施负载管理系统需要周密规划,并适配用户的特定需求。

选择合适系统
在静态与动态负载管理系统之间进行选择时,场地需求是关键所在。小型装置通常采用静态系统管理,而动态系统则适于大型装置。

分阶段实施
实施过程可分阶段进行,首先搭建充电桩,随后加装智能控制系统。通过与专家的密切合作,确保做出正确决策,从而大幅提高系统效率。

GP Joule公司停车场俯瞰图

应用示例

采用智能负载管理的充电场:GP Joule公司使用光伏、风能和沼气为电动汽车充电,并携手菲尼克斯电气研发出针对自有停车场的灵活负载管理解决方案。

停有电动汽车的充电场,屋顶上铺有太阳能电池板

负载管理的未来

随着电动汽车趋势的持续发展,负载管理也越发重要。除了传统的电网优化,新技术涌现也凸显了对动态解决方案的需求。

集成可再生能源
光伏系统集成有望大幅提高效率。该技术可显著提高自用率,进一步减轻电网负载。

智能控制器的重要性
随着能源管理数字化转型的推进,智能控制解决方案也发挥着愈发重要的作用。数字控制器可实时响应电网需求、节省成本并稳定电网。

摘要

在电动汽车充电时,有效负载管理对于实现面向未来、可持续和经济高效的电力容量利用至关重要。通过选用适配系统并合理落地,私人用户和公司均可获得显著优势,兼顾经济和生态效益。技术创新和可再生能源的引入将持续推动该领域变革,进一步释放效率潜力。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子