实用信息 ·
2025-10-09(年-月-日)

何为电气化? 电气化可提高过程效率,减少排放,并推动创新技术发展。

日落前的电线杆

简介

随着全球日益重视气候保护和可持续发展的重要性,“电气化”一词愈发成为人们关注的焦点。电气化可提高过程效率,减少排放,推动创新技术发展。这一发展将改变能源消耗方式,有效赋能气候中和型未来。

拿着收音机的男子站在电线杆前

何为电气化?

电气化描述了从采用基于燃烧或机械动力的能源转为使用电力的过程。这涉及从煤炭、天然气等化石燃料向电能的转型。这一过程不仅改变了发电方式,还会影响生活中各个领域的能源使用和分配。

电气化是指以往依赖其他能源的领域(如照明、供暖、汽车驱动和工业过程)增加了电力使用占比。

Thomas Alva Edison的黑白照片

电气化历史

电气化的历史与电力自身发展密切相关,标志着人类文明的重大进步之一。电力是何时进入日常生活的?有关电力及其现象的早期基本发现可追溯到17和18世纪。但直到19世纪,随着Thomas Edison发明灯泡以及发电机和变压器的研发,电气化才开始大规模普及。

全面电气化阶段始于19世纪末20世纪初。当时正值第二次工业革命,电力取代了工厂中的蒸汽动力,公共电网也在稳步扩建。在这一阶段,城市实现了电气化,有轨电车和列车由电力驱动,电灯则重塑了社会的夜生活。基础设施扩建和电力供应增加是实现当今应用的关键步骤,为发展和进步做出了巨大贡献。

示例和应用领域


如今,电气化已渗透到生活的各个方面,深度介入工业和日常生活。

铁轨、架空输电线和信号系统

运输领域的电力驱动技术

  • 轨道运输:铁路线电气化是许多国家的长期项目。德国和欧洲的多条主要线路均已采用电力驱动。为实现更为环保、高效的轨道运输,有必要改造更多路线。
  • 电动汽车:近年来,电力驱动技术的重要性日益凸显。电动汽车不仅更加安静,当采用可再生能源电力时也更为环保。此类汽车有助于改善城市地区的空气质量,减少对化石燃料的依赖。
先进生产系统图示

工业电气化

电气化从根本上彻底改变了工业。蒸汽机和内燃机曾一度占据主导地位,现在则是精确、高效且通常支持智能控制的电气设备和系统得到广泛应用。面向电力驱动和过程的转型优化了生产流程,降低维护成本,并将自动化提升至全新水平。先进工业4.0理念主要依赖于电气组件的数字控制和联网,从而显著提高了效率和灵活度。该理念对生产力提升和工业可持续发展做出了巨大贡献。

热泵示意图

供暖和制冷:楼宇转型

电气化在楼宇领域也发挥着愈发重要的作用。供暖电气化是供暖系统转型的核心支柱。人们不再使用天然气或燃油取暖,而是使用热泵等先进技术。此类技术利用电力从环境(空气、水、地面)中获取热能。这种解决方案不仅高效,而且更加环保,尤其是在电力来自可再生能源的情况下。冷却系统运行也愈发依赖于电气操作,从而降低了能耗,提高生活质量,并改善工作条件。这些均有赖于技术应用,例如针对性使用电力,并不断调整电力输出,从而仅在实际需要时才制冷。

智能电网和供电安全

要提高电气化程度,就必须实现电网等基础设施的扩建和现代化改造。发展智能电网至关重要。此类电网支持灵活控制,可动态调整供需,优化集成可再生能源,并确保稳定供电。技术进步也助力实现了负载和储能系统的智能控制,从而可以更高效地利用电力,避免峰值负载,进而确保高供电安全性。

电气化的优势


电气化不仅是一种趋势,更是一种战略解决方案,对社会、环境和经济都有着深远益处。

日落前的太阳能电池板和风力发电机

电气化推动气候保护和脱碳

电气化的一个显著优势在于对气候保护和经济脱碳做出了决定性贡献。通过使用越来越多来自可再生能源(风能、太阳能和水电)的电力取代化石燃料,可显著减少温室气体排放。这一目标对全球社会有着重大意义,助力可持续发展。转为使用电气系统是能源转型的核心所在,有助于实现《巴黎气候协定》所设的目标。

效率和经济性

在许多应用领域,电气系统的效率均明显高于化石燃料系统。例如,电力驱动装置将输入能量转化为动力的比例要远高于内燃机。这种高效率不仅降低了能耗,从长远来看还为消费者和工业节省了大量成本。电力的使用和传输正是优势所在。

创新和技术发展

电气化是促进创新和技术发展的强大动力。对高效电气组件、电池、智能控制系统和先进电网解决方案的需求,推动着众多行业的研究与发展。这催生出全新的产品、服务和商业模式,反过来又创造了就业机会,增强了经济竞争力。要想充分利用电气化带来的优势,技术和基础设施的持续发展至关重要。

控制中心的电脑屏幕

基础设施和电网的扩建

相关挑战颇为艰巨,包括电网等基础设施的大规模扩建和现代化。随着各行各业用电量的不断增加,需要构建更为强大、智能和灵活的电网,既可集成波动性供电的可再生能源,又能确保高供电安全性。此类复杂项目的规划和实施需要巨额投资,以及政界、商界和科学界的协调努力。电网和充电基础设施的扩建在此发挥了重要作用。

可再生能源供电

电气化只有在使用可再生能源电力时才能充分发挥潜力。为了满足日益增长的需求和实现脱碳目标,风能和太阳能系统的快速扩建至关重要。这还包括储能(电池、氢气)、高效用电和配电解决方案。这既是规划和供电方面的重大挑战,也为可持续发展提供了巨大机遇。

摘要

实现气候目标需要全球共同努力。这不仅需要技术解决方案,还需要社会认同、政治框架条件和国际合作。

电气化是打造现代可持续未来社会的必要之基。该技术不仅助力经济脱碳,提高效率,还可促进创新。挑战虽然艰巨,但益处显然更为可观。通过战略规划、持续扩建基础设施以及深度投入可再生能源,即可充分发挥电气化的潜力,实现普惠的积极增长。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子