实用信息 ·
2025-08-21(年-月-日)

什么是能量回收? 在愈发注重资源高效利用的今天,能量回收发挥着关键作用。技术核心在于重新利用通常会以余热、摩擦力或动能形式损失的能量。

钢铁生产设施内部景象

简介

能量回收是指将系统中产生、原本会浪费的能量转化为可用形式并反馈到循环中的过程。无论是来自工业系统的热能、车辆制动时的动能,还是燃气管道中的压差,能量回收均旨在将此类能量用作他用。

基本原理和技术

能量回收的功能原理基于以下物理事实:能量既不会产生也不会消失,只能从一种形式转换为另一种形式。能量回收是指将低效或不能直接使用的能量,如运动物体的动能或作为余热的热能,转化为可用的能量形式。能量通常会转化为电能,然后储存在可充电电池或电池储能系统中,或直接馈入电网。

热泵示意图

在热回收过程中,热泵会将热量提升到更高温度水平以便利用

简析能量转换

在诸多过程中,产生的能量不是无法用于原本用途,就是副产品。例如,车辆在制动时会损失动能,这些动能会以热能形式释放到制动器和周围空气中。工厂的生产过程会产生大量余热。这正是能量回收的切入点:将这些“损失”的能量转化为电能。

此类转换常采用发电机这类设备。电机将电能转化为运动,而发电机则反之将动能转化为电能。这一原理对于车辆的回收功能至关重要。热回收通常涉及将热能从一种介质转移到另一种介质的热交换器,或将热量提升到更高温度水平以便利用的热泵。依托直流电网在工业领域的应用,还可回收制动或降低负载时产生的能量。一个典型例子就是机器人。当机器人搬下重型板条箱时,电机将动能转化为电能。

能量回收的关键技术


针对不同能量来源,所用回收技术各不相同。主要方法包括:

工业环境中的机械臂

回收:动能回收

动能回收是一种常见的能量回收形式,主要应用于电动汽车、电动自行车和工业系统中。制动时,电机如同发电机将动能转化为电能,然后反馈到电池中。这样既增加了续航里程,又可减少磨损。直流电网在负载降低时也可回收能量,例如机器人和堆垛机。这些能量可直接提供给其他负载,从而提高效率和使用寿命,并降低热负载。

热回收:余热利用

热回收旨在利用过程中产生的余热,否则这些余热会白白耗散掉,诸如工业系统、发电站和楼宇中均存在此类现象。该技术在通风系统和生产过程中的效果尤为显著。热量通过热交换器从热介质(如排气、废气)传递到冷介质(如新风、水)。回收的能量可用于供暖、制备热水和过程预热。由此可节约能源,降低成本,减少化石燃料的消耗。

压力回收

在高压输送介质的系统中,压力必须在流程末端释放,释放的能量亦可回收。其中一个例子就是天然气输送网络中的天然气释放。与单纯通过节流减压并将由此产生的能量以热能形式耗散掉不同,可使用膨胀机或涡轮机将压力能转化为电能。在需要克服较大压差的情况下,这种技术尤其有效。

其他方法和应用

除了已经探讨的主要技术外,还有其他专业能量回收方法。其中包括:

  • 化学能回收:在某些工业过程中,作为废弃物产生的化学物质可以回收利用,其化学能也可以重新利用。
  • 渗透能发电站:一种仍在开发中的技术,利用淡水和海水的浓度差发电。
  • 热电发电机:可将温差直接转化为电能的设备,通常面向使用低品位余热的小众应用。

能量回收的优势


能量回收具有多方面的优势,涵盖生态、经济和运营等领域。该技术效果卓越,可积极影响整体能源平衡和减少对一次能源的依赖。

电动汽车充电插座中的充电枪

依托回收功能,可降低电动汽车行驶特定距离所需的充电电流

更高能效

能量回收的一大明显优势是可以大幅提高能源效率。通过回收和重新利用原本会损耗的能量,即可减少特定服务或过程的总能源需求。举例来说,电动汽车借助回收功能可减少行驶特定距离所需的充电电流,支持热回收的工业系统在加热过程中所需燃料也较少。这种对现有能源的高效利用可优化整条价值链,并显著降低所需能耗。系统效率越高,运行越经济高效。

推动气候保护和能源转型

能量回收是应对气候变化的有力手段。通过能量回收节省下来的每度电量均无需重新发电。这可直接减少化石燃料的消耗,从而降低二氧化碳等温室气体的排放量。当时代聚焦能源转型之时(即从化石燃料转向使用可再生能源),能量回收是理想的补充解决方案。该方案可显著减少整体功耗,有助于降低电网负载,这也为可再生能源的推广提供了助力。整个供电系统由此更具可持续性和稳健性。

工业系统一览

经济效益和成本节约

通过减少能源需求,可降低运行成本。使用能量回收系统的公司和家庭可减少在电力、燃气和其他燃料上的支出,从而节省大量资金。对于电动汽车而言,由于制动器承受的机械应力较小,续航里程和使用寿命均得到了延长。对能量回收技术的投资通常可通过节省成本而快速收回,因此对工业、商业和私人应用领域而言是个颇具吸引力的选择。从长远来看,能量的高效回收有助于稳定能源成本。

能量回收的应用领域


能量回收并不是一项小众技术,而已应用于诸多生活和经济领域。该技术的广泛应用充分体现了其诸多优势。

电动汽车

回收功能是电动汽车的核心组成部分。电动汽车、电动自行车和电动摩托车采用再生制动系统,可在制动和下坡行驶时将动能转化为电能,并将回收能量反馈到电池中。这不仅增加了车辆的续航里程,还提高了驾驶能效。相较于传统内燃机,这是增强电动汽车吸引力和可持续性的关键因素。若无这一能量回收功能,电动汽车的能效将显著降低。

服务器机房

工业和生产

工业过程会产生大量余热,而这些余热往往未被利用。热回收在此方面具有巨大节能潜力:例如在炼钢厂、数据中心或化工厂等场景下,熔炉、冷却过程和计算机服务器产生的余热可用于预热空气和水、供暖以及发电。压力回收也适用于油气行业。此外,还可回收直流电网中的制动能量,并直接馈送至其他负载, 由此改善能源平衡并提高效率。

楼宇技术

为有效降低能耗,先进楼宇日益依赖于能量回收。热回收正逐渐成为标配,尤其普及用于通风系统。该技术可确保排气中的热量不会仅仅释放到室外,而是用于新风供应的预热或预冷, 由此可显著减少冬季供热和夏季制冷所需的能源。这是实现被动式房屋和低能耗楼宇所需高能效标准的决定性因素。

途经列车的侧影

本地公共交通

能量回收在本地公共交通中也发挥着重要作用,尤其是在列车、地铁列车和有轨电车中。当这些车辆制动时,车内电机就会充当发电机,将电能反馈到架空接触网或固定式储能系统中。同一接触网中的其他列车可使用该回收能量加速,从而显著降低系统的整体能耗。这有助于本地公共交通的可持续发展,并可减少运营成本。

挑战与前景

虽然优势明显,能量回收仍面临着挑战:初始投资高、相关过程的技术适配、储能方案有限,尤其是在发电量波动的情况下。尽管如此,前景依然广阔:研发进步以及智能控制系统和智能电网助力提高效率,并降低了成本。随着气候意识的增强,能量回收逐步成为能源转型和能源基础设施的核心组成部分。

摘要

能量回收不仅关乎技术细节,也是实现可持续和高效能源运用的基本原理。通过主动回收和重新利用原本会损耗的能量,我们不仅可以显著提高能源效率、节约成本,还能为气候保护和积极推动能源转型作出决定性贡献。要想应对现代供电系统的挑战,为未来铺就一条可持续道路,就必须不断开发和广泛应用此类技术。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子