应用示例 ·
2025-02-03(年-月-日)

适用于现有楼宇的热泵 在棕地项目中进行现代化改造:每年减少天然气用量500,000 kWh,从而减少碳足迹。

在装有热泵的现场、正在进行交谈的两名人员

简介

如何才能有效地使现有楼宇实现节能现代化?其实并不难。菲尼克斯电气坚定地专注于可再生能源,作为其脱碳战略的一部分,已为其位于布隆贝格总部的首批建筑配备了热泵。

穿过地下室机房的两名人员

虽然第一级温度调节装置位于楼宇外,但地下室的机房为系统的第二部分提供了足够的空间

表面加热系统简化了改造工作

该公司投资了约60万欧元进行可持续升级,首要举措便是让两座五层多功能楼宇摆脱天然气, 这相当于每年需要约500,000 kWh的热能。

棕地项目现代化改造的基本要求是什么?高能效的楼宇表层和供暖及制冷系统可通过地暖或顶暖,实现低流入温度。这两大特点在住宅建筑领域同样为人熟知,尤其是在用电加热器替换老化的燃油或燃气燃烧器时。

在地下室的机房中交谈的两个人

若您能精确测量所需电能,则楼宇很有可能拥有足够的储备来用于替代系统

目标值与实际值的比较总是值得的

从技术角度来看,热泵是一种反向工作的制冷设备,与冰箱的工作原理类似。安装于布隆伯格的系统既可供暖,也可制冷。菲尼克斯电气能源经理Stefan Gottschalk解释说:”我们希望这些系统能够在夏季制冷。“

实际所需的热输出量是借助热能表提前确定的。结果很有趣。Stefan Gottschalk表示:”我们想了解实际的消耗量,最终发现其远远低于楼宇投入使用时的计算值。“ 当时,我们假设需要500 kW的输出功率。然而,实际情况更为经济,输出功率为350至400 kW。

注意管线横截面

由此可见,最初的楼宇服务在热性能方面设计得非常充分,具备足够的储备能力,能够将两座楼宇保持在理想的温度水平,确保舒适性。因此,尤其是线路系统的设计传输能力能达到500 kW,Stefan Gottschalk可以轻松地设想将更多楼宇连接到热泵。

总体来看,这种相关性表明,若传输的热能输出能够与较高的容积流量相平衡,热泵则可以提供较低的流量温度,而不会降低舒适度。在这种情况下,更多的水会以更低的温度流经管线。

蓝天下的集装箱与邻近的管道

外部热泵放置在标准化集装箱中

摒弃石油和天然气:向电力供暖过渡

23和24号大楼建于十年前,标志着布隆伯格热能脱碳的开始。安装在这两栋大楼外集装箱中的热泵仍有足够的容量连接建筑群中的其他楼宇。

“热泵是最先进的技术。因此,现代化改造没什么可担心的。在实施这些措施之前,始终需要明确总体条件是否合适,以及现有的传热系统是否适合热设计。暖通空调规划办公室可在这方面提供助力。"Stefan Gottschalk解释道,他鼓励人们仔细研究这项已有数十年历史的技术,以促进供热转型。

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子