使用电涌保护器实施预防性维护

如果您对固话线路和蜂窝网络的电信系统保护方案存在任何疑问,请填写此联系表,直接与专家Marcus Denker沟通。


预防性维护

预防性维护

单单防雷和电涌保护器远不能满足Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG公司的需要。为进一步提高系统可用性,Telefónica公司采用了实时监测保护装置和系统。

ImpulseCheck电涌保护器辅助系统

电源保护用状态窗口现已成为防雷和电涌保护器的标配。但是,用户无法仅通过简易指示灯确定各保护模式的实际负载。在最槽糕的情况下,一个过电压事件就可将指示器灯由绿色转变为红色(故障)。由于系统已不具备电涌防护功能,一旦再次发生过电压将会直接受到影响,因此现在的当务之急便是更换保护插头。
ImpulseCheck负责测量带电电缆的瞬态事件。菲尼克斯电气的Proficloud解决方案将接收测得结果,以便进行分析和说明。随后ImpulseCheck取回Proficloud的分析结果,并将其转发到相关监测设备,如 楼宇服务管理系统。这一流程确保系统可随时确认已安装电涌保护器的当前状态。ImpulseCheck不仅可检测出电涌保护器原先受到的各项损伤,还可通过黄色信号标志将性能状态直观地显示在云端或设备上。在此情况下,黄色表明电涌保护器的放电容量已达到规范规定。虽然保护装置还可使用,但我们还是建议将其更换。

除监测保护装置外,ImpulseCheck还会对系统进行深入分析。借助带电电缆传感器测出的电磁干扰数据,ImpulseCheck即可总结出系统状况的信息。

已连接ImpulseCheck测量设备的电涌保护器

配备带电电缆传感器的ImpulseCheck

Telefónica可获得哪些优势?

Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG公司的各分支机构设施均安装了电涌保护器。此外,位于敏感区域的电涌保护器也采用ImpulseCheck进行监测。收集自ImpulseCheck安装设备的数据将通过Modbus/TCP传输至数据中心的楼宇服务管理系统。

我们还可以将ImpulseCheck连接到现有系统,进而收集到设备的整体数据,以便进行长期评估和监测。借助基于云的解决方案,我们还可从菲尼克斯电气在此领域的技术进步中获益。

Robert Krüger, IT核心现场资深专家
Robert Krüger,IT核心现场资深专家,Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Robert Krüger,IT核心现场资深专家,Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

一方面,通过检测保护装置负载,辅助系统可优化上门维护服务的规划。另一方面,系统还能显示装置中出现的异常现象,可在故障发生前排除隐患。

投资未来

ImpulseCheck在确保实现高可用性之外,还可用于另一常规蜂窝通信设施的项目中。借由安装在60 m高手机信号塔上的ImpulseCheck,我们期望能获得更多雷击数据, 比如雷击发生频率, 以及雷电流分布于系统的情形。这也是我们希望将ImpulseCheck应用于常规的蜂窝通信环境中的原因所在,而并非只为实现高可用性。

Oliver Tananow, 电气工程核心现场资深专家
Oliver Tananow,电气工程核心现场资深专家,Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow,电气工程核心现场资深专家,Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

带有O2标志的手机信号塔

Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG运营的手机信号塔

手机信号塔因其高度和金属结构,特别容易受到 雷击等大气干扰。所以除保护电源以保障正常运行外,发射塔组件还与位于选定蜂窝通信设施的ImpulseCheck传感器相连。

此类测量的目的是了解雷电流在手机信号塔中的分布情况。基于所获取的数据,我们可以打造出更为有效的蜂窝通信系统保护方案。