设备管理服务控制面板一览

Proficloud.io的核心智能服务

Proficloud.io上的“设备管理服务”智能服务可支持在本地或通过网关连接硬件。设备通过UUID进行连接。通过DMS Basic附加组件可扩展设备分组功能、基于状态的故障报警和应用程序远程传输功能。

提出问题以了解此类产品的更多信息

智能服务的优势:设备管理服务

  • 数字铭牌提供条理分明的设备概况,包括设备类型、序列号以及已安装的固件和硬件版本
  • 红绿灯系统可轻松检测出错误并警报
  • 通过设备协议获取详细信息
  • 依托定期固件更新,包括服务本身的直接更新功能,确保高标准的安全性
  • 轻松将菲尼克斯电气智能设备集成至Proficloud.io

设备管理服务可为菲尼克斯电气和第三方设备提供标准化且不依赖于应用的设备信息,在Proficloud.io上几乎实时更新。 通过设备管理服务,可随时随地管理和监测菲尼克斯电气的智能设备。设备管理服务通过数字铭牌可以让用户直接了解设备概况,比如设备类型、序列号以及已安装的固件和硬件版本。此外,它还可确保用户能够直接查看设备性能状态以及当前和历史协议记录。 智能设备固件可轻松更新, 这既确保用户能够立即使用智能设备的最新功能,又能长期保护设备和系统。 硬件集成到免费的设备管理服务中,使数据流可用于其他智能服务,以实现监控、分析和管理。

设备管理服务概览

功能详情

可免费且便捷地监测已注册设备的性能状态

得益于免费的设备管理服务中简单易懂的设备概览,您只需登录Proficloud.io,即可立即了解需要关注的设备。

设备管理服务中的设备概览采用颜色编码,使用户能够迅速判断哪些设备运行正常,哪些需要关注,哪些处于离线状态。随后,您可以借助协议记录查明某台设备切换至错误状态的原因。

设备管理服务详情——固件更新

通过智能服务,始终可以轻松、远程更新设备固件

Proficloud.io的用户可以利用设备管理服务迅速查看是否有新的固件更新可供使用,并且能够直接从该服务中启动更新过程。

任何能够直接在Proficloud.io注册的菲尼克斯电气设备,均支持在设备详细视图中检查已安装固件版本,并可在必要时安装新的固件版本——前提是用户已获得授权。

设备管理服务——详细信息视图——记录

持续监测在线状态,确保安全的数据采集

日志条目均根据重要程度进行了标注。该系统还采用了红黄绿状态指示标识。
每台设备都可以通过数据扩展功能,方便用户启用设备或显示有关责任人的信息。

这些设备可以补充静态数据,例如标签(如“生产车间1”)、注释(如责任人)或位置(坐标)。这意味着同事、合作伙伴或客户可以立即识别出具体设备。

如有必要,可将日志导出为CSV文件。

设备管理服务——设备地图

带有设备性能状态的交互式地图

所有已分配位置的设备及其性能状态均会自动显示在设备概览旁边的交互式地图上。

这使您能够准确了解每个设备的具体位置。通过点击标记可以调取相应的设备信息。

面向公司的实用技巧和策略
实际应用中的能源管理

了解如何根据DIN EN ISO 50001:2018标准,利用基于工业物联网的能源管理系统提高能源效率并降低成本。我们的白皮书提供了有效能源管理的实用技巧和策略。

了解更多信息
电子文档:实际应用中的智能服务

DMS Basic插件


高级设备管理 使用DMS Basic插件提升设备管理的专业性

DMS Basic插件可为免费的设备管理服务扩展功能,使支持云功能的硬件得到更充分的运用。

  • 对设备进行分组,并添加个性化平面图
  • 设备性能状态发生变化时,通过电子邮件接收通知
  • 使用远程应用更新

DMS Basic插件详情

DMS Basic插件——交互式地图
设备管理服务——DMS Basic插件——应用程序更新
设备管理服务——DMS Basic插件——创建警报
DMS Basic插件——交互式地图

借助DMS Basic插件,生产车间可轻松展示,让您一目了然地了解每台机器的状态。通过设备分组及为各分组上传自定义图像的选项,可以在设备管理服务中展示整个生产车间。分组中的设备图标能放置在图像上,且可通过拖放操作移动到正确的位置上。通过分组,可以设置整个生产车间或特定区域的整体性能状态。

了解更多关于Proficloud.io的信息
设备管理服务——DMS Basic插件——应用程序更新

DMS Basic插件可将由PLCnext Engineer创建的应用程序远程传输至Axioline控制器。设备角色和权限均经过设置,确保未授权人员无法执行应用程序更新操作。

了解更多关于Proficloud.io的信息
设备管理服务——DMS Basic插件——创建警报

使用DMS Basic插件可设置警报,并通过电子邮件将设备状态变化发送给多个接收者。这使得透明度超越了Proficloud.io的限制。警报可以根据个人需求进行设置。

每个警报都是独立生成的。例如,当设备状态发生变化、失去连接或进入关键性能状态时,可触发警报。警报通知会被发送至指定的个人或团队,从而提高系统的可用性。

了解更多关于Proficloud.io的信息

DMS高级插件


固件和应用程序批量更新 通过DMS高级插件实现高效可扩展的设备管理

DMS高级插件是对设备管理服务的补充,支持通过批处理方式执行固件和应用程序更新。该插件尤为适用于采用PLCnext Control的复杂基础设施。

  • 同时更新多个设备
  • 出错时自动终止
  • 清晰记录所有更新
  • 固件和应用程序更新通过同一进程完成

DMS高级插件详情

DMS高级插件 – 设备概览 – 启动固件批量更新
DMS高级插件 – 设备概览 – 启动应用程序批量更新
DMS高级插件 – 更新历史记录 – 更新详情 – 已完成的批量更新
DMS高级插件 – 固件更新历史记录 – 概览
DMS高级插件 – 设备概览 – 启动固件批量更新

使用DMS高级插件,即可在单一进程中更新多个设备。用户选择所需更新的设备,随后设备相继自动更新。使用PLCnext Engineer创建的固件和应用程序均适配上述进程。如果更新失败,整个进程将自动取消。更新历史记录在单独的选项卡中,确保记录清晰透明。

DMS高级插件 – 设备概览 – 启动应用程序批量更新

该功能专为使用Proficloud.io管理大量设备的客户而开发。在处理多个设备时,单独更新既耗时又占用人力资源。利用批量更新功能,即可自动化和集中控制此类进程,不受控制器位置限制。

DMS高级插件 – 更新历史记录 – 更新详情 – 已完成的批量更新

通过更新历史记录,用户可追踪已执行的所有更新。该功能采用了角色和授权机制,只有获得授权的人员才能执行更新。

DMS高级插件 – 固件更新历史记录 – 概览

DMS高级插件面向希望在持续运行期间更新固件或应用程序的PLCnext Control用户。该插件尤为适用于非本地安装或位于共享网络之外的设备。

了解更多信息

如需进一步了解详情、预约演示或注册免费的设备管理服务,请访问Proficloud.io: