您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

mGuard Secure VPN客户端激活期间正在使用平板电脑的男子

mGuard Secure VPN客户端激活

mGuard Secure VPN客户端通过互联网激活。该软件仅在成功激活后才能获得授权。在所用终端设备硬件进行新安装或重大更改时需要此操作。

许可条款允许在单一终端设备上使用软件。软件将长期分配给该终端设备,并提供复制保护(软件激活)。出现特殊情况时(硬件受损、多次硬件更改),许可证可在特定条件下按需停用或重新激活。

许可证激活采用离线形式。软件更新时,用户将收到新的许可证密钥。

在mGuard Secure客户端监视器的 "Help"(帮助)菜单中,已安装的软件版本和带有序列号的授权软件版本(如适用)显示在 "License info and activation"(许可证信息和激活)菜单项下。

客户端软件首次安装时均为测试版本。但若已安装了客户端软件,或安装了尚未激活的旧版本软件则为例外情况。这也适用于旧版本软件已获授权的情况。若是如此,此版本软件将重置到试用版状态。此后必须在30天内通过激活对话框再次输入许可证数据。

到软件下次激活前的剩余时间,即试用版有效期会显示在激活按钮旁的监视器提示栏中。

欲采用无限期有效的完整版本软件,则必须在激活对话框中使用收到的许可证密钥和序列号解锁软件。激活即表示接受许可条款,条款内容点击相关按钮后即可查看。

用户可使用监视器提示栏的激活按钮以及监视器菜单 "Help/License info and activation"(帮助/许可证信息和激活)打开激活对话框。在以下内容中,许可证数据既可在线输入,也可通过向导输入。

在离线版本中,必须将输入许可证密钥和序列号后生成的文件发送到激活服务器,然后需记下显示在网站上的激活密钥。随后可在监视器菜单的许可窗口中输入激活密钥。

在联机版本中,许可证数据输入后将立即通过向导传输至激活服务器,软件随即激活。

试用版的有效期

试用版有效期为30天。若软件未激活或未获得授权,则在此之后将无法建立连接。

从安装时起,每次启动软件都会弹出窗口显示有效期。此外,监视器的底边栏还会显示试用版的剩余可用时间。到期前十天将出现消息框,明确提醒用户该软件尚未获得授权。随后此消息框每天出现一次。

测试阶段结束后,VPN客户端软件仅可用于建立与目标系统的连接,此类系统均用于软件激活/授权。因此,可使用客户端的某一配置文件建立互联网连接以便进行授权。

联机激活

试用期到期后,用户必须激活或卸载该软件。欲激活软件,请选中监视器菜单 "Help"(帮助)的 "License info and activation"(许可证信息和激活)菜单项。

该选项提供软件版本信息,并显示试用版已过期,软件尚未激活或获得授权。

点击许可条款即会显示相关合同文本。通过激活或授权软件,即表示接受许可条款。

点击 "Activation"(激活)按钮以激活软件。下列窗口将提供联机和离线版本以供选择。

在离线版本中,必须将输入许可证密钥和序列号后生成的文件发送到激活服务器。激活密钥随后将显示在网站上。在联机版本中,许可证数据输入后将立即通过向导传输至激活服务器,软件随即激活。

选择激活类型后,在提供的字段中输入许可证数据。然后点击 "Next"(下一步)。

离线激活

离线版本分两步操作。第一步是将输入许可证密钥和序列号后生成的文件发送到激活服务器。随后网站上会显示激活密钥,用户必须将其记录下来。第二步,在监视器菜单的许可窗口中输入激活密钥。该操作亦可稍后进行。

离线版本通过监视器菜单 "Help/License info and activation"(帮助/许可证信息和激活)启动,并在激活向导的第一个窗口中选中。点击 "Next"(下一步)。激活向导的第二个窗口将说明离线激活的两个步骤。

第一步是创建激活文件,已自动选中。点击 "Next"(下一步)按钮,在以下窗口中输入许可证数据。点击 "Next"(下一步)。

现在输入激活文件的名称和路径(例如,在“桌面”文件夹上)。 默认情况下会采用软件的安装目录和名称ActiData.txt(带序列号)。

激活文件现已创建完成,必须将其传输至激活服务器。

用户有两种方式完成激活文件到激活服务器的数据传输。第一种方式:在编辑器中打开激活文件。复制文件内容并将其粘贴到网站上打开的 "Activation File Contents"(激活文件内容)窗口中。另一种方式是点击 "Browse"(浏览)按钮,选中激活文件。然后点击 "Submit"(提交)。

激活码随后将生成并显示在网站上。用户需记下激活码,执行离线版本激活的第二步操作以继续菜单项 "Help/License info and activation"(帮助/许可证信息和激活)的激活进度。

如果激活服务器检测到用户有权使用较新的软件许可证且许可证密钥与已安装软件相匹配,则激活时将自动显示新的许可证密钥。如欲激活新功能,请记下新的许可证密钥,并在完成激活后使用。

离线版本的第二步操作通过监视器菜单 "Help/License info and activation"(帮助/许可证信息和激活)启动。选择离线版本,然后选中第二步。

激活向导将弹出窗口以便输入激活码。输入激活码后,点击 "Next"(下一步)。

如果用户在离线激活期间从激活服务器收到了新的许可证密钥(参见如上所示的激活码),也请输入该许可证密钥以完成许可证更新。

点击 "Next"(下一步)。检查并应用许可证数据。

激活完成后,许可证数据窗口将显示所用软件是正确激活的完整版本。