适用于屋顶光伏系统的电涌保护器 了解适合应用的理想电涌保护器。

位于屋顶光伏系统中的人员,中央为已打开的汇流箱

挑战


俯瞰屋顶光伏系统

避免产能损耗和高昂的维修费用

为了不超过计划的摊销时间,应避免长时间停机和高昂的维修费用。然而,雷击和电涌电压会对系统造成巨大损害。因此,电涌保护方案对于屋顶光伏系统的无故障运行至关重要。该方案应涵盖对逆变器、光伏面板的保护,且在配备外部防雷保护系统的屋顶光伏系统中,还应包括对楼宇本身的保护。

两名电工走过屋顶光伏系统

规范要求

标准是确保质量、效率和安全的有效工具。对于屋顶光伏系统,需要重点关注两个标准:

  1. HD 60364-7-712,适用于光伏系统的规划和安装
  2. EN 62305-3标准附录5,适用于防雷和电涌保护器的选型及安装

屋顶光伏系统的电涌电压方案必须满足哪些要求?以下根据EN 62305-3标准附录5所作的解读应有所帮助:

无外部防雷保护的楼宇
楼宇带外部防雷保护 - 保持隔离距离
楼宇带外部防雷保护 – 未保持隔离距离
无外部防雷保护的楼宇

  • __直流装置2安装位置__安装在光伏面板附近的直流电涌保护器:II类电涌保护器
  • __直流装置1安装位置__安装在逆变器附近的直流电涌保护器:II类电涌保护器,前提是直流装置1与逆变器之间的电缆长度大于10 m
  • __交流装置2安装位置__安装在逆变器交流侧的交流电涌保护器:II类电涌保护器,前提是交流装置1和交流装置2之间的电缆长度大于10 m
  • __交流装置1安装位置__安装在主分配系统中的交流电涌保护器:II类电涌保护器

楼宇带外部防雷保护 - 保持隔离距离

  • __直流装置2安装位置__安装在光伏面板附近的直流电涌保护器:II类电涌保护器
  • __直流装置1安装位置__安装在逆变器附近的直流电涌保护器:II类电涌保护器,前提是直流装置1与逆变器之间的电缆长度大于10 m
  • __交流装置2安装位置__安装在逆变器交流侧的交流电涌保护器:II类电涌保护器,前提是交流装置1和交流装置2之间的电缆长度大于10 m
  • __交流装置1安装位置__安装在主分配系统中的交流电涌保护器:I类电涌保护器

楼宇带外部防雷保护 – 未保持隔离距离

  • __直流装置2安装位置__安装在光伏面板附近的直流电涌保护器:I类电涌保护器
  • __直流装置1安装位置__安装在逆变器附近的直流电涌保护器:I类电涌保护器
  • __交流装置2安装位置__安装在逆变器交流侧的交流电涌保护器:I类电涌保护器
  • __交流装置1安装位置__安装在主分配系统中的交流电涌保护器:I类电涌保护器

汇流箱
产品概览

了解适用于屋顶光伏系统的即装型和即接型汇流箱产品组合,并在此找到适合您应用的汇流箱。

找到合适的产品
位于屋顶光伏系统、正在讨论的两名电工

解决方案


屋顶光伏系统前的汇流箱

光伏系统汇流箱

为应对这些挑战,我们在预装系统解决方案中提供了可靠的汇流箱,这些汇流箱可直接在直流电压输入下游为屋顶光伏系统的逆变器提供保护。电涌能量将直接泄放到大地。

优势

  • 使用我们丰富的产品组合,可为直流电压输入下游的各种逆变器提供保护
  • 使用预制汇流箱,快速安装和调试
  • 汇流箱配备多种接口,简化防雷保护电位平衡导线的连接操作
  • 采用SUNCLIX或直插式连接技术,实现光伏组串的免维护连接

打造理想汇流箱的3个步骤:

工作中的电工
工作中的电工
工作中的电工
工作中的电工
工作中的电工

了解将要使用的逆变器至关重要,因为在选择合适的汇流箱时,以下标准尤为关键:

  • MPP追踪器的数量
  • 每个MPP追踪器的组串数量
  • 每个MPP追踪器的最大电流

工作中的电工

在选择合适的汇流箱时,楼宇是否配备了外部防雷保护是一个需要考虑的相关因素:

无外部防雷保护的楼宇:

  • 使用II类电涌保护器可满足需求

带防雷保护的楼宇:

  • 若保持隔离距离“s”,则使用II类电涌保护器
  • 若未保持隔离距离“s”,则使用I类电涌保护器(或I/II类组合式电涌保护器)

工作中的电工

为汇流箱选择合适的连接技术会对系统的效率、安全性、耐用性和可维护性产生重要影响。此处有两种方式可供选择。

  • SUNCLIX连接器
  • 采用直插式技术的电缆接头

有关光伏连接技术的更多信息
工作中的电工

仅需在产品列表页面的过滤功能中回答上述关键问题,即可快速轻松地找到合适的产品。因此,可用于缩小搜索范围找到合适产品的关键筛选标准为:

  • 支持的MPP追踪器数量
  • 每个MPP追踪器的组串数量
  • 参照IEC标准的保护装置等级
  • 进线口类型

如有其他要求(如直流隔离开关、保险丝),也可通过这些选项筛选搜索。这样就能快速找到合适的解决方案。

特别提示:通过我们的兼容性查找器,仅需三步就能找到适合所用逆变器的汇流箱。

跳转至光伏系统汇流箱

重要信息和常见问题解答(FAQ)

正在讨论的电工

在详尽的常见问题解答部分,探索更多有关光伏系统电涌保护和汇流箱使用方面的实用辅助信息。在此,您可以找到详细答案和实用信息,助您规划和实施项目。

汇流箱的典型结构

交互式图像映射:汇流箱配置
连接组串
例如,通过内部并联将单个组串连接起来,有助于减少光伏系统安装时的工作量。
连接组串
光伏系统保护接地与防雷保护等电位连接的集成
菲尼克斯电气解决方案提供两个保护接地接线点:一个用于已安装电涌保护器的保护导线,另一个可选用于功能性接地,即光伏系统的防雷保护等电位连接。
光伏系统保护接地与防雷保护等电位连接的集成
直流电涌保护器
菲尼克斯电气的高质量电涌保护器可防范雷击和电涌电压影响。有I类和II类电涌保护器可供选择。
直流电涌保护器
电动直流隔离开关(消防开关)
部分汇流箱配有电动直流隔离开关,也称为消防开关。发生火灾时,这些开关可快速、轻松断开楼宇内的直流电缆。您可在此找到所有可用产品的产品列表。
跳转至产品列表
电动直流隔离开关(消防开关)
手动直流隔离开关
手动直流隔离开关可在维护和维修作业期间安全断开光伏组串。您可在此找到所有可用产品的产品列表。
跳转至产品列表
手动直流隔离开关
光伏保险丝
如需在应用中使用保险丝,您可在此找到所有可用产品的产品列表。
跳转至产品列表
光伏保险丝
带隔离开关的汇流箱

通过消防隔离开关自动关断

尽管针对屋顶光伏系统中的消防隔离开关,目前尚无统一规定,但消防组织和保险公司正日益推荐使用此类开关。主要目的是在发生紧急情况时,能在尽可能接近光伏面板的位置“自动”断开光伏组串。这样可有效降低应急服务的风险。确保消防安全。

无论楼宇是否安装了光伏系统,在受影响区域开展任何灭火工作之前,务必确保该区域处于断电状态。例如,可通过启动电源开关或拔下保险丝来确保断电。这种方法还可中断汇流箱内电动隔离开关的供电,从而“自动”切断楼宇内直流电缆的电源。另一个优势则是隔离开关的电动重启功能。由于隔离开关在复位时能通过电机重新启动,因此无论是有意、无意还是与市电故障有关的关断都不会导致高成本维修作业。

联系方式


人员图片
Ihre Experten für Generatoranschlusskästen
产品管理
我们将竭诚为您提供支持,帮助您选择最适合您光伏系统的汇流箱。

常见问题解答 (FAQ)


直流隔离开关

什么情况下需要使用直流隔离开关?

每个光伏系统都必须安装直流隔离开关,这样有助于提高安全性和可维护性。仅可在无负载状态下才能安全断开连接。隔离开关通常集成在逆变器中,然而在使用长电缆时,系统中的大部分仍然会带电。维护和修理时应避免这种情况。
解决方案便是在光伏面板附近加装一个直流隔离开关。汇流箱将该开关与电涌保护器相结合,简化了直至逆变器的电缆安装。

全天候保护遮蓬

是否可以在未受到保护的户外区域使用?

在未受到保护的户外区域安装汇流箱(SCB)时常不可避免。尽管具有IP65防护等级的SCB可防尘且防喷射水,但根据DIN EN 60529标准进行的测试仅为对比性测试,并不能模拟实际条件。因此,防风顶篷必不可少。顶篷可保护安装在户外的汇流箱,防止积水、阳光照射导致的过热以及冷凝现象, 从而显著提高汇流箱的使用寿命和可靠性。

配有大型现场连接器的汇流箱

如何有效减少线路损耗?

由于位置条件不同,某些屋顶光伏系统可能需要很长的电缆。为了尽量减少功耗,可能需要增加电缆接线容量。大多数的标准汇流箱(SCB)仅能容纳有限的接线容量。而菲尼克斯电气提供的各种型号则可扩展接线容量,以满足这些要求。

光伏保险丝

保险丝:为何会在屋顶光伏系统中发挥次要作用?

在欧洲,根据HD 60364 第7-712部分的规定,只有当每个MPP追踪器配备三个或更多并联光伏组串时,系统才需要使用光伏保险丝。在配备三个或更多并联光伏组串的系统中,剩余电流会损坏模块和电缆。在这种情况下,光伏保险丝对于避免人身伤害和楼宇损坏具有至关重要的作用。许多新款逆变器仅允许每个MPP追踪器最多连接两个光伏组串。有关反向电流电阻和最大保险丝保护的信息,请参阅模块制造商的数据表。配备直流电源优化器的光伏系统或具有选择性组串关断功能的逆变器属于例外情况,它们能够阻止残余电流。在这种情况下,有时可以不使用光伏保险丝,但必须始终遵守制造商信息。

位于屋顶光伏系统的两名人员

安装外部防雷保护系统时应考虑哪些因素?

光伏系统和外部防雷保护系统共用屋顶空间。光伏系统和防雷系统可以同时安装,而不产生任何问题。在已安装防雷保护系统的屋顶上改装光伏系统时,必须考虑几个方面的问题。在此了解更多有关隔离距离、坡度、遮阳和电缆布线的信息。

光伏连接技术

哪种连接技术可用?

为汇流箱选择正确的连接技术会对系统的效率、安全性、耐用性和可维护性产生决定性的影响。有两种方式可供选择:

1. 插拔式连接技术:SUNCLIX
这项技术可确保安装简单且维护便捷。所需的连接器随汇流箱一同提供,得益于采用回拉式弹簧连接技术,因此无需使用压接工具。已获专利的解锁机构无需特殊工具即可使用,还可实现紧凑型汇流箱设计。

2. 通过采用直插式技术的连接端子可实现直连
除插拔式解决方案外,还可通过电缆接头插入电缆。采用直插式技术的连接端子可轻松实现导线的直接连接。

汇流箱

是否也可以连接铝导线?

铝导线重量轻、成本效益高,光伏设备安装备受青睐。然而,它们需要使用特殊的端子连接和技术,以确保安全和持久连接。由于标准汇流箱(SCB)并非为直接连接铝导线而设计,因此需要定制解决方案。这样可防止腐蚀和接触问题。

产品概览
尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手打造理想的解决方案。

跳转至产品
位于屋顶光伏系统、正在讨论的两名电工