2024-02-26(年-月-日)

拓展旧有风电场功能的电池储能系统 菲尼克斯电气通过开放式控制技术填补了发电、储能和其他应用之间的空白。

与风力发电机和太阳能电池板并列的电池储能系统

简介

清风吹过时,风力发电机的各有关方均乐于从风能中获取收益。然而若风力减弱,即使仍旧存在电力需求,风力发电机也无法转动。而这正是可再生能源的不足之处,其自身无法实现稳定供能。但这一状况在风电场装配自有储能系统后即可得到改善。电池储能系统在效率、供电安全性和电网质量方面有效拓展了风电场功能。为使得风电场能够长期接入电网,旧有系统尤其需要在融资阶段外高效装配储能系统。菲尼克斯电气推出安装有模块化储能模块的系统,助力推动相关发展。

从空中俯瞰风电场

凭借1253亿千瓦时的发电量,风能成为德国能源结构中一大重要组成部分。

搭配储能系统,风能再焕生机

在德国,总用电量的46.2%来自可再生能源。在德国联邦环境署提供的2022年数据中,风能凭借1253亿千瓦时的发电量成为能源结构中一大重要组成部分。根据Statista数据库,风能占比为21.7%。

尽管数据乍看之下相当亮眼,但无法掩盖的一个事实是根据联邦环境署观点,若要达成气候目标就需提高风能规模的扩张速度。除进一步扩张规模外,如何处理先前建造的风力发电机 (WTG) 也是多次被提及的问题。此类设备主要是在2000年生效的德国可再生能源法案 (EEG) 施行期间由国家拨款建造的风力发电机。这意味着首批风力发电机如今已有至少20年的历史,可认定为”彻底耗损“。

由于取消了政府补贴,运营商面临着是拆除系统还是继续运营下去的经济问题。现在有了第三种选择:通过装配工业储能模块系统改造发电机。依托该缓冲环节,旧有风电场也可参与到一次控制电源市场中。为此宜将风电场和储能系统一同设置在公共电网连接点。基于该设计的备用单元可通过其储能模块系统提供一次控制电源。搭配使用储能模块带来了全新的商业和使用模式,老化风电场由此再焕生机。

菲尼克斯电气推出安装有模块化储能模块的系统,助力推动相关发展。此外,菲尼克斯电气还通过开放式控制技术填补了发电、储能和其他应用之间的空白。菲尼克斯电气旨在以此推动行业耦合,坚持致力于打造全电气社会。

Rüdiger Meyer博士

菲尼克斯电气储能模块专家Rüdiger Meyer博士

确保电网稳定的三类控制电源

为保持电网稳定运行,一次控制电源必不可少。当然,电网无法以物理形式存储电力。因此必须不断维护供需平衡。能源行业以响应时间为基础,将控制电源分为三种类型。一次控制电源必须在30秒内响应。二次电源则有五分钟的备用时间,并支持15分钟内的一次电源缺口以便后者恢复供电。三次控制电源亦称为分钟级备用电源, 其必须在15分钟内提供正负控制电源。正电源通常使用可快速提高功率的发电站。电弧炉、夜间蓄热系统、抽水蓄能电站等大功率负载以及风力发电机的受控关闭均可实现负向负载。上文概述的所有措施均旨在确保电网稳定。“若负载过高,则电网频率下降。若负载降低,频率就会升高。这两类情况均需要避免出现,“菲尼克斯电气储能模块应用专家Rüdiger Meyer博士总结道。

从成本效益角度来看,使用可快速供电的燃气轮机发电站作为分钟级备用电源与风电场关断操作一样效率低下。一方面,发电时多采用一次能源,另一方面,风的可用动能未得到充分利用。鉴于这一困境,Rüdiger Meyer博士认为面向现有风电场的工业级储能模块系统前景广阔。”若风电场装配有大型储能系统,即可缓冲电网的负载分配。通过装配自有储能系统,风力发电机即可在电网满负荷时继续在风中发电。“ 反之,即使在无风状态下电网仍可从储能系统中取电,发电机组由此为电网稳定性作出了重要贡献。

兼顾盈利和平抑峰值负载

这正是早期所建风电场”改造“行动新领域的发展方向。通过加装基于锂离子电池或氧化还原液流电池的储能系统,可为电网稳定性作出重要贡献。此外,运营商还可利用套利交易找到全新盈利点。现货市场会受到剧烈波动电力价格的影响。储能系统可在电价较低时存储风能,并在暂时出现峰值负载时以较高价格释放电能。这种经济模型无疑出于利益考量,但其也表明发电和耗电可通过储能系统实现时间层面上的分离。因此在打造全电气社会时,这一分离设计将为行业耦合带来全新机遇。

菲尼克斯电气为此提供了当下已技术成熟的解决方案,以及部分即装即用型风力发电机设备应用。功能范围涵盖云应用,融合了现有和未来的通信标准。开放式PLCnext control平台在此发挥了关键作用,可轻松满足个性化需求。平台还支持适配基于物联网的商业模式。对于云服务和数据库辅助型信息处理而言,此类功能必不可少。硬件层面则采用了全套馈电管理解决方案。系统应用广泛,涵盖支持多种接线容量大功率电子设备的连接解决方案。此外,菲尼克斯电气还为网络监测提供预配应用。务必使用高性能防雷保护器有效、可靠地防范雷击。

可再生混合式发电站

”得益于丰富的产品组合,如今我们有幸为风电场改造提供工业储能模块系统以及工程设计方面的支持。我们通过该方式为行业耦合奠定了重要基础,”Rüdiger Meyer博士总结道。风电场通过储能模块系统升级后,这一可再生能源发电系统即可转变为可再生混合式发电站,进而能够在同一设施内实现发电和储能。Rüdiger Meyer说道:“电池储能系统是替代峰值负载发电站的易用型替换方案,原因在于电池储能系统无需先启动才能使用,数毫秒内即可开始供电。“

作者: Thorsten Sienk

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子