实用信息 ·
2025-04-03(年-月-日)

何为资产管理壳? 资产管理壳 (AAS) 是物理资产的数字化表示,也是工业4.0标准的核心组成部分。

夜幕下灯火通明的工业系统,带有网络化符号

简介

AAS是工业4.0的核心要素。作为接口,AAS可实现数字化生产环境中物理对象之间的通信。AAS不仅可提高互操作性和自动化水平,还可实现全面的数据运用和分析。本文旨在详细介绍AAS的优势和应用。

基于AAS的数字化

AAS助力信息和功能的数字化

接口和中介

资产管理壳 (AAS) 也称为管理壳。AAS既是统一接口,同时也是中介,助力实现数字化生产环境中物理对象之间的通信。

AAS可将资产的各项信息和功能进行数字化处理,随后提供结构化数据。由此简化不同系统之间的互操作性。该设计不仅提高了自动化水平,还实现了更为全面的数据运用和分析。在这一框架下,资产是指应用于工业4.0系统的任何物理或数字化组件。例如设备、工具、软件和文档均可归为资产。

工业生产的效率和灵活性得以提高。AAS亦是用于集成新技术的标准化方案,助力推动面向过程优化和质量保证的创新解决方案落地。

采用数字孪生的工业生产3D示意图

AAS与数字孪生密切相关

AAS和数字孪生

资产管理壳 (AAS) 与数字孪生密切相关,因为这两个概念均在工业数字化转型中发挥着重要作用。AAS主要用作管理和传递资产信息的标准化平台,而数字孪生则更进一步,可创建物理对象的全方位虚拟模型。

AAS提供结构化数据库,并通过必要接口向数字孪生传输相关信息。该设计确保数字孪生始终与可靠的新数据保持同步。这两项技术组合使用可帮助公司更高效地设计生产过程,大幅减少停机时间,并持续提高终端产品质量。

AAS主要应用领域

  • 生产环境,用于实现不同制造商设备之间的通信和互操作性
  • 质量管理,支持全面采集和提供过程及生产数据,进而增强产品的可追溯性
  • 预测性维护和维修,通过提供机械设备状态的实时数据,大幅减少停机并延长系统使用寿命
  • 电能监测和优化,可提供各个设备和过程的精确能耗信息
屏幕上显示着资产管理壳的生产计划

AAS为现代工业系统带来诸多优势

资产管理壳的优势

AAS为现代工业系统带来诸多优势。通过统一接口提高互操作性,助力不同制造商设备的集成和运行,并依托标准化数据结构推动生产过程优化。

由此提高效率和灵活性。借助标准化协议,AAS助力实施数字孪生等新技术,并提高了数据安全性。因而,对于致力于推动生产过程数字化和网络化全面发展的未来导向型公司而言,AAS至关重要。

规范和标准

资产管理壳 (AAS) 与诸多标准规范密切相关,标准主要用于规范管理壳在工业4.0应用中的实施。IEC 63278-1是核心标准之一,规定了管理壳的创建和应用要求,确保互操作性。

工业4.0 RAM基础设施则确保了数字孪生的跨系统兼容性。此类标准有助于技术合作和安全协议集成。依托标准化特性,工业4.0平台为AAS应用的成功实施提供了理想实践和参考架构。

摘要

资产管理壳 (AAS) 是工业4.0标准不可或缺的组成部分。AAS助力公司实现全面高效的生产过程数字化。借助标准化接口,AAS可改善设备与系统之间的互操作性,进而提高效率和灵活性。

此外,AAS还支持集成数字孪生等创新技术,同时遵守国际规范标准,确保管理敏感生产数据时的数据安全性。

作者: Phoenix Contact

邮箱:

联系专家

全电气社会专家团队
AES专家团队
“我们乐于就全电气社会和行业耦合为您出谋划策。”

更多帖子