欢迎体验全电气社会园区

当下技术铸就未来可持续发展社会。
全电气社会园区和电能流概览

体验、发现和探索未来:

可再生能源的可靠性有多高?在没有阳光和风时,从哪获取能量?为何电动汽车有多种不同充电方式?而绿色电力又是如何为汽车、楼宇或生产过程所用的?

菲尼克斯电气的布隆伯格全电气社会园区可回答上述及其他有趣问题:现场体验能源生产、存储和分配,了解如何优化能耗以及各领域如何互连。

全电气社会园区初印象

全电气社会园区
全电气社会园区内的风力发电机机舱前的人员
全电气社会园区内显示屏前的一男一女
全电气社会园区内互动墙前的一名男子和两名儿童
配备风力发电树和光伏跟踪器的全电气社会园区夜景图片

参观规划

  • 全电气社会展馆和立方体__开放时间__:周一至周日,上午7:00至晚上9:00。
  • 全电气社会园区场地可__自由出入__,可随时参观。
  • 门票:门票免费。
  • __目标群体:__园区适用于全年龄段的人群。园区将提供清晰的应用解释,即使是儿童和无技术背景的参观者也能了解有关全电气社会的各类主题。
  • __地址:__Flachsmarktstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany

全电气社会园区一览

交互式图像映射:全电气社会园区地图
储能模块
我们的电池储能系统可储存剩余的可再生能源。这些能源可在无阳光、无风或能源需求较大时使用。电池储能系统可通过可靠的连接与自动化技术有效集成至电源。
菲尼克斯电气提供相关解决方案
储能模块
Power-to-X
将电能转化为氢气后,就可将其储存起来。这一过程即为电解。当无法产生可再生能源时,即可使用储存的能源。监控和自动化流程对于可靠运行至关重要。
菲尼克斯电气解决方案助力实现相关目标
Power-to-X
热动力中心
热能分配确保全电气社会园区内所有建筑都能获得供热和制冷。在此,我们将演示加热和冷却电路,并解释如何使用冰储能系统进行加热。智能楼宇自动化确保实现理想的空调效果。
菲尼克斯电气解决方案助力实现相关目标
热动力中心
水和环境
可持续发展社会需要的远不止可再生能源。我们还必须以负责任的态度利用我们所有宝贵的资源。 因此,我们在全电气社会园区使用自动化和按需灌溉系统。我们将解释其工作原理。
水和环境
风电
全电气社会园区设有一个真实的风力发电机机舱。我们以此展示风力发电机在狂风暴雪中需要承受哪些状况。这些系统受到监控,以确保即使在恶劣天气下也能可靠发电。这使我们能够及时应对任何天气情况。
菲尼克斯电气提供相关解决方案
风电
太阳能
全电气社会园区的可持续电力源自太阳能。太阳能电池板安装在所有屋顶、展馆外立面上,甚至与小路融为一体。要成功实现能源转型,太阳能就必须快速、可靠地馈入电网中。
菲尼克斯电气解决方案助力实现相关目标
太阳能
变电站
二次变电站为全电气社会园区提供了可再生电力。两台变压器确保输出的频率和电压正确无误。 一旦发生故障,我们将不再供电。依托数字化监测,即可快速检测和排除二次变电站的故障。
菲尼克斯电气为此提供相关解决方案
变电站
电力中心
电力分配系统可确保全电气社会园区的电力供应。 挑战在于如何在分布式馈电的情况下保持电网稳定。在此,我们证明了正确平衡发电与耗电对电网稳定至关重要。
菲尼克斯电气提供相关解决方案
电力中心
电动汽车
在打造可持续发展社会进程中,电动汽车发挥了重要作用。在此,我们将展示如何将电能馈入电动汽车,以及除此之外的其他用途。功能强大的充电技术助推电动汽车融入日常应用。
菲尼克斯电气提供相关解决方案
电动汽车
全电气社会展馆
全电气社会展馆是开启参观之旅的理想起点。展馆将解释菲尼克斯电气的全电气社会愿景。在此过程中,行业耦合发挥了重要作用。通过行业耦合可打造出覆盖移动出行、基础设施、工业、能源且仅使用可再生能源的整套系统。
有关全电气社会的更多信息
全电气社会展馆

全电气社会园区旨在促进自主开发解决方案。为此园区提供了多种信息来源。

您可在玻璃立方体和展馆内的显示屏上看到以下内容:

  • 全电气社会园区概览,涵盖各项能源和数据流以及“园区”视角中的信息窗口
  • “立方体”视角中的立方体主题配套介绍视频
  • “专家”视角中提供的深入技术信息

显示屏支持触摸操作,参观者可自行选择观看内容。玻璃立方体配备了与相关主题匹配的互动活动。您可以利用这些有趣的元素进行实验,亲身体验技术在全电气社会中的作用。

园区内随处可见配有二维码的各种装置。您可使用智能手机扫描二维码,以获取更多相关信息。

最佳参观方式是从参观全电气社会展馆开始。随后您可选择下一个要参观的站点。

什么是全电气社会?

全电气社会仅使用可再生能源产生的电能。然而可持续行动并不一定意味着将就了事。相反,其重点在于确保高效利用现有资源,并一视同仁地提供给社会民众。
这可通过行业耦合实现:联通交通、能源、基础设施和工业等日常生活工作的各个相关领域,进而构成整体系统。系统将根据需求自动分配能源。由此确保能源始终用于所需之处。

面向未来的绝佳小型构想

全电气社会园区夜间灯火通明
全电气社会园区内的风力发电机机舱
参观全电气社会园区的概览
全电气社会园区内的跟踪式光伏跟踪器
全电气社会园区内的控制柜
全电气社会园区夜间灯火通明

园区面积稍大于一个足球场。作为园区的核心所在,全电气社会展馆体现了菲尼克斯电气对全电气社会的理解,以及行业耦合如何助力优化可再生能源流动。

全电气社会园区内的风力发电机机舱

正是机舱确保了风力发电机可在高空作业。这一敏感区域通常只有专家才能进入,但在我们的园区里,您不仅有机会近距离观察发电站,还能进入其中。

参观全电气社会园区的概览

遍布园区的交互式玻璃立方体,可让全电气社会主题体验乐趣倍增。所有立方体之间智能互联。由此即可显示出有多少可用能源以及哪里需要能源。

全电气社会园区内的跟踪式光伏跟踪器

全电气社会园区内约有550块太阳能电池板,可确保可再生能源充分供应。除了屋顶电池板和集成到窗户的太阳能电池板外,小径上还铺设了可供人行走的26 m²太阳能路面。

全电气社会园区内的控制柜

在全电气社会园区实现万物互联。电能通过总长为7 km的电缆输送至各个设施。另需12 km的电缆用于数据连接。

全电气社会园区铸就未来

常见问题解答

带有问号的骰子
带有问号的骰子
全电气社会园区内带电动汽车充电站的停车位
带有问号的骰子
带有问号的方块
带有问号的骰子

是。轮椅、婴儿车等均可进入园区。

带有问号的骰子

不需要。全电气社会园区将清楚解释可持续宜居世界的基础知识,即使无技术背景的人也能了解技术解决方案。

全电气社会园区内带电动汽车充电站的停车位

可以,园区内设有欧标交流充电站,功率为22 kW (32 A/400 V),可付费使用。电动汽车充电站支持提供基于协商漫游费率的浮动计价充电服务。

下载停车设施分布图
带有问号的骰子

参观时间应为60到90分钟,参观者可从容查看所有区域。参观时长取决于参观者对每个主题的感兴趣程度。

带有问号的方块

洗手间位于全电气社会展馆的地下室。可通过楼宇侧面的外部楼梯进入。

轮椅使用者应在通往展馆一楼楼梯门口按铃。然后,我们将带您前往乘坐电梯。