Обнаружение отклонений в штамповочном цехе производителя автомобилей Changan Обнаружение отклонений в штамповочном цехе позволяет выявить проблемы на ранней стадии и начать профилактическое техническое обслуживание. Это позволяет свести к минимуму время отказа и обеспечить качество продукции.
Профиль клиента
Changan Automobile
Changan Automobile Co, Ltd. - китайский производитель автомобилей со штаб-квартирой в Цзянбэй, Чунцин. Changan Automobile – одна из четырех крупнейших китайских автомобильных групп с 40-летним опытом производства автомобилей. Компания располагает двенадцатью производственными мощностями и 22 заводами по всему миру.
Требование
Эффективное и ресурсосберегающее производство
Автомобильные концерны испытывают значительное давление со стороны глобальных конкурентов, поэтому они постоянно ищут пути повышения эффективности производства. В то же время автомобильная промышленность рассматривается как движущая сила инноваций и пример для подражания в других отраслях. По этой причине с ними связаны большие общественные и политические надежды на создание предприятий с нулевыми выбросами в рамках концепции All Electric Society. Процесс производства автомобиля начинается со штамповки деталей кузова. Для этого металлические пластины прессуются в специальных формах для производства различных деталей автомобиля. На последующих этапах детали превращаются в готовый к езде автомобиль. Таким образом, процесс штамповки оказывается решающим и энергоемким этапом в цепочке создания стоимости автопроизводителя. С одной стороны, процесс закладывает основу для качества конечного продукта; с другой стороны, сбои и задержки имеют далеко идущие последствия для всего производственного процесса, а значит, и для стоимости производства автомобиля.
Решение
Преобразование существующих заводов в полностью цифровые производственные мощности с помощью машинного обучения
Учитывая важность процесса штамповки, компания Changan Automobile, один из четырех крупнейших производителей автомобилей в Китае, искала решение для обнаружения отклонений в работе электродвигателей в штамповочном цехе. На базе Digital Factory now компания Phoenix Contact предлагает полный спектр изделий, решений, концепций и сервисов для цифровизации предприятий «коричневого поля» и «зеленого поля», которые позволяют создавать ресурсосберегающие и конкурентоспособные цифровые производства. Центральное место в ассортименте занимает решение MLnext, состоящее из программного обеспечения MLnext Creation и MLnext Execution. MLnext обеспечивает простое и эффективное использование машинного обучения (ML) на Digital Factory. Благодаря обнаружению отклонений компания Changan теперь может выявлять потенциальные проблемы с электродвигателями на ранней стадии и принимать упреждающие меры, чтобы свести к минимуму время отказа и обеспечить качество продукции.
Централизованный сбор всех данных о двигателе и их хранение в базе данных
Первый и самый важный шаг в любом проекте машинного обучения - создание базы данных. В компании Changan Automobile для каждого штамповочного цеха были записаны данные с двух производственных линий, каждая из которых имела по четыре пресса с установленными электродвигателями. Именно здесь на помощь приходит еще одно изделие из ассортимента Digital Factory: фреймворк промышленного интернета вещей. Это предполагает масштабируемый, открытый и гибкий интерфейс между OT (операционные технологии, уровень производства) и ИТ (информационные технологии). Через входные коннекторы для протоколов передачи данных, таких как PROFINET, MQTT и Modbus, можно собирать данные с различных датчиков, установленных в гетерогенном мире OT. Данные могут затем с помощью выходных коннекторов сохраняться в базе данных – например, MySQL или InfluxDB – или в облаке – таких как Proficloud.io, AWS или Azure. Таким образом, данные всегда доступны в сопоставимой форме на всех уровнях.
Компания Changan использует энергоизмерительный прибор из серии изделий EMpro компании Phoenix Contact для сбора электрических параметров электродвигателя. Интерфейс Modbus/TCP используется, в частности, для сбора и передачи данных о потребляемой мощности и производительности электродвигателя. Кроме того, комбинированный датчик измеряет температуру и вибрацию и передает значения через PROFINET IO-Link. Таким образом, фреймворк промышленного интернета вещей, работающий на Edge PC серии EPC 1522, способен централизованно собирать данные со всех двигателей и архивировать их в базе данных. Первая база данных была доступна уже через месяц.
Интерфейс MLnext Creation интуитивно понятен и структурирован, поэтому машинное обучение может быть реализовано даже без программирования или специальных знаний
Простое обучение ML-модели без знания программирования
Эта база данных была использована для создания начальной модели ML. Программное обеспечение MLnext Creation предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который можно использовать для обучения ML-модели без каких-либо знаний в области программирования или статистики. Пользователь получает пошаговое руководство по процессу. В проекте Changan полученные данные были импортированы в MLnext Creation, и было выбрано приложение «Обнаружение отклонений». Наконец, был сделан выбор сложности для поиска гиперпараметров. Это определяет, сколько различных моделей будет обучено и сравнено друг с другом, пока не будет найдена оптимальная модель. Решающее значение здесь имеют доступное вычислительное время и вычислительная мощность. Все дальнейшие действия происходят в фоновом режиме, например, предварительная обработка данных.
Модель, созданная MLnext Creation, представляет собой нейронную сеть в виде автоэнкодера. Цель этого метода - сжать входные данные и сократить их до наиболее важных характеристик, чтобы затем восстановить их из этого сжатого представления. В контексте обнаружения отклонений автоэнкодер обучается на нормальных рабочих данных двигателей. Если после обучения во входных данных появляется отклонение, автоэнкодер не сможет его полностью реконструировать. В результате между входными данными и восстановленными данными наблюдаются значительные отклонения, что позволяет выявить отклонения.
Программное обеспечение для визуализации Grafana можно использовать для создания приборных панелей, которые ориентированы на целевые группы и позволяют получить обзор наиболее важной информации
Создание настраиваемых приборных панелей с учетом особенностей целевой группы
На следующем этапе обученная модель применяется в производственной среде. MLnext Execution предлагает полностью настраиваемый программный конвейер, который охватывает весь процесс от сбора данных, предварительной обработки и вывода модели до хранения событий. Преимущество MLnext Execution в том, что не требуется никаких знаний в области программирования, так как все можно задать в конфигурационном файле. В проекте Changan система MLnext Execution работает на том же Edge PC EPC 1522, что и фреймворк промышленного интернета вещей. Это позволяет легко интегрироваться в существующую инфраструктуру. Данные, поступившие от двигателей, загружаются из базы данных практически в реальном времени и проходят ту же предварительную обработку, что и при обучении модели. Затем модель анализирует данные на предмет отклонений и архивирует результат, то есть временной период и триггер, обратно в базу данных.
Для визуализации данных и результатов модели используется удобный инструмент Grafana. С помощью Grafana можно создавать ориентированные на целевые группы приборные панели, которые дают представление о рабочих данных двигателей и обнаруженных отклонениях. Grafana также позволяет Changan самостоятельно вносить изменения в приборные панели впоследствии. Для выявленных отклонений можно также установить сигналы тревоги, предупреждающие обслуживающий персонал о потенциальных проблемах.
Преимущества для Вас
- Сокращение времени простоя и уменьшение объема работ по техническому обслуживанию благодаря анализу данных
- MLnext позволяет использовать машинное обучение без специальных знаний, что упрощает доступность и применение на производстве
- Решения могут гибко применяться к различным приложениям с данными временных рядов, что позволяет использовать их в различных производственных средах
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.
Заключение
Использование MLnext для обнаружения отклонений в штамповочных цехах Changan Automobile показывает, как потенциальные проблемы могут быть обнаружены на ранней стадии, что позволяет свести к минимуму время отказа и повысить конкурентоспособность. Итерационный процесс машинного обучения также дает возможность постоянно совершенствовать модель, анализируя обнаруженные отклонения, что повышает точность их обнаружения.