The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Оптимизация производства благодаря ИИ и MLnext Интеллектуальный анализ данных для ресурсосберегающих и эффективных производственных процессов

Абстрактное изображение искусственного интеллекта на черном фоне

Искусственный интеллект как стимул для развития производства

Данные – это основа цифровизации, но их использование и оценка становятся все более сложным процессом из-за растущих сетей и повышенных требований к безопасности. Анализ производственных систем на основе данных позволяет обеспечить масштабируемую и гибкую поддержку управления и обслуживания производства. Например, чтобы своевременно обнаружить аномалии на фабрике, решения MLnext предлагают возможность оценить Ваши данные с помощью машинного обучения и провести оптимизацию быстро, легко и точно.

Искусственный интеллект
Наука о данных
Дисциплина, позволяющая получать информацию на основе данных путем их оценки и визуализации.
Модель
Обобщение знаний и действий алгоритма машинного обучения в поддерживаемом для хранения формате.
Доменные знания
Знание производственных процессов и машин.
Искусственный интеллект
Область информатики, в которой поведение человека используется в качестве шаблона для обработки данных.
Машинное обучение
Автоматическое получение знаний и действий на основе записанных данных.
Визуализация производственных данных

Производственные данные всегда под контролем

Более устойчивое производство благодаря интеллектуальной оценке данных Основанные на ИИ рекомендации к действию для проектирования интеллектуальных производственных процессов

В настоящее время данные можно найти в бесчисленном количестве в машинах и производственных установках. Они служат основой для внедрения любых решений в области цифровизации. Когда речь идет об оценке, данные дают представление о потреблении различных ресурсов, таких как, (сжатый) воздух или вода. Оценка данных на основе машинного обучения дает целый ряд преимуществ по сравнению с ручным анализом данных. Помимо автоматизированной оценки данных, пользователи могут воспользоваться преимуществами масштабируемости для целых производственных процессов на данном этапе. Помимо автоматизированной и, следовательно, гораздо более быстрой оценки данных, пользователи получают преимущества от масштабирования отдельных машин, комплексных установок и даже целых производственных процессов.

С помощью интеллектуальных решений MLnext компания Phoenix Contact предлагает простой способ создания и использования моделей машинного обучения для производства. Это означает, например, что нейронные сети могут использоваться для автоматического поиска проблем в производственных процессах и связывать их с рекомендациями по принятию мер. На PLCnext Factory компании Phoenix Contact за счет использования решений на базе MLnext в кратчайшие сроки уже достигнуто повышение производительности на 10 %. Кроме того, можно сократить цикл внедрения новых решений, что приведет к более быстрому возврату инвестиций (ROI).

Мужчина с планшетом в руке и логотипом MLnext

Преимущества для Вас Индивидуальный подход к Вашему случаю использования и применению

С MLnext Вы пользуетесь различными преимуществами:

  • Готовность к работе – не требуется предварительных знаний, так как нейронная сеть создается автоматически
  • Простота – параметризация вместо программирования позволяет безошибочно и быстро адаптировать решение
  • Прозрачность – создание и исполнение модели автоматически протоколируется и визуализируется
  • Оптимальность - интегрированное, интуитивно понятное сравнение моделей позволяет быстро определить наилучшую модель
Сотрудник оценивает производственные данные

Максимальная гибкость с MLnext От контроллера до применения в облаке

Модель узнает, какие меры по оптимизации можно использовать, основываясь на данных о прошлом потреблении. Текущие изменения, такие как снижение температуры окружающей среды на установке, при этом учитываются автоматически и вносятся в оценку.

На практике применение решений MLnext не имеет ограничений. Возможными областями применения могут быть, например, профилактическое техническое обслуживание или оптимизация процессов производственных установок.

Производство электроники PLCnext Factory компании Phoenix Contact впервые автоматизировало использование искусственного интеллекта с помощью решений MLnext. В результате состояния компонентов машины теперь могут фиксироваться более простым способом. На основе этого результата в дальнейшем будут проводиться дополнительные анализы данных для технического обслуживания по состоянию (прогнозирующего обслуживания).

Многочисленные возможности использования искусственного интеллекта и MLnext

Иконка для MLnext Creation
3dbdf1e3b61f914293b72e2f694be0cf
MLnext Framework
Иконка для MLnext Creation

MLnext Creation позволяет создавать нейронные сети и производить их настройку. Поскольку приложение работает на основе конфигурационного файла, знаний программирования не требуется. Благодаря автоматическому протоколированию все этапы обработки регистрируются индивидуально и формируют стандартизированную отчетность. Для того чтобы выбрать оптимальную нейронную сеть для конкретного приложения, можно также быстро сравнить несколько моделей между собой. На основе полученных отчетов можно генерировать индивидуальные параметры файла конфигурации.

3dbdf1e3b61f914293b72e2f694be0cf

MLnext Execution является независимым от платформы программным обеспечением для создания нейронных сетей. Решение можно использовать гибко, как на уровне управления, так и на локальном IT-сервере или в облаке. Разработанные решения можно тестировать, совершенствовать и сравнивать в предпочитаемом окружении. Необходимый поток данных создается здесь с помощью конфигурационных файлов.
По умолчанию конфигурация включает загрузку данных, предварительную обработку, запуск модели машинного обучения, постобработку и сохранение новой информации. Запросы могут либо повторяться циклически, либо генерироваться по запросу REST-интерфейса.

Кроме того, новые решения могут быть легко разработаны на той же платформе без прерывания уже интегрированных процессов. Изменения могут вноситься гибко пользователем, сервисным партнером или специалистами Phoenix Contact.
Возможность добавления потоков данных во время исполнения предлагает пользователям высокую степень гибкости.

MLnext Framework

Программисты на языках высокого уровня могут использовать MLnext Framework для быстрого и простого обзора данных. Библиотека Python содержит широкий набор функций для предварительной обработки и визуализации производственных данных. Различные модели можно также сравнивать между собой с помощью специальных функций.

Библиотека программирования постоянно совершенствуется и, таким образом, в ней постоянно реализуются новейшие научные подходы. Это означает, что разработчики, занимающиеся анализом динамических производственных данных, всегда имеют самые современные возможности для реализации своих идей.

Выявление скрытого потенциала на фабрике Воспользоваться умными возможностями для оптимизации производства сейчас

MLnext позволяет легко и целенаправленно выявлять скрытые потенциалы в ходе обнаружения отклонений, локализации утечек или оптимизации процессов. Более подробная информация содержится в нашей информационной брошюре.

Загрузка
Применение MLnext в Вашем производстве

Воспользуйтесь пробной версией, чтобы познакомиться с MLnext.

Перейти в PLCnext Store
Логотип MLnext