Функциональная модульная система экономично покрывает как взрывоопасные, так и не взрывоопасные зоны. В шкафу управления только те процессы, для которых действительно требуется искробезопасность, оснащаются модулями ввода-вывода Ex из серии изделий Axioline. Например, карты ввода используются в HyRunner для клапанов водородных линий. Они могут использоваться для кабельной разводки сигналов напрямую к соответствующим сертифицированным модулям ввода-вывода. Поэтому отдельные Ex-барьеры излишни или используются только там, где отдельные модули ввода-вывода неэкономичны из-за малого количества типов сигналов. Это позволяет сэкономить полезное пространство и снизить расходы. За пределами взрывоопасной зоны стандартный набор устройств ввода-вывода модульной системы Axioline достаточен без функциональных ограничений для создания целостной системы.
Интеллектуальное объединение секторов в Бремерхафене В HY.City.Bremerhaven реализована полная цепочка создания стоимости зеленого водорода. Инновационные технические средства автоматизации обеспечивают надежное объединение секторов и безопасное удаленное соединение.
Профиль клиента
Показательный проект для зеленого водорода в HY.City.Bremerhaven
Производство зеленого водорода является частью региональной водородной экосистемы HY.City.Bremerhaven. Проект рассматривается как маяк для перехода от ископаемого топлива к возобновляемым видам топлива. Компания GP Joule, поставщик комплексных энергетических решений, выступает в качестве генерального подрядчика проекта по производству зеленого водорода компании HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. GP Joule реализовала полную цепочку создания стоимости для зеленого водорода. Она начинается с электролиза как ключевой технологии и включает в себя сжатие и хранение в мобильных танкерах. Она также включает в себя заправочную станцию и подходящие для общественного транспорта автобусы на топливных элементах. Только ветросиловая установка уже была расположена в промышленной зоне на улице Граувалльринг. Система служит поставщиком энергии для электролизера.
Требование
Оптимальное энергоснабжение
Мы ищем решения, которые обеспечивают нужный тип энергии в необходимом количестве в оптимальном месте и в нужное время. Компания GP Joule разработала мобильное хранилище HyRunner, которое обеспечивает интеллектуальную транспортировку водорода от электролизной установки до заправочной станции или промышленных потребителей. Прицепы для перевозки водорода являются центральным звеном в технологической цепочке. Машины оснащены обширной системой управления и интерфейсом. Следует убедиться, что оценка риска в отношении взрывозащиты не ограничивает всю автоматику дорогостоящими компонентами Ex. Кроме того, необходимо обеспечить возможность передачи данных в облако, их хранения и использования различными способами.
Водородная заправочная станция обеспечивает самодостаточное снабжение общественного транспорта Бремерхафена водородом. С точки зрения цифровизации HyRunner должен органично вписаться в цепочку цифровых процессов. Кроме того, техническое оборудование для логистики данных должно обеспечивать высокую доступность.
Решение
Инновационные технические средства автоматизации для интеллектуального объединения секторов
Посмотрите видео, чтобы узнать больше о нашем решении для контроля местоположения производства водорода и интеллектуальных водородных прицепах.
Промышленный маршрутизатор мобильной связи серии TC Router 3002T-4G, установленный в шкафу управления, обеспечивает передачу данных в облако. Маршрутизатор TC MGUARD RS4000 обеспечивает необходимую безопасность ИТ и ОТ. Благодаря этому оборудованию перевозное хранилище может самостоятельно и безопасно взаимодействовать с облаком. Кроме того, оно обеспечивает эффективную по времени заправку в координации с процессами электролиза и хранения. Например, определяются объемы заправки, управляются клапаны и отслеживается текущее местоположение прицепа с помощью GPS. Эти функции дополняются встроенной в контроллер PLCnext Control системой для выставления счетов за поставленный водород в соответствии с нормами.
PLCnext Control используется как высшая инстанция управления на площадке электролизера. Так называемая система управления объектом регистрирует все рабочие данные технологической цепочки от электролиза до прицепа-цистерны. Эти данные передаются по беспроводной связи на центральный анализатор с помощью маршрутизатора TC MGUARD и антенны.
Два блока питания типа QUINT4-PS в сочетании с резервным модулем из серии изделий QUINT O-Ring обеспечивают отказоустойчивую работу. Решение поддерживается пятью батарейными модулями, которые вместе с ИБП QUINT4 образуют источник бесперебойного питания. Таким образом, можно перекрыть кратковременные перебои в подаче электроэнергии или контролируемо отключить всю систему в случае неисправности. Это предотвращает достижение системой критического состояния из-за высокой реакционной способности водорода. Два блока управления также образуют высокодоступную резервную пару благодаря концепции прикладного системного резервирования (ASR). Решение по обеспечению доступности дополняется сетью. Она соединяет отдельные субмодули площадки друг с другом и благодаря своей кольцевой структуре оказывается защищенной от отдельных неисправностей.
Контакты
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Вместе мы найдем оптимальное решение для оснащения Ваших шкафов управления с помощью более чем 100 000 изделий из области соединений, коммуникаций и технических средств автоматизации.
Заключение
Максимальная доступность и безопасность водородной инфраструктуры
Производство водорода и инфраструктура заправки являются частью основной концепции GP Joule. Объекты оснащены независимой системой управления, автоматизированы автономно и способны взаимодействовать с облачным интеллектом GP Joule на более высоком уровне с обеих сторон. Для обеспечения максимальной готовности было внедрено резервное оборудование управления, которое координируется интеллектуальным программным обеспечением ASR (Applicative System Redundancy). В связи с растущим риском кибератак предлагаются комплексные решения по обеспечению безопасности. Использование маршрутизаторов MGUARD для удаленного обслуживания обеспечивает безопасную связь в водородной экосистеме. Водородные прицепы играют центральную роль в качестве мобильных резервуаров для хранения и транспортировки водорода. Взрывозащита была реализована экономичным способом с помощью функциональной модульной системы, охватывающей взрывоопасные и невзрывоопасные зоны.
Этот проект наглядно демонстрирует, что уже сегодня существуют решения и технологии, позволяющие реализовать All Electric Society.