We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Tempos de produção otimizados e reduzidos
Os processos otimizados na construção de máquinas reduzem o esforço de engenharia e também o tempo de produção da máquina. Um fluxo de dados contínuo, desde a seleção de artigos até a colocação em funcionamento, traz vantagens competitivas significativas e você consegue entregar sua máquina ainda mais rapidamente a seus clientes.
Visão geral da redução dos tempos de produção na construção de máquinas
Seleção digital de produtos
A redução dos tempos de produção começa logo na seleção digital de produtos. Por isso, é importante haver uma descrição detalhada digital de todos os produtos.
Planejamento e simulação da máquina
Com a ajuda do gêmeo digital da máquina, todos os processos podem ser testados mesmo antes da construção. Assim, as eventuais falhas e fontes de perigo são atempadamente identificadas e podem ser eliminadas antes da construção da máquina. Isto permite reduzir os tempos de produção e acelerar a colocação em funcionamento da máquina.
Construção da máquina
Na construção das máquinas reais, os sistemas de assistência ao operador, as instruções de instalação digitais, bem como as tecnologias de conexão e as ferramentas profissionais permitem reduzir os tempos de produção das máquinas.
Configuração conjunta da construção de quadros de comando
A Phoenix Contact apoia você durante todo o processo de construção de quadros de comando, desde a engenharia até o quadro de comando pronto. Descubra nossas soluções modulares e escalonáveis para a construção eficiente de quadros de comando.