Linha de montagem de alta tecnologia na Grenzebach Maschinenbau GmbH

Cabeamento fácil de linhas de montagem de alta tecnologia

Na construção de quadros de comando central da empresa de alta tecnologia Grenzebach Maschinenbau GmbH em Hamlar na Baviera cerca de 60 trabalhadores especializados fabricam mais de 1000 metros de sistemas de dispositivos de chaveamento por ano. As linhas de montagem da Grenzebach estão em todo o mundo - tempos de processo curtos e colocação em funcionamento rápida no local são fatores de sucesso importantes. A Grenzebach aposta em réguas de bornes com tecnologia push-in e com economia de espaço e tempo.

Linha de montagem de alta tecnologia com borne push-in em primeiro plano

Instalações de alta tecnologia

Com conceitos abrangentes para tecnologia de tratamento, processamento e automatização, a Grenzebach é uma das empresas líderes a nível mundial nesse setor. Com mais de 1500 colaboradores, esse grupo empresarial de média dimensão produz e fornece instalações completas, incluindo um controle mais complexo. As instalações servem para fabricar e processar vidro plano, placas de gesso cartonado e de isolamento e para a fabricação de módulos fotovoltaicos de película fina. O vidro de tela para a indústria de entretenimento - desde o celular à tela do computador - é fabricado em condições de sala limpa. Soluções de alta tecnologia da Grenzebach são utilizadas em todo o mundo – onde se colocam grandes requisitos no que toca a automação e controle do fluxo de materiais.

Linha de produção de vidro plano da Grenzebach Maschinenbau GmbH

Padronização abrangente dos sistemas de dispositivos de chaveamento

Tempos de processo curtos na produção, bem como colocação em funcionamento rápida das instalações no cliente final requerem uma padronização abrangente dos sistemas de dispositivos de chaveamento. Por isso, a instalação completa se divide em três unidades funcionais modulares. Em uma linha de produção de vidro plano p. ex. é flangeado para cada uma dessas unidades um quadro de comando de dispositivo de corte padronizado para o respectivo processo de corte.

Para cabear os quadros de comando de forma simples e confiável utilizamos as vantagens das réguas de bornes push-in. Até os mais pequenos condutores com terminal tubular podem ser introduzidos com facilidade e sem ferramenta especial no espaço de contato – assim você economiza muito tempo no cabeamento.

Michael Biller, Diretor e chefe de equipa na construção de quadros de comando
Michael Biller, diretor e chefe de equipa na construção de quadros de comando
Bornes de dois níveis com tecnologia de conexão push-in

Cabeamento rápido e sem erros graças à tecnologia de conexão push-in

O contorno especial da mola da régua de bornes push-in reduz as forças de encaixe reduzidas em 50 % e permite um encaixe direto e muito fácil de condutores a partir de 0,34 mm². Com forças de extração do condutor de igual intensidade, a ligação é segura, estanque a gás e resistente a vibrações. O gatilho de acionamento laranja protege os pontos de conexão de danos em caso de operação incorreta – como quando é utilizada a ferramenta errada. Além disso, no canteiro de obras, o quadro de comando é ligado à instalação de forma rápida e segura. O gatilho de acionamento impede um encaixe incorreto do condutor.
As réguas de bornes push-in até 16 mm² são parte integral do sistema CLIPLINE complete. Todas as famílias de produtos recorrem ao mesmo programa de acessórios – como jumpers, acessórios de teste e identificação.

Uma vez que as instalações da Grenzebach são utilizadas em todo o mundo, a certificação UL e a resistência contra choques e vibrações dos bornes desempenham um papel importante. Biller: "No transporte das instalações para o canteiro de obras ocorrem frequentemente cargas de choque e vibração. Apesar disso, todos os pontos de contato têm de funcionar sem problemas."

As réguas de bornes push-in são concebidas para a utilização em todos os mercados e indústrias conforme DIN EN 60947-7. Para além das certificações para o mercado dos Estados Unidos conforme as normas UL e CUL/CSA, estão também disponíveis certificações específicas da indústria para a tecnologia de tráfego, para a construção naval e para a indústria de processos conforme IECEx.