We will be performing maintenance on Tuesday, October 10th from 1:00pm EST/19:00 CET to 1:30pm EST/19:30 CET which may result in difficulties registering for an account.
Máquinas de processamento de alto desempenho para madeira maciça
Cabeamento rápido de máquinas de processamento de alto desempenho para madeira maciça
Madeira, enquanto material, tem uma demanda constante em todo o lugar. A imagem atual é assegurada pelas máquinas de processamento de madeira complexas. Como o tempo disponível para a construção das máquinas é cada vez mais curto, também é necessário cabear com maior rapidez. O líder do mercado internacional da indústria de máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção completas Weinig economiza com os bornes de conexão push-in espaço e tempo na instalação. O tempo de cabeamento se reduz através da conexão de condutores fácil e rápida. O motivo decisivo para a utilização de réguas de bornes push-in da Phoenix Contact é a conexão de condutores sem ferramenta especial - tanto na oficina como na instalação no cliente final.
Líder do mercado internacional de máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção prontas a usar
O Grupo Weinig é líder do mercado internacional na indústria de máquinas de processamento de madeira maciça e instalações de produção prontas a usar para a indústria e as artes. Há mais de 100 anos que o nome Weinig é sinônimo de qualidade e progresso no processamento de madeira. Além do sucesso na construção de máquinas em série, a empresa também oferece a seus clientes soluções de sistemas à medida de suas necessidades. Cerca de 900 colaboradores na Alemanha planejam e fabricam em média quadro máquinas especiais e instalações por dia, conforme o desejo dos clientes. A empresa com sede em Tauberbischofsheim emprega mais de 2.200 colaboradores e está presente em todos os continentes. A quota de exportações é de 83 %.
Padronização e processos de fabricação perfeitamente estruturados como fatores de sucesso
O tempo para a implementação dos desejos cada vez mais exigentes dos clientes – desde a primeira ideia até à máquina completa ou a instalação pronta a usar – se tem progressivamente reduzido para a empresa de construção de máquinas. Gerhard Göbel é responsável pela construção central de sistemas de dispositivos de chaveamento na Weinig. Com seus 80 técnicos, em somente quinze dias o responsável fabrica um sistema de dispositivos de chaveamento completo para uma máquina especial específica para o cliente ou uma instalação. Entre os fatores de sucesso está a padronização das funções básicas no quadro de comando, assim como também o processo de fabricação perfeitamente estruturado, em que os sistemas de dispositivos de chaveamento são montados de forma contínua desde o comissionamento de peças individuais, passando pela pré-montagem, até à montagem final. Por isso, em todos os componentes montados na máquina, para além da qualidade, cada vez mais é considerada a economia de tempo na fabricação da instalação.
Para nos ser possível cabear nossos sistemas de dispositivos de chaveamento de forma rápida, fácil e, mesmo assim, confiável, aproveitamos as vantagens dos bornes de conexão push-in da Phoenix Contact. Até os mais pequenos condutores com terminal tubular podem ser introduzidos com facilidade e sem ferramenta no espaço de contato. Isto nos permite economizar tempo no elevado número de pontos de cabeamento no controlador.
Cabeamento rápido e simples no quadro de comando graças a réguas de bornes push-in
As fases de implementação mais curtas e, em simultâneo, um crescente desejo dos clientes também têm efeitos sobre o tempo de cabeamento. Por esse motivo, a Weinig aposta nos bornes de conexão push-in de cabeamento rápido e simples do programa de bornes CLIPLINE complete. Todo o cabeamento de controladores das máquinas de processamento de madeira é posicionado através de bornes de dois níveis compactos em formato angular, embaixo no quadro de comando. Posteriormente - na instalação no local no cliente - a máquina é então conectada de forma rápida e segura através de encaixe direto com o quadro de comando. As duas possibilidades de identificação otimizadas de grande superfície oferecem uma boa clareza. O gatilho de acionamento laranja da tecnologia de conexão push-in evita um encaixe incorreto durante o cabeamento. "Os funis de introdução para o condutor podem ser bem detectados", explica Göbel, "e deixam de ocorrer erros de cabeamento."
Nos dois níveis dos bornes de dois níveis está disponível um canal funcional duplo. Isto permite dominar todas as tarefas da distribuição de potencial com economia de tempo e custos – graças a jumpers do sistema CLIPLINE complete. Os adaptadores de teste livremente montáveis também contatam nos canais funcionais. Isto permite a conexão fácil dos sistemas de dispositivos de chaveamento com o campo de teste.
As máquinas da Weinig são utilizadas em todo o mundo. "As certificações internacionais são um dos pré-requisitos para as réguas de bornes push-in", explica Göbel. "Tanto na operação da instalação como também durante o transporte até o cliente, os pontos de contato estão sujeitos a cargas de choque e vibração. Aqui, as réguas de bornes push-in nos oferecem uma elevada segurança." Para permitir a utilização em todas as indústrias e mercados, as réguas de bornes push-in forma concebidas conforme a IEC 60947-7. Estão disponíveis certificações UL e CSA para o mercado dos EUA e certificações específicas de indústrias para a tecnologia de tráfego e engenharia de processos conforme IECEx, assim como todas as certificações para construção marítima.
A norma interna da Weinig prescreve um tratamento de condutores com terminal tubular para a proteção de junção dos condutores flexíveis. Göbel: "Economizamos muito tempo com a máquina automática de decapagem e crimpagem e nossos técnicos se podem dedicar logo a outras tarefas."
A implementação em muito pouco tempo e conforme os desejos do cliente de máquinas especiais de alta tecnologia - é esta a nossa máxima e, para isso, necessitamos dos melhores componentes no mercado.