Novo suporte de para painéis fotovoltaicos – montagem rápida, uso flexível

18.09.2025
Suporte para painel fotovoltaico POS Panelfix fixado em mastro

Os novos suportes POS Panelfix da Phoenix Contact permitem uma fixação rápida e fácil de painéis fotovoltaicos na faixa de 20 a 200 Wp, independentemente do fabricante.

Uma pessoa consegue instalar o suporte em 15 minutos. Isso reduz o esforço e economiza tempo de instalação valioso no canteiro de obras. Uma única ferramenta é tudo o que é necessário para fixar painéis fotovoltaicos de forma permanente e estável – ideal para aplicações em que a eficiência é importante. O suporte é compatível com painéis fotovoltaicos convencionais e, portanto, pode ser usado em vários ambientes, independentemente do fabricante. Isso faz deles a solução ideal para sistemas solares modulares. O design resistente a intempéries garante uma fixação segura e uma longa vida útil – mesmo em condições exigentes.

Contato de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications