Integrated Energy Solutions: descarbonização econômica de empresas
Um breve estudo encomendado pela Iniciativa Empresarial Alemã para Eficiência Energética (Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz; Deneff) junto da Universidade de Ciências Aplicadas de Niederrhein constata que as empresas alemãs poderiam economizar com medidas específicas até 21 bilhões de euros por ano em custos de energia. De acordo com o Membro da Diretoria da Deneff, Christian Noll, é consumida tanta energia para aplicações de aquecimento industrial quanto para o aquecimento de edifícios – e a maior parte ainda com combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, a diretriz CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) está alterando significativamente os requisitos de relatórios de sustentabilidade das empresas.
No futuro, elas terão que fornecer informações mais abrangentes e conforme padrões uniformes. As informações também devem ser mensuráveis e comparáveis por meio de índices e ser auditadas externamente – p. ex., por consultores fiscais.
Para combinar entre si metas de descarbonização, medidas de eficiência e requisitos legais, a Phoenix Contact oferece o conceito Integrated Energy Solutions (IES). Ele se destina a empresas com um consumo de energia superior a 1 GWh. A solução é composta por quatro etapas. Após um levantamento, o cliente é assessorado primeiro de forma abrangente sobre as medidas de melhoria. Se ele concordar com a consulta, após um planejamento aproximado e detalhado do conceito de transformação, se segue a implementação das medidas necessárias por empresas parceiras. As medidas incluem, p. ex., o registro automático de dados de energia e sua análise, bem como a introdução de um sistema de gerenciamento de energia (EMS) para garantir uma operação otimizada e baseada na demanda da instalação. Os índices CSRD também são derivados do EMS. Estão sendo realizados os primeiros projetos com empresas MDAX.
Uma visita ao All Electric Society Park, que a Phoenix Contact construiu em sua unidade de Blomberg, serve como prova vívida de descarbonização bem-sucedida e oferece muitos motivos de reflexão para projetos próprios.