返回概述

使用AutomationXplorer+实现灵活智能的参数配置

AutomationXplorer+是一款基于现场设备工具(FDT)接口的开源软件工具,用于智能设备、传感器和执行器的参数配置和诊断。

通过FDT接口实现开源

AutomationXplorer+软件  

AutomationXplorer+软件

使用AutomationXplorer+软件进行一致的参数配置,其基础在于FDT/DTM技术。FDT提供向第三方软件用户接口、通信驱动以及各类网络开放的平台。

该平台代表一种框架,在该框架内,可以通过非专有方式调用并使用设备特有的用户接口(DTM)。

如果需要对自带用户接口(DTM)的智能设备(如传感器和执行器)集中进行参数配置,AutomationXplorer+是您的理想选择。

最大化的现场控制

使用AutomationXplorer+可以对传感器和执行器等智能设备进行参数配置,不受网络限制。例如,在一个系统中同时使用以太网、INTERBUS和HART时,通过相应的通信和防火墙DTM可以实现AX+和传感器之间直接的点对点通信。

集成TCI接口

想要将DTM用户接口连接到类似西门子工程系统的其他系统中?您可以通过工具调用接口来调用AutomationXplorer+。这样就可以启用DTM,从而可以方便地对IO-Link传感器等进行参数配置。

AutomationXplorer+的作用

可使用AutomationXplorer+修改设备参数。例如,可以针对IO-Link传感器进行距离测量调节,或针对HART传感器进行流量测量诊断。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100