安全接通直流侧 一个直流隔离开关就足以保护逆变器吗?了解更多信息并下载《屋顶光伏系统电涌保护器》手册。
您知道吗?
在使用直流隔离开关时,请考虑到所需的开断容量。与交流电压相反,直流电压不存在过零现象。
因此若停机操作不当,会有极高的电弧故障发生风险。该风险亦会出现在带电拔出直流连接器之时,进而引起火灾,危及生命。
安全关断直流侧设备
一个直流隔离开关就足以保护逆变器吗?
从规范标准来看,此种隔离开关可满足要求。但连接到光伏面板的电缆又该如何保护呢?毕竟逆变器在通过集成的直流隔离开关从直流电压源断开时,这些电缆仍然带电。如果逆变器未安装在光伏面板附近,那么通常需要较长的连接电缆。而在多数情况下,此类电缆将穿过建筑物进行敷设。在实施维护、维修或延伸作业时,用户是无法断开这些电缆的。
解决方法十分简单,仅需在光伏面板附近加装一个直流隔离开关即可。如果隔离开关能与汇流箱中的电涌保护器一同使用,亦是理想之选。设备可轻松安装。汇流箱均采用即连即用设计,并已经过测试。同时,逆变器的电缆安装也更为简便。用户无需将每个光伏组串都连接至逆变器上。而各MPP追踪器连接一对电缆即可。
但是如果发生火灾 等情况,用户无法操作汇流箱中的直流隔离开关,那该如何是好呢?尽管消防员不太可能用光伏系统扑灭家中火灾,但至少需要断开直流电缆, 尤其是那些穿过楼宇进行敷设的电缆。
理想状态下,消防应急开关应直接安装在主配电网络中,以便安全断开光伏电缆。当激活消防应急开关时,欠压脱扣器就会关闭汇流箱中的直流隔离开关。即便应急开关或整栋建筑均出现电压故障,脱扣器也能可靠发挥作用。
远程停机有可能导致光伏系统出现意外和未检测到的停机。这种现象通常发生在欠压脱扣过程中电压短暂波动的情况下。因此,建议选用具备意外启动自动闭合功能的消防应急开关。如果电源是通过消防应急开关切断的,那么毫无疑问,用户需要手动重新接通电源。
汇流箱
适用于高达1,000 V DC光伏系统的汇流箱
汇流箱适用于连接2x2个光伏组串。配备电涌保护器(I+II类组合式)、带远程访问功能的消防用直流隔离开关以及用于输入侧和输出侧的直插式接口。