TC ROUTER 4G和5G工业级蜂窝式路由器可通过蜂窝网络与远程站点建立可靠的高性能数据连接,并可回退至3G和2G。因此,其可适用于任何地点,无论其所在地采用何种技术提供可靠的网络覆盖。扩展的温度范围从-40至+70℃不等,可适用于任何气候条件。
优势
- 新型5G蜂窝技术,适用于公共和专用网络(独立和非独立)
- 得益于专有APN(接入点名称)、全状态数据包检测防火墙和VPN,网络安全性高
- 应用广泛——从SMS和电子邮件,到轻量级云端和远程控制协议,乃至5G宽带连接均可适用
- 配备至少两个以太网接口或可充当WLAN接入点,系统集成更轻松
- 直接在设备正面操作,易于使用,还可通过SD卡和Web界面进行配置
高吞吐量5G路由器,配有四个以太网端口和4x4 MIMO蜂窝式接口
通过5G和强大处理器实现极高带宽 TC Router 5000系列
TC ROUTER 5004T-5G EU是TC ROUTER系列中首个具有5G蜂窝式接口的产品。配备有强大的处理器平台和4个千兆以太网端口,可处理5G (5G NR)和4G (LTE Advanced Pro)的高数据传输速率。
除了在公共网络中使用外,还可使用5G路由器建立专用网络,以自行控制5G网络的属性和可靠性。专用网络的优点在于,您可按需对公司的数据流量进行灵活地跟踪、存储、分析、定向和配置。
作为TC ROUTER系列中吞吐量最高的设备,它特别适用于视频传输或将较大固件或配置文件传输到机器和远程站点等应用。
内置集成WLAN接口和以太网WAN端口的4G路由器
WAN和WLAN接口,灵活度高 TC ROUTER 4000系列
得益于集成WLAN接口,TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN可以作为接入点,并通过WLAN轻松地将周围设备集成到网络中。因此,DIN导轨上无需另外安装WLAN接入点设备。此外,在维护期间,WLAN网络可以独立于应用使用,以便访问互联网。因此,当您使用笔记本电脑或智能手机时,无需依赖于蜂窝解决方案。
TC Router具备多种WAN上行配置。该设备具有多种WAN连接选项和双SIM卡功能,借助SIM卡和集成eSIM卡,使用特别安全灵活。
通过可配置的以太网WAN端口或作为WLAN客户端,该路由器可提供数种连接方式以进行远程通信。如果发生错误,移动连接将接管通信任务,避免中断与远程站点的连接。可确保关键基础设施应用的高可用性,如二级变电站、电源测量和开关点或供水水泵和高架水箱。
全球适用的4G路由器,配有全球蜂窝模块
仅用一款蜂窝式路由器即可连接全球 TC ROUTER 3000系列
TC ROUTER 3002T-4G GL将全球频率覆盖范围与本地提供商和无线认证结合在一个产品编号中。这使该设备成为国际运营商或跨境项目的理想选择。
此外,3000系列路由器采用成本优化设计,可通过蜂窝通信连接远程站点。是价格敏感型应用中易于操作的一款设备。
该设备的典型应用包括市政电力供应商或运输部门,如连接交通信号系统、路标桥梁、闸门或水路和航空照明系统。
通过TC Router Online Manager进行集中设备管理
管理蜂窝式路由器
TC Router Online Manager(TOM)可以为菲尼 克斯电气TC Router系列的所有设备自动定期更新。
安全升级、最新固件版本和配置更改均可在既定时间窗口内大规模运用于全球所有设备。
此基于Web的管理平台还会记录设备状态,即所有TC Router数年来的在线连接情况。
TC Router Online Manager可以在本地(在办公场所)或在云端(如 亚马逊网络服务)操作。
SMS消息让技术人员和控制系统能够访问过程
用作SMS和电子邮件网关
除远程系统到控制室或云端的通信外,TC Router系列产品还搭载了其他接口。
例如,其XML接口可以不受限制地扩展路由器的现有I/O。上游控制器通过接口下达用SMS或电子邮件发送消息的命令。传入的SMS消息亦可触发控制器中的事件。因此,路由器可作为SMS网关使用,在通信量较少的情况下更具优势。此外,设备还可通过SMS消息启用虚拟专用网络(VPN)。
TC Router亦适用于太阳能供电系统
节能模式
设备节能模式可大幅降低待机模式下的功耗, 特别是在太阳能供电的远程站点,即使只有几个小时的日照,也能保证无差错运行。
可通过数字输入控制节能模式,在TC ROUTER 4000系列中,也可通过日历控制开关控制节能模式。
TC Router产品系列概览
|
|
|
|
|---|---|---|
| TC ROUTER 5004T-5G EU | TC ROUTER 3002T-4G GL | |
| 应用领域 | 5G,欧洲 | 4G,全球 |
| VPN | 多达3个虚拟专用网络(VPN)隧道(IPsec或OpenVPN) | 多达3个虚拟专用网络(VPN)隧道(IPsec或OpenVPN) |
| 输入/输出 | 四个数字量输入,两个数字量输出 | 两个数字量输入,一个数字量输出 |
| 蜂窝回退 | 4G(LTE Advanced Pro)、3G (HSPA+) | 3G (HSPA+)、2G (EDGE) |
| 以太网接口 | 4 ×千兆局域网(LAN) | 2 x LAN |
| 备用的广域网(WAN)接口 | 不支持 | 不支持 |
| WLAN接口 | 不支持 | 不支持 |
| 支持TC Router Online Manager | 支持 | 支持 |
| 产品编号 | 1439475 | 1632697 |
| 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |
其他TC Router概览
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| TC ROUTER 4002T-4G EU | TC ROUTER 4102T-4G EU WLAN | TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN | |
| 应用领域 | 4G,欧洲 | 4G,欧洲 | 4G,欧洲 |
| VPN | 没有限制,受系统资源和可用带宽限制 | 没有限制,受系统资源和可用带宽限制 | 没有限制,受系统资源和可用带宽限制 |
| 输入/输出 | 四个数字量输入,两个数字量输出 | 四个数字量输入,两个数字量输出 | 两个数字量输入,一个数字量输出,以及1个RS-232/RS-485接口 |
| 蜂窝回退 | 3G (HSPA+)、2G (EDGE) | 3G (HSPA+)、2G (EDGE) | 3G (HSPA+)、2G (EDGE) |
| 以太网接口 | 1 x LAN,1 x WAN,或2 x LAN(可配置) | 1 x LAN,1 x WAN,或2 x LAN(可配置) | 1 x LAN,1 x WAN,或2 x LAN(可配置) |
| 备用的广域网(WAN)接口 | 以太网 | 以太网和WLAN | 以太网和WLAN |
| WLAN接口 | 不支持 | 接入点和客户端,Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n | 接入点和客户端,Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 支持TC Router Online Manager | 支持 | 支持 | 支持 |
| 产品编号 | 1234352 | 1234353 | 1234354 |
| 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 | 跳转至产品列表 |